NSK Press Release
NSK Europe Ltd.
Marketing & Communications Department
El avance QuickStop de NSK mejora la seguridad y la eficiencia de los instrumentos dentales
NSK ha presentado el rodamiento QuickStop para piezas de mano dentales con turbina neumática.
Gracias a su diseño innovador y a su exclusivo sellado de goma, este rodamiento permite a los dentistas trabajar de forma más segura y eficiente sin aumentar el tamaño ni la complejidad de la herramienta.
Los dentistas utilizan herramientas con turbina neumática para todo tipo de tareas, desde pulir hasta cortar y taladrar. Mientras se encuentra en la boca del paciente, la herramienta puede girar a velocidades de hasta 400 000 rpm. Sin embargo, por razones de seguridad, los dentistas deben esperar a que la punta de la herramienta se detenga por completo antes de retirarla de la boca.
Esto suele tardar varios segundos, ya que el rotor gira a velocidades muy altas y tiene una fricción interna muy baja. Esto significa que, en ausencia de un mecanismo de frenado incorporado, no hay nada que frene activamente la pieza una vez que se corta el suministro de aire. Además, durante el proceso, la presión negativa dentro del cabezal de herramienta provoca un «efecto de succión» que hace que todo lo que hay en la boca del paciente (incluida la saliva, los fragmentos de dientes y la sangre) sea aspirado por la herramienta.
Um diese Probleme zu lösen, verfügen einige Handstücke über eine Bremsvorrichtung, die die Zeit bis zum vollständigen Stillstand des Instruments verkürzt und den Rücksaugungseffekt begrenzt. Der Nachteil dabei sind jedoch deutlich größere Köpfe und höhere Kosten.
QuickStop löst diese Herausforderungen durch die Integration einer speziellen Gummidichtung, die sich je nachdem öffnet oder schließt, ob Luft durch das Lager strömt. Wird die Luftzufuhr eingeschaltet, öffnet sich die Gummidichtung, und das Lager kann sich mit der erforderlichen Geschwindigkeit drehen. Wird die Luftzufuhr gestoppt, kommt die Gummidichtung sofort mit dem Innenring des Lagers in Kontakt, wodurch die Drehung schnell zum Stillstand gebracht wird und gleichzeitig das Lager abgedichtet wird, um ein Zurücksaugen zu verhindern.
Das Lager kann in bestehende Handstücke integriert werden, sodass sowohl die schnellere Stillstandszeit als auch die Anti-Saug-Funktionalität allein durch den Austausch einer Komponente erreicht werden können. Dadurch bietet die QuickStop-Lösung eine verbesserte Funktionalität, Sicherheit und Effizienz sowie eine längere Lebensdauer der dentalen Handstücke – und bleibt dennoch günstiger und kleiner als alternative Optionen.
„Bei NSK widmen wir uns sowohl der Forschung und Entwicklung als auch der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte“, sagte Takashi Yamaji, Chief Advisor der European Industrial Business Unit von NSK. „Wir lieben es, Probleme zu lösen und unseren Kunden das Leben zu erleichtern. Die QuickStop-Lösung ist ein weiteres Beispiel dafür, wie das Fachwissen unseres Teams und die hohe Qualität unserer Produkte zusammenkommen, um eine gemeinsame Herausforderung zu meistern und Endanwendern ein effizienteres und profitableres Arbeiten zu ermöglichen.“
Compartir