NSKHPS sauve la mise dans une aciérie
Les aciéries peuvent être des endroits chauds, très chauds. Le métal lui-même peut atteindre plusieurs milliers de degrés Celsius à certains stades du processus, ce qui a des répercussions évidentes sur les zones environnantes et les machines utilisées sur le site. Un client avec lequel nous avons travaillé était confronté à d’importants problèmes dans son installation de préparation du minerai, où les roulements utilisés dans sa soufflerie à recyclage d’air ne cessaient de tomber en panne...
Les défaillances étaient devenues un problème régulier et l’entreprise avait été contrainte d’utiliser le refroidissement à air comprimé pour tenter d’abaisser les températures de fonctionnement élevées. Cependant, consciente de la nécessité d’une solution à long terme, l’entreprise contacta NSK pour obtenir de l’aide.
Notre équipe d’ingénieurs hautement qualifiés procéda à une analyse complète de l’application, comprenant à la fois un rapport sur l’état des roulements et un examen de la température. Cette étude révéla une série de problèmes majeurs, notamment un montage incorrect des roulements, une lubrification excessive et des dispositifs d’étanchéité inadéquats, en plus des problèmes de surchauffe évidents.
Nous avons recommandé à l’entreprise d’utiliser des roulements à rouleaux sphériques NSKHPS intégrés à des paliers à semelle SNN, en association avec des joints à labyrinthe. Nous avons également fourni des recommandations concernant les procédures de montage et de lubrification correctes.
Après un essai réussi de 12 mois, qui s’est achevé sans autre défaillance des roulements, l’entreprise adopta la solution de manière permanente et put supprimer le système de refroidissement à air comprimé, réalisant ainsi une réduction de coûts importante.
Les composants dont dépend ce secteur doivent être conçus et fabriqués par des personnes qui comprennent véritablement les besoins des sidérurgistes.
Mihai Samoila - Responsable du secteur des aciers et métaux
« La fabrication de l’acier est une industrie particulièrement exigeante », indique Mihai Samoila, responsable du secteur sidérurgie chez NSK. « Les défis et les écueils potentiels sont nombreux, c’est pourquoi les composants dont dépend ce secteur doivent être conçus et fabriqués par des personnes qui comprennent vraiment les besoins des sidérurgistes. Chez NSK, nous avons cette compréhension. Nous offrons également un soutien constant en matière d’installation, de maintenance et de tout ce dont les entreprises ont besoin pour fonctionner plus efficacement. »
Les roulements à rouleaux sphériques NSKHPS sont adaptés à la fois aux vitesses et aux charges élevées, ils sont fabriqués avec notre acier Z exclusif et leur stabilité thermique s’étend jusqu’à 200 °C. Ils offrent également une durée de vie deux fois supérieure à celle des roulements plus classiques, ainsi qu’une capacité de charge dynamique supérieure de 25 %.
Par ailleurs, notre gamme de corps de palier SNN est enrichie par diverses options techniques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes, dans des secteurs tels que le ciment, la transmission de puissance et, bien sûr, la sidérurgie. Ces produits sont équipés de deux orifices de lubrification et d’un orifice de vidange, et les composants sont faciles à monter, à démonter et à entretenir.
Enfin, les joints à labyrinthe de NSK sont constitués de segments respectivement encastrés sur l’arbre et le logement, et séparés par un très petit espace. Ils sont particulièrement bien adaptés pour empêcher les fuites d’huile autour de l’arbre à des vitesses élevées.
L’adoption de ces trois produits a permis à l’aciérie de fonctionner plus efficacement, de supprimer le refroidissement à air comprimé désormais superflu et, au final, d’économiser 393 706 euros par an.
Découvrez notre gamme complète de produits, comprenant notamment des roulements, des composants linéaires et des pièces automobiles. Restez en mouvement tout en gardant le contrôle grâce à NSK dès aujourd’hui.