NSKHPS Serisi Çelik Fabrikasında Kurtarıcı Oldu


Çelik fabrikaları sıcak, çok sıcak yerler olabilir. Metal, sürecin bazı aşamalarında birkaç bin santigrat dereceye ulaşabilir ve bu da hem çevredeki alanlar hem de tesiste kullanılan makineler üzerinde belirgin zincirleme etkilere yol açabilir. NSK’nın iş birliği yaptığı müşterilerinden biri, maden cevheri hazırlama tesisinde Hava Devridaim Fanında kullanılan rulmanların sürekli arızalanması nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaştı… 



Steel - Metals, steel tubes

Arızalar devamlı ortaya çıkan bir sorun hâline gelmiş ve şirket, yüksek çalışma sıcaklıklarını düşürmek için basınçlı hava soğutma sistemini kullanmak zorunda kalmıştı. Ancak, uzun vadeli bir çözüm gerektiğinin farkında olan şirket, destek için NSK’ya başvurdu.

Alanında uzman mühendislerden oluşan ekibimiz, kapsamlı bir Uygulama İncelemesi gerçekleştirdi; bu inceleme kapsamında Rulman Durumu Raporu ve Sıcaklık Araştırması hazırlandı. Bu inceleme, açıkça görülen aşırı ısınma sorunlarının yanı sıra rulmanların hatalı montajı, aşırı yağlama ve yetersiz keçe düzenlemeleri gibi bir dizi ciddi sorunu ortaya çıkardı.  

Önerimiz, şirketin SNN Plummer Bloklarında, labirent tip keçelerle birlikte NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanları kullanmaya geçmesi yönündeydi. Ayrıca, doğru montaj ve yağlama prosedürlerine ilişkin de tavsiyelerde bulunduk.

Başka hiçbir rulman arızası yaşanmadan tamamlanan 12 aylık başarılı deneme sürecinin ardından, şirket bu çözümü kalıcı olarak benimsedi ve basınçlı hava soğutma sistemini kaldırarak önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağladı.


The component parts the sector relies upon need to be designed and manufactured by people who truly understand the needs of steelmakers.  

Mihai Samoila - Sector Manager for Steels and Metals


 

NSK’nın Çelik ve Metal Sektörü Müdürü Mihai Samoila, “Çelik üretimi, özellikle zorlu bir endüstridir. Birçok zorluk ve potansiyel gizli tehlikenin bulunduğu bu sektörde, sektörün güvendiği bileşen parçalarının, çelik üreticilerinin ihtiyaçlarını gerçekten anlayan uzmanlar tarafından tasarlanıp üretilmesi hayati önem taşımaktadır. NSK’da biz de bu anlayışı benimsiyoruz. Ayrıca, kurulum, bakım ve şirketlerin daha verimli çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyde tutarlı bir destek sunuyoruz.” diyor.

Stack of round steel wire coils at a freight station ready for transport. Metal reels for further industrial processing forming a graphic background structure with shades of grey and rusty spots.


NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanlar, yüksek hızlar ve yükler için uygundur, tescilli Z Çelikten üretilmiş olup 200°C'ye kadar ısıl kararlılık sunar. Ayrıca, daha geleneksel rulmanlara kıyasla iki kat daha uzun bir çalışma ömrü ve %25 daha yüksek dinamik yük kapasitesi sunar. 

Bunun yanı sıra, SNN mahfaza serimiz, çimento, enerji iletimi ve elbette çelik üretimi gibi endüstrilerdeki en zorlu uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli teknik seçenekler sunmaktadır. Ürün, iki yağlama deliği ve bir tahliye deliğiyle donatılmış olup, bileşenlerin montajı, sökülmesi ve bakımı oldukça kolaydır. 

Son olarak, NSK’nın labirent tip keçeleri, çok küçük bir boşlukla ayrılan mil ve mahfaza üzerinde birbirine geçen segmentlerden imal edilmiştir. Özellikle yüksek hızlarda mil etrafında yağ sızıntılarını önlemek için son derece uygun bir çözümdür.


View our comprehensive collection of products including bearings, linear and automotive components. Stay in motion whilst maintaining control with NSK today.