NSK Press Release
NSK Europe Ltd.
Marketing & Communications Department
NSK dostarczy dane techniczne do FVA Workbench
NSK z przyjemnością ogłasza, że będzie dostarczać dane techniczne do FVA Workbench, specjalistycznego oprogramowania służącego do konstruowania i optymalizacji przekładni oraz innych układów napędowych.
Dane dotyczące łożysk kulkowych głębokorowkowych i łożysk kulkowych skośnych NSK dostępne teraz w FVA Workbench.
Dzięki temu inżynierowie będą mogli łatwo i szybko analizować łożyska NSK, co skróci czas potrzebny na ich dobór.
Wiadomość ta jest kontynuacją podobnych ogłoszeń z 2023 r. dotyczących dostarczania danych przez NSK do MESYS i KISSsoft, dwóch firm opracowujących oprogramowanie do obliczeń technicznych dla inżynierów zajmujących się konstruowaniem maszyn. Wszystkie te działania są częścią wysiłków NSK mających na celu zapewnienie klientom możliwości podejmowania świadomych decyzji dotyczących naszych produktów w dogodnym dla nich czasie i miejscu.
FVA-Workbench jest pomysłem niemieckiej firmy FVA GmbH z siedzibą we Frankfurcie. Najprościej mówiąc, jest to potężne narzędzie dla inżynierów i konstruktorów zajmujących się przekładniami, zapewniające kompleksową platformę do konstruowania, obliczania, symulacji i optymalizacji, opartą na najnowszych badaniach i standardach branżowych.
Zawiera ono wiedzę zgromadzoną przez ponad 50 lat badań, a nowe odkrycia są na bieżąco włączane do platformy. Dzięki temu, jak twierdzi FVA, oprogramowanie zawsze odzwierciedla aktualny stan badań oraz klasyczne metody obliczeniowe zgodne ze standardami branżowymi.
Dane dotyczące łożysk stożkowych NSK dostępne teraz w FVA Workbench.
Nowa umowa oznacza, że dane katalogowe NSK będą dostępne w ramach FVA Workbench, a dzięki wbudowanemu narzędziu symulacyjnemu użytkownicy będą mogli konstruować wirtualne skrzynie biegów z wykorzystaniem różnych łożysk NSK. Od teraz użytkownicy będą mogli łatwo wybierać większość wiodących produktów NSK, w tym łożyska kulkowe poprzeczne, łożyska kulkowe skośne, łożyska walcowe, łożyska stożkowe, łożyska baryłkowe i inne.
„Cieszymy się, że nasze dane zostały zintegrowane z narzędziem FVA Workbench” – powiedział Ralf Petersen, dyrektor ds. inżynierii zastosowań w NSK Europe. „Nie tylko zwiększy to naszą obecność na wczesnym etapie rozwoju produktu, ale także ułatwi klientom podjęcie właściwej decyzji dotyczącej wyboru integralnego komponentu. Wiemy, że umożliwienie inżynierom wyboru łożysk NSK na etapie koncepcji i konstruowania w celu wykonania wstępnych obliczeń stanowi ogromny krok naprzód w zapewnieniu pełnej satysfakcji naszych klientów”.
        
    
        
    
Udostępnij