NSK Press Release

10.57.2025

NSK Europe Ltd.

Marketing & Communications Department

Zakład NSK w Newark świętuje 125 lat produkcji

Fabryka NSK w Newark on Trent, „The Stanley Works”, świętuje w 2025 roku 125 lat nieprzerwanej produkcji.


Założona przez Allena Ransome'a w 1900 roku fabryka od tego czasu produkuje komponenty.

Ransome przeniósł swoją firmę zajmującą się obróbką drewna, Allen Ransome & Co., z Londynu do Newark ze względu na wysokie koszty gruntów w stolicy, wybierając hrabstwo Nottinghamshire ze względu na jego centralne położenie i doskonałe połączenia transportowe z resztą Anglii.

W 1906 roku firma podjęła decyzję o produkcji własnych łożysk, opierając się na projekcie opracowanym przez pracownika Henry'ego Marlesa. Od tego czasu łożyska są produkowane na miejscu, a już w 1917 roku popyt na te części przewyższył popyt na wszystkie inne produkty.

W 1918 roku, częściowo dzięki popytowi wywołanemu przez I wojnę światową, fabryka w Newark produkowała ponad 50 000 łożysk miesięcznie. W wyniku Wielkiego Kryzysu działalność związana z obróbką drewna została całkowicie sprzedana, co oznaczało, że firma produkująca łożyska, obecnie nazywająca się Ransome & Marles, przejęła cały zakład Stanley Works. 

W ciągu kolejnych dziesięcioleci w Newark produkowano niemal wszystkie możliwe do wyobrażenia łożyska. Fabryka zaopatrywała wszystkich, od producentów sprzętu AGD po zespół odpowiedzialny za samolot Concord. Jeśli chodzi o projekty o znaczeniu strategicznym, produkowano nie tylko komponenty do słynnego na całym świecie naddźwiękowego samolotu pasażerskiego, ale także do samolotów Harrier Jump Jet, De Havilland Comet i wielu najsłynniejszych brytyjskich samochodów, w tym pierwszego Mini.

Być może najważniejsze były części dostarczane do samolotów, które wygrały bitwę o Anglię, z setkami łożysk w każdym samolocie Spitfire i Hurricane, a także w bombowcach Lancaster, które latały w późniejszym okresie wojny.

Nic dziwnego, że II wojna światowa była bardzo intensywnym okresem dla The Stanley Works. Jako producent części niezbędnych do działań wojennych, fabryka była priorytetowym celem Luftwaffe, a w marcu 1941 r. dwa niemieckie naloty, które nastąpiły w krótkim odstępie czasu, spowodowały śmierć 41 osób.

Wojna zainspirowała również utworzenie dwóch bardziej wyjątkowych elementów zakładu, a mianowicie własnego szpitala i straży pożarnej. Oba powstały w okresie poprzedzającym wojnę, a ta ostatnia przetrwała wiele dziesięcioleci, a jej ochotnicy byli wyposażeni i przeszkoleni zgodnie ze standardami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Szpital, w którym można było leczyć drobne urazy i leczyć pacjentów w razie ataku gazowego, został zamurowany po nastaniu pokoju w 1945 roku. Następnie został w dużej mierze zapomniany, aż do 100. rocznicy powstania zakładu w 2000 roku, kiedy to został na krótko otwarty dla zwiedzających z okazji stulecia.

Lata powojenne przyniosły ze sobą poważne wyzwania. W miarę zbliżania się roku 1970 rząd brytyjski wywierał presję na Ransome and Marles, aby połączyło się z innymi brytyjskimi firmami Hoffmann i Pollard, tworząc RHP, nową firmę zatrudniającą 17 500 osób w ośmiu fabrykach.

W latach 80., w obliczu ostrej konkurencji ze strony Europy Wschodniej, firma RHP podjęła decyzję o wycofaniu z rynku masowo produkowanych łożysk, co oznaczało zaprzestanie produkcji komponentów do takich produktów jak lodówki, pralki i gramofony. Następnie, w 1987 roku, zarząd podjął decyzję o skoncentrowaniu się na działalności elektrycznej i sprzedano cały dział łożysk.


Wide shot of the NSK Newark Office

NSK Newark

Close-up of the Newark NSK office.

Zaledwie trzy lata później nowa spółka macierzysta, UPI, została zakupiona przez japońskiego producenta łożysk NSK, który nadal jest właścicielem zakładu w Newark, trzydzieści pięć lat później. W trakcie tych zmian prawie wszystkie inne fabryki w Wielkiej Brytanii zostały zamknięte i sprzedane, ale produkcja w Newark pozostała na niezmienionym poziomie. Obecnie jest to jedyne miejsce poza Azją, w którym produkowane są najwyższej klasy łożyska superprecyzyjne NSK.

Dr Ulrich Nass, dyrektor generalny NSK Europe, uczcił tę rocznicę, mówiąc: „Kontynuowanie produkcji nieprzerwanie przez 125 lat jest niezwykłym osiągnięciem i świadczy o odporności, pomysłowości i poświęceniu zespołu z Newark nie tylko dzisiaj, ale przez wszystkie te lata. Zakład odegrał niezwykłą rolę w historii brytyjskiej inżynierii i jestem pewien, że Newark będzie nadal prosperować w nadchodzących latach”.

W ciągu ostatnich 125 lat wiele się zmieniło, ale oddanie naszych pracowników, pasja, z jaką podchodzą do swojej pracy oraz dążenie do doskonałości pozostały niezmienne. Ponad 400 osób nadal pracuje w zakładzie wybranym przez Allena Ransome'a, produkując łącznie około 500 000 łożysk rocznie. To pół miliona produktów, które są absolutnie najlepszymi na rynku.