NSK rettet defekte Spindeln vor dem Verschrotten
Wälzlager gelten oft als kleine, einfache und überschaubare Bauteile, insbesondere bei denjenigen, die sich nicht besonders gut damit auskennen. In Wirklichkeit sind Wälzlager allerdings für viele äußerst komplexe und präzise Anwendungen unerlässlich. Wenn mit einem Lager etwas nicht in Ordnung ist, kann dies den gesamten Betrieb eines Unternehmens beeinträchtigen. Gleichermaßen kann die Wahl des richtigen Wälzlagers all Ihre Prozesse erheblich erleichtern. Das kann auch dann der Fall sein, wenn an anderer Stelle etwas nicht passt ...
So arbeitete NSK beispielsweise mit einem Werkzeugmaschinenhersteller zusammen, der 25 Hauptspindelwellen mit falschen Toleranzen produziert hatte. Infolge dieser fehlerhaften Toleranzen hatte der Hersteller Schwierigkeiten, Wälzlager zu finden, die diesen ungewöhnlichen Anforderungen gerecht wurden. Er wandte sich an NSK und fragte uns, ob wir hier helfen könnten.
Unser Team von hochqualifizierten Ingenieuren analysierte die gesamte Anwendung und empfahl dem Unternehmen den Einsatz von Wälzlagern mit einer speziellen Bohrungstoleranz. Konkret schlugen wir unsere eigenen Hochgenauigkeits-Schrägkugellager vor, mit denen der Kunde seine defekten Spindelwellen verwenden könnte.
Unabhängig von den Bohrungstoleranzen bieten unsere Hochgenauigkeits-Schrägkugellager unseren Kunden eine hohe Genauigkeit, eine lange Lebensdauer und eine vollständig optimierte Konstruktion, die mithilfe von Computersimulationen des Temperaturanstiegs infolge des Kugelgleitens erzielt wird. Darüber hinaus arbeiten sie leiser als andere Optionen und sind mit einer Reihe verschiedener Käfigwerkstoffe und mit optionalen Dichtungen innerhalb des ISO-Standardgehäuses erhältlich.
„Welche Probleme auch auftreten… wir stellen uns der Herausforderung“
Andy Kemble, Produktmanager für Hochgenauigkeitslager bei NSK Europe
Das Unternehmen nahm den Vorschlag dankend an und stellte schnell fest, dass die Zielparameter der Spindel erfüllt wurden. So konnte das Unternehmen nicht nur die ansonsten defekten Hauptspindelwellen verwenden, sondern auch eine beträchtliche Summe von 20.000 € einsparen.
Möchten Sie eine unserer Success Stories werden?
Geben Sie unten Ihre Daten ein und wir informieren Sie gerne, wie NSK Ihre Ausfallzeiten reduzieren kann, z. B. in Form von Webinaren, Newslettern und Whitepapern.
Für Jörg Wagner, Sektormanager für Werkzeugmaschinen bei NSK Europe, spiegelt diese erfolgreiche Vorgehensweise die Einstellung von NSK zur Problemlösung und zum Kundenservice perfekt wider. „Wir arbeiten mit verschiedensten Kunden zusammen, sowohl im Allgemeinen als auch speziell in der Werkzeugmaschinenbranche“, erklärt er. „Sie alle stehen vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen, von denen einige sehr individuell sind. Welche Probleme auch auftreten: Wir stellen uns der Herausforderung und liefern sowohl ein Produkt, das den jeweiligen Bedürfnissen entspricht, als auch die kontinuierliche Unterstützung, damit dieses Produkt so langlebig und zuverlässig wie möglich ist.“
Jörg Wagner weiter: „NSK ist ein Komplettanbieter von Komponenten für Werkzeugmaschinen und in der Lage, die immer komplexeren Anforderungen der anspruchsvollsten aller Branchen zu erfüllen.“
Produkte