Son Haberler
Sonuçlar:
Yeni NSK vidalı milleri EMO 2023'te sahneye çıkıyor
(2023-06-28)
Hannover’da düzenlenecek EMO 2023 Fuarı (18-23 Eylül), NSK'ya bu önemli teknoloji alanındaki en son gelişmelerini sergilemek için bir platform sağlayacaktır.
NSK, vidalı miller için dünyanın ilk biyoplastik bilya tutucu parçasını geliştirdi
(2023-06-19)
NSK S1, vidalı miller için küresel pazara arz edilen ilk biyoplastik bilya tutucu parçasıdır. %100 yenilenebilir biyolojik kaynaklardan (çoğunlukla bitkilerden) imal edilen yeni bilya tutucu parçası için biyoplastik kullanımı, yaşam döngüsü boyunca karbon ayak izini geleneksel malzemelerin ...
NSK rulmanları maden cevheri hazırlama tesisinde önemli tasarrufların elde edilmesini sağladı.
(2023-06-05)
NSK, maden cevheri hazırlama tesisinde, toz toplama fanlarında kullanılan rulmanlar da oluşan aşırı ısınma sorununu çözerek, şirketin yıllık 88.955 Euro maliyet tasarrufu elde etmesini sağladı.
NSK rulmanları mikro uygulamalarda makro faydalar sağlıyor
(2023-05-29)
NSK, 2030 yılına kadar mikro mobilite pazarının yükselişe geçmesiyle OEM'lerin bu önemli talepten yararlanmasına yardımcı olmak için birincil konumda bulunuyor.
NSK CDP2022 Tedarikçi Bağlılığı Lideri Seçildi
(2023-05-15)
NSK, küresel ve Avrupa tedarik zincirlerinde iklim değişikliği konularında yaptığı çalışmalarla art arda üçüncü yıl da liderliği başkasına kaptırmadı.
NSK özelleştirilmiş, monte edilmiş rulman üniteleri sunuyor
(2023-05-02)
Yeni bir ürün teklifinin parçası olarak, küresel rulman uzmanı NSK, son derece hassas dönme performansı gerektiren uygulamalar için özelleştirilmiş ve önceden monte edilmiş kartuş üniteleri üretebiliyor.
NSK rulmanları çelik tel fabrikasında yılda 1.2 milyon Euro tasarruf sağlıyor.
(2023-04-17)
NSK, çelik tel çekme makinelerinin makara montaj grubuna takılan rulmanlarında tekrarlayan arızalar yaşayan bir şirketi bu ciddi sorundan kurtaran bir çözüm sundu.
NSK’nın ovalanmış vidalı milleri yüksek talep görüyor
(2023-04-03)
Ovalanmış vidalı miller, hassas taşlanmış vidalı millere göre daha uygun maliyetli bir alternatif olarak endüstri genelinde özellikle tercih ediliyor.
NSK’nın işmili rulmanları otomobil üretim fabrikasında güvenilirliği arttırıyor
(2023-03-20)
Büyük bir otomobil motoru üreticisi, kesme sıvısının girişini önleyen, işmili üzerine monte edilen NSK keçeli rulmanlarını kullanarak, CNC talaşlı üretim merkezlerinin güvenilirliğini önemli ölçüde artırmıştır.
NSK rulmanları dünya lideri içecek kutusu üretim tesisinde arızaları önlüyor
(2023-03-06)
Dünyanın en büyük içecek kutusu üreticisi, kaplama makinelerinde püskürtme kafasında kullanılan rulmanların erken arızalanması nedeniyle sık aralıklarla ve beklenmedik üretim kesintileri yaşadığında, şirket NSK'nın uzmanlığına başvurdu.
Lastik üreticisi NSK vidalı miller sayesinde yılda yaklaşık 100.000 Euro tasarruf sağlıyor
(2023-02-27)
Bir lastik üreticisi, lastik yapım makinesinin hava tamburunda vidalı milin sık sık arızalanma sorunuyla karşılaştığında, çözüm için NSK uzmanlığına başvurdu ve sorununa HTF serisi vidalı miller çözüm oldu.
CMZ ve NSK: 25 yılı aşan teknoloji iş birliği
(2023-02-20)
Dünyaca ünlü İspanyol torna tezgahı üreticisi CMZ , doğrusal hareket ve rulman uzmanı NSK ile 25 yılı aşan üst düzey teknoloji iş birliğinden övgüyle bahsediyor. Şirketin makineleri, taşlanmış bilyalı vidalar, lineer kılavuzlar ve süper hassas rulmanlar içeren NSK yeniliklerini içeriyor.
Önceden monte edilmiş NSK rulmanları, titreşimli elek makinesi imalatçısına zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor
(2023-02-13)
Titreşimli elek makinesi imalatçısı, önceden monte edilmiş, tamamen entegre NSK rulmanlarına geçerek, yıllık 117.000 Euro tasarruf sağlıyor. Şirket daha önce titreşimli elek makinesi tertibatındaki rulman montajının tutarlılığı ile ilgili zorluklar yaşıyordu.
NSK rulmanları beton zemin imalat makinesi arızalarını sıfıra indirir
(2023-01-30)
Beton zemin imalat makinesinde standart rulmanların neden olduğu arızalar, daha uzun arıza sürelerine, maliyetli üretim kayıplarına ve yüksek bakım maliyetlerine yol açıyordu.
NSK'dan yüksek hızlı, kullanımı kolay, uzun ömürlü bilyalı rulmanlar
(2023-01-16)
Yüksek çalışma hızları, kolay kullanım ve uzun hizmet ömrü gerektiren uygulamalar, NSK'nın yeni dört nokta temaslı bilyalı rulmanlarından faydalanacaktır.
Elektrikli araçların organlarında rulmanların elektriksel erozyonunun önlenmesi
(2022-12-05)
NSK şu anda elektrikli araçların (EA) iletim elemanlarında elektrik erozyonunu önlemenin yeni ve uygun maliyetli bir yolunu geliştiriyor.
Yeni nesil yüksek hassasiyetli takım tezgahları için yeni NSK vidalı mili
(2022-11-21)
NSK, kalıp ve kalıp işlemede ve yüzey hassasiyeti kritik olan diğer uygulamalarda kullanılan takım tezgahları için daha yüksek yüzey kalitesi sunan, hareket hataları azaltılmış yeni bir vidalı mil geliştirdi.
Gemi yükleme konveyörü bakımı esnasında kullanılan NSK rulmanları sayesinde maliyet tasarrufu sağlanıyor
(2022-11-07)
Avustralya'daki bir demir cevheri limanında, gemi yükleme konveyörünün büküm kasnağını destekleyen rulmanların değişmesi gerektiğinde NSK, tescilli HTF serisi sert çelikten üretilen ve aynı zamanda çıkarılabilir nitril contalı, oynak makaralı rulmanların kullanıldığı bir çözüm tasarladı.
NSK yenilikleri endüstrinin sürdürülebilirliğine yardımcı oluyor
(2022-10-17)
NSK yenilikleri endüstrinin sürdürülebilirliğine yardımcı oluyor Avrupa'daki üreticiler, artan enerji faturalarının ekonomik sancısını yaşıyorlar, bu da bir ikilem yaratıyor: maliyeti absorbe edin veya müşterilere yansıtın. İkisi de kolay değil.
NSK hizmet robotu teknolojisi, sağlık hizmetlerine ön saflarda destek veriyor
(2022-10-03)
NSK, tıbbi ortamlarda hastaları hareket ettirmek için robotik cihazlar da dahil olmak üzere yeni hizmet robotu teknolojisi geliştirerek topluma yardımcı olmak için çalışıyor.
Paylaş