NSK Press Release
NSK Europe Ltd.
Marketing & Communications Department
NSK, EMO 2025'te Lineer Teknolojiye Odaklanıyor
NSK, 22-26 Eylül tarihleri arasında Hannover'de düzenlenecek EMO fuarında lineer kılavuzlar ve vidalı millerini sergileyecek (6. Salon, Stand J17).
        
    
    
    
DH/DS modelleri
Lineer kılavuzlar konusunda standın merkezinde NSK'nın uzun ömürlü DH/DS serisi yer alacak. Pazar lideri dinamik yük kapasitesi sayesinde, bu seri, şirketin geleneksel NH/NS lineer kılavuzlarının iki katından fazla çalışma mesafesi sunar.
Ürün, daha küçük lineer kılavuzların kullanılmasına olanak tanıyarak ekipmanların boyutlarının küçültülmesini kolaylaştırır ve NSK'nın tescilli TF “Tough” ısıl işlem teknolojisini kullanarak çelikte kalan östenit miktarını kontrol ederek yorulma ömrünü uzatır.
Sergilenecek bir diğer çözüm ise, üstün sızdırmazlık performansı sayesinde kirli ortamlarda geleneksel ürünlerin iki katı çalışma ömrü sunan NSK'nın RA serisi makaralı kılavuzları olacak. Ters monte edilen kılavuzlarda, kaydırıcının tüm alt yüzeyini kaplayan V1 contası ile V1 alt contasının birlikte kullanılmasıyla dört kat, hatta bazen daha fazla çalışma ömrü elde edilebilir.
        
    
    
    
RA Serisi Makaralı Lineer Kılavuzlar
Vidalı miller konusunda NSK, yüksek hassasiyetli takım tezgahları için yeni nesil ürünlerini öne çıkaracak. Bu ürün yelpazesi, hareket hatalarını en aza indirir ve “ikinci aksama” fenomenini ortadan kaldırarak üstün yüzey kalitesi sağlar ve ikincil parlatma ihtiyacını azaltır. Daha düşük tahrik torku da enerji tüketimini azaltırken, sürtünme dalgalanması %20'ye kadar azalır.
Yüksek yük uygulamaları için, Hannover'de de sergilenecek olan HTF süper uzun ömürlü seri, optimize edilmiş yük dağılımı sayesinde standart ürünlerin iki katına kadar ömür sunarak daha küçük ve verimliliği daha yüksek makineler sağlar. S-HTF serisi, NSK'nın tescilli Tough Steel teknolojisini ekleyerek yorulma ömrünü ve yük kapasitesini artırır ve kirli veya ağır hizmet ortamları için idealdir.
Diğer öne çıkan ürünler arasında, küçük ve yavaş hareketler ve salınım uygulamaları için özel yuvarlanma yolu işlemlerine sahip yüksek dayanıklılığa sahip vidalı miller ve DIN standardı boyut ve yüksek kapasite gereksinimlerini karşılayan yüksek hızlı, düşük gürültülü kompakt vidalı miller bulunmaktadır.
Rulman ürünleri açısından, standı ziyaret edenler NSK'nın ultra yüksek hız, yüksek yük kapasiteli eğik bilyalı rulmanları ROBUSTDYNA ve takım tezgahlarının ana miline takılan eğik bilyalı rulmanlar için rulman kafesi SURSAVE (TSR) ürünlerini görebilecekler.
Ayrıca, NSK grubunun bir üyesi ve dönen makineler için durum izleme çözümlerinin dünya çapında önde gelen tedarikçilerinden biri olan Brüel & Kjær Vibro tarafından üretilen VCM-3 durum izleme sisteminin canlı bir demonstrasyonunu da izleme fırsatı bulacaklar.
Paylaş