Presse
Résultats :
- Pages
Medica 2024 : les robots NSK simplifient le travail des agents hospitaliers
NSK présentera au salon Medica 2024, du 11 au 14 novembre à Düsseldorf, (Allemagne), ses dernières avancées en solutions robotiques pour faciliter la vie des professionnels de santé. Un robot motorisé d'aide au brancardage, une première en Europe, constituera la pièce maîtresse de l'exposition
Un nouveau Responsable RH, Affaires Juridiques et Conformité pour NSK Europe
Johannes Bornmueller est le nouveau Responsable RH, Affaires Juridiques et Compliance de NSK, l'un des leaders mondiaux de technologies de mouvement et de contrôle.
NSK investit dans le groupe CHITOSE pour renforcer la co-création d’entreprises dans le domaine de la bioéconomie
NSK, l'un des principaux spécialistes mondiaux du roulement, systèmes linéaires et vis à billes, investit 500 millions de yens (environ 3,1 millions € selon taux de change applicable en septembre 2024) dans le groupe CHITOSE, une famille d'entreprises de biotechnologie à la pointe de la bioéconomie ...
NSK ouvre un nouveau bureau en Roumanie
NSK Europe a le plaisir d'annoncer la création d'une filiale à Ploiesti (Roumanie). Le nouveau bureau, établi dans le cadre du plan d'expansion géographique de NSK Europe, sera pleinement opérationnel d'ici fin septembre 2024.
Avec NSK, l'industrie ferroviaire européenne passe à la vitesse supérieure au salon InnoTrans 2024
NSK profitera de l’édition 2024 du Salon international de la technique des transports et de la mobilité InnoTrans (du 24 au 27 septembre à Berlin) pour montrer comment, grâce à ses innovations en matière de roulements, l'industrie ferroviaire européenne est à même de suivre le rythme des demandes ...
Meilleurs résultats d'usinage grâce aux solutions NSK
NSK Europe, leader mondial des systèmes de contrôle de mouvement, mettra à profit le prochain salon international du travail des métaux AMB 2024 de Stuttgart (10-14 septembre) pour braquer les projecteurs sur ses dernières solutions pour machines-outils.
De nouveaux propriétaires pour Neuweg Fertigung GmbH
NSK a annoncé la vente de Neuweg Fertigung GmbH, sa filiale allemande basée à Munderkingen (Allemagne), à l'investisseur britannique Stephen Lord et aux employés actuels Willi Castro Santanella et Dominik Szell. La vente prendra effet le 1er septembre 2024.
Trois distinctions prestigieuses pour NSK
NSK, leader mondial des roulements et des solutions de mouvement linéaire, a terminé l'année 2023 en célébrant trois distinctions notables qui reflètent ses prouesses dans un certain nombre de domaines clés, notamment la réalisation technique, l'ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ainsi que ...
NSK développe un outil de diagnostic de la dégradation des graisses utilisable sur site
Première mondiale pour NSK : une méthode rapide et précise de diagnostic de la durée de vie résiduelle de la graisse lubrifiante. L'entreprise fournira la solution sous forme d'application mobile.
Développement conjoint de NSK d’une main robotique personnalisable
NSK et le Centre aérospatial allemand développent un système de main robotique susceptible d’automatiser les tâches manuelles, en particulier dans le secteur des services.
Nouvelle installation de coupe réduisant les délais de livraison
Les utilisateurs européens de guidages linéaires NSK leaders du secteur bénéficient désormais de la nouvelle installation de coupe de pointe de NSK aux Pays-Bas.
Un fabricant d’éoliennes choisit les nouveaux roulements à rouleaux coniques à forte capacité de charge NSK
Un important fabricant européen d'éoliennes utilisera les roulements à rouleaux coniques à forte capacité de charge de NSK dans les multiplicateurs de ses éoliennes offshore de 15 MW.
NSK lance un nouveau roulement pour servomoteurs à faibles émissions de particules
NSK lance un roulement haute performance pour servomoteurs qui réduit les émissions de particules de graisse et d'huile. Ce développement révolutionnaire contribuera au fonctionnement stable des machines industrielles vitales comme les robots.
NSK : des avancées en matière de capacités de charges dynamiques
NSK a introduit en première mondiale une nouvelle méthode de prédiction précise de la durée de vie des roulements en fonction de leur taille et de la quantité d'inclusions non métalliques présentes dans l'acier dans lequel ils sont fabriqués.
Rayon d’action accru des avions eVTOL grâce au nouveau roulement NSK
NSK a lancé un nouveau roulement de générateur à turbine à gaz spécialement conçu pour les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), y compris les gros drones
Les roulements NSK avec cage brevetée augmentent les performances
Les roulements NSK avec cage brevetée augmentent les performances - Une nouvelle série de roulements à rouleaux sphériques NSK avec une conception brevetée de cage est prête à fournir à l'industrie en général des niveaux supérieurs de productivité, de fiabilité et de capacité de charge.
La formation et les outils professionnels prolongent la durée de vie des roulements
La formation et les outils professionnels prolongent la durée de vie des roulements
Partager