Close iup image of CNC machine tool ast 1600x200 dimensions.

NSK, üreticinin duruş süresini önlemesine yardımcı oluyor


Söz konusu üretim olduğunda, verimlilik her şeydir. NSK, plansız duruş sürelerinin ne kadar yıkıcı olabileceğini çok iyi biliyor ve bu nedenle tüm müşterilerimizin mümkün olduğunca verimli çalışmasına yardımcı olmak için her şeyin ötesine geçiyoruz. Örneğin, bir üretim tesisi puntasız taşlama makinesinde sorun yaşadığında, NSK'nın yüksek eğitimli mühendislerden oluşan ekibi yardım etmek için devreye girdi. 



Makinenin kendisi tolerans dışı parçalar üretiyor, bu da gereksiz incelemeler ve bakım için büyük miktarda zaman harcanmasına neden oluyordu. Üretici, üretkenliklerini en üst düzeye çıkarmalarını ve dolayısıyla en yüksek kalite standartlarını korurken üretim programlarını karşılamalarını sağlayacak güvenilir, yüksek performanslı bir çözüme ihtiyaç duyuyordu.

NSK'nın çözümü, şirketin süreçlerinin, makinenin çalıştığı ortamın ve rulmanların kendilerinin kapsamlı bir analizini yapmaktı. Buna Durum İzleme Hizmeti denir, makine hala çalışır durumdayken gerçekleştirilir ve herhangi bir sorunun temel nedenini belirlemeye yardımcı olması amaçlanır. Bu da gereksiz araştırmacı bakım ve sağlam bileşenlerin sökülmesi için harcanan zamandan tasarruf edilmesine yardımcı olacaktır.


"Mümkün olan en verimli ve üretken şekilde çalışmalarına yardımcı olmak için tüm müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz."

Avrupa AIP & Güvenilirlik Müdürü Colin Cook


Testler, taşlama makinesinde kullanılan iş mili rulmanlarında gerçek bir sorun olmadığını gösterdi. Bu nedenle uzman mühendislerimiz odak noktalarını başka alanlara çevirerek, normalde olmayan bir sorunu aramak için iş milini sökmeye harcanabilecek iki günden tasarruf ettiler.

Bunun yerine, canlı CMS değerlendirmesi NSK'nın taşlama makinesinin içindeki kritik bileşenlerin ömrünü doğru bir şekilde tahmin etmesini ve böylece müşterinin bakım prosedürlerini daha hassas bir şekilde planlamasını sağladı. Bu tür bir Durum İzlemenin gerçekleştirilmesi, makine aşınması belirtilerini tespit etmenin en hassas ve geniş kapsamlı yöntemi olarak potansiyel sorunlara karşı erken uyarılar da sağlar. NSK'nın tüm kritik rulman ve lineer hareket parçalarını tedarik edebilmesi sayesinde müşteri, yedek parçaların bulunabilirliği konusunda da gönül rahatlığına sahip oldu.  


Rulmanlardaki sorunları belirleme hakkında daha fazla bilgi edinin.



Avrupa AIP & Güvenilirlik Müdürü Colin Cook, NSK'yı sektör için en iyi ortak yapan şeyin bu işbirliği içinde çalışma isteği olduğunu vurguluyor. “Takım tezgahları için gerekli temel parçalar için eksiksiz bir geliştirme ve tedarik hizmeti sunan tek üreticiyiz” diyor. Ve ürünlerimizin kalitesi söz konusu olduğunda rakipsiziz.  

'Ancak, kendimizi rakiplerimizden ayırmak söz konusu olduğunda hizmetlerimiz de bir o kadar önemlidir. Mümkün olan en verimli ve üretken şekilde çalışmalarına yardımcı olmak için tüm müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Takım tezgahı sektörünün ihtiyaçları giderek daha sofistike hale geliyor, ancak gerçekten kapsamlı hizmetimiz, ortaklarımızın makineleri söz konusu olduğunda en iyi şekilde çalışacaklarından emin olmalarını sağlıyor.

 


Sonuç olarak, bu özel üreticiyle yürüttüğümüz çalışma sadece NSK'nın işbirliği içinde çalışma yeteneğini göstermekle kalmadı, aynı zamanda müşteriye üretim maliyetlerinde yıllık 32.000 €'dan fazla tasarruf sağladı. Herhangi bir plansız duruş süresinin büyük bir etkiye sahip olabileceği bir sektörde, NSK her zaman verimliliği artırmanın yollarını bulmaya yardımcı olmaya isteklidir.