NSK VS serisi zorlu koşullarda kendini kanıtlıyor


Taş ocakları ve madenler, neredeyse her zaman son derece zorlu ortamlardır ve bu ortamlarda kullanılan rulmanların, kirleticilere, güçlü titreşimlere, şok yüklerine ve daha fazlasına karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Ürün tam olarak istenildiği gibi değilse, ki bu çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir, o zaman sorunlar ortaya çıkacaktır...

 


Image Container
Marine industry photo from a digital asset management system.

 

Blok vibrasyon makinesi için titreşim ünitelerinde kullanılan silindirik makaralı rulmanların her 2-3 ayda bir erken arızalanmasıyla karşılaşan bir şirketi ele alalım. Bunun doğrudan etkisi olarak, beklenebileceği üzere, artan bakım ve maliyetli duruş süreleri ortaya çıkmıştır. 

 

NSK, sorunun doğrudan titreşimden kaynaklandığını tespit etti; kullanılan rulmanlar, bu kadar aşırı seviyelerdeki titreşimlere dayanamayacak şekilde tasarlanmıştı. Açıkça, bu durum blok vibrasyon makinesinde kullanılan bileşenler için ciddi bir sorun oluşturuyordu!

 

Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, NSK’nın eğitimli mühendislik ekibi, şirketin madencilik, taş ocağı ve inşaat sektörlerinde görülen zorlu çalışma ortamlarına ve sık görülen titreşimlere dayanması için özel olarak geliştirilmiş VS (Titreşimli Elek) Serisi Oynak Makaralı Rulmanların kullanımını önerdi. Gelişmiş makaralı kılavuzla donatılmış olup, düzgün çalışmaları, kayma, yüzey yorgunluğu ve pullanma nedeniyle oluşan rulman hasarını azaltır. 

 


VS Serisi rulmanların, rulman ömründe önemli bir artış ve plansız duruş süresi.


VS serisinin diğer önemli özellikleri arasında, biçimlendirilmiş çukur makara yüzeyleriyle makinede hassas işlenmiş tek parça pirinç kafes, özel ısıl işleme tabi tutulmuş makaralar ile hareketli kılavuz bileziği ile kendi kendine hizalama özelliği. Bu rulmanların kullanımına ilişkin önemli faydalar arasında, geleneksel rulmanların iki katı hizmet ömrü (nispeten daha düşük bakım maliyetleriyle birlikte), düşük titreşim ve ağır veya şok yüklerine yüksek direnç gösteren rulman ve yüksek hız performansı bulunmaktadır. 

Mühendislik ekibimiz, yeni rulmanların montajını denetlemiş ve bir yıl boyunca performansını sürekli takip etmiştir. 12 ayın sonunda, VS Serisi rulmanların, rulman ömründe önemli bir artış ve plansız duruş süresi, bakım maliyetleri ve üretim kaybında kayda değer bir azalma ile önceki seriden oldukça üstün bir performans sergilediğini bildirmekten memnuniyet duydular. 


Ayrıca, tüm bu özelliklerin bir araya gelmesi, taş ocağı ve madencilik şirketine yılda 75.000 Euro'ya yakın bir tasarruf sağlamıştır. Bu, rulman değiştirme maliyeti, mühendislik masrafları, kaçırılan üretim fırsatlarından kaynaklanan kayıplar ve mil incelemeleri gibi giderleri de kapsamaktadır. Tüm bunlar, güvenilir bir blok vibrasyon makinesinin ne kadar fark yaratabileceğini gösterirken, aynı zamanda koşullar ne olursa olsun, güvenebileceğiniz makine bileşen parçalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.