Süper Hassas Rulmanlar: Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları 


NSK olarak, pazarda en yüksek kaliteye sahip Süper Hassas Rulmanları sunduğumuza yürekten inanıyoruz.

Bu Soru-Cevap oturumunda, Ürün Müdürü Andy Kemble ile bir araya gelerek İngiltere’nin Newark kentinde üretilen bu bileşenleri rakiplerinden ayıran özellikleri keşfediyoruz.

Andy, otuz yılı aşkın süredir NSK mühendislik ekibinin bir parçası olup yalnızca Süper Hassas Rulmanlar değil, aynı zamanda bu rulmanların kullanıldığı sektörler ve uygulamalar konusunda da derin bir bilgiye sahiptir.

"NSK’nin uzman rulman üretim teknolojisi ile kapsamlı ürün tasarım deneyimi ve uzmanlığı sayesinde kullanıcılara dünyanın en yüksek kaliteli rulmanları sunulmaktadır."


Süper Hassas Rulman nedir, bu rulmanların standart rulmanlardan farkı nedir?

Süper Hassas Rulman (SPB), basitçe ISO Hassasiyet Sınıfı 5 (P5) veya daha yüksek toleranslara uygun olarak üretilmiş bir ürün olarak tanımlanabilir. Yani bu tanım, Sınıf 4 (P4), Sınıf 2 (P2) gibi sınıfların yanı sıra NSK'ye özel P3 gibi çeşitli özel şartnamelere göre üretilmiş ürünleri de kapsar. Bu üstün toleranslar, standart endüstriyel sınıf rulmanlara kıyasla dış boyutlar ve çalışma hassasiyeti üzerinde daha sıkı kontrol imkânı sunar. Bunun avantajı ise, (müşteriye özel geliştirilen iç tasarım özellikleriyle birlikte) rulman için daha yüksek çalışma tutarlılığı, daha düşük titreşim ve daha yüksek hız kapasitesidir.


Süper Hassas Rulmanlar (SPB), takım tezgâhı sektörü açısından vazgeçilmez bileşenlerdir. NSK, bu sektörün özel gereksinimlerini nasıl karşılıyor? 

Takım tezgâhlarında gereken performans özellikleri uygulamaya göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, torna tezgâhları yüksek yük taşıma kapasitesi ve sertlik gerektirirken, taşlama milleri çok yüksek hız ve düşük titreşim; işleme merkezleri ise genellikle tüm bu özelliklerin bir kombinasyonunu gerektirir.

Takım tezgâhlarında kullanılan iki temel SPB türü vardır: Eğik Bilyalı Rulmanlar ve Silindirik Makaralı Rulmanlar. Eğik Bilyalı Rulmanlar, daha yüksek hızlar sağlamak ve iş mili sertliğini ayarlamak için kullanılırken; Silindirik Makaralı Rulmanlar ise daha yüksek radyal kesme kuvvetlerini ve kayış yüklerini karşılar.

NSK, her bir takım tezgâhının gereksinim duyduğu performans özelliklerini karşılamak amacıyla, özel olarak geliştirilmiş malzemeler, yuvarlanma elemanı ve yuvarlanma yolu optimizasyonu, gelişmiş kafes tasarımları ile yağlama teknolojilerini kullanarak, bu rulman türlerine yönelik çeşitli ürün serileri geliştirmiştir. Düşük aşınma ve titreşimden, yüksek yük kapasitesi ve ultra yüksek hızlara kadar geniş bir yelpazede özellikler sunar.


NSK rulmanlarını pazardaki en yüksek kaliteli ürün yapan başlıca özellikler nelerdir? 

SPB’lerin en temel bileşeni çeliktir. NSK, rulman üretimi ve metal dışı partiküllerin değerlendirilmesi alanında çığır açan teknolojiler geliştirmiş; böylece rulmanların ömrünü uzatmış ve performansını artırmıştır. NSK Süper Hassas Rulmanlarında kullanılan üç özel çelik türü vardır:  Normal koşullarda rulman ömrünü uzatan Z çelik, ağır yükler veya kirli ortamlarda yüksek güvenilirlik sunan SHJ çelik ve ultra yüksek hızda dönüş için tasarlanmış SHX çelik. NSK’nin uzman rulman üretim teknolojisi ile kapsamlı ürün tasarım deneyimi ve uzmanlığı sayesinde kullanıcılara dünyanın en yüksek kaliteli rulmanları sunulmaktadır.


Bu rulmanların son kullanıcıya sağladığı faydalar nelerdir? 

Yüksek kaliteli rulmanlar yüksek güvenilirlik sağlar. Başka bir deyişle, NSK SPB’lerin sunduğu yüksek performans özelliklerine ek olarak uzun yıllar boyunca sürekli güvenilirlik sağlayarak son kullanıcıya gönül rahatlığı sunmaktayız.

Bu güvenilirlik, NSK’nin simülasyon ve test süreçleriyle desteklenmekte olup, takım tezgâhı servis bakım aralıklarının uzatılmasını sağlar. Böylece daha az duruş süresi ile son kullanıcılar hem zamandan hem maliyetten tasarruf eder ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirilir.


NSK, bu tür rulmanlarda sıkça karşılaşılan sorunların önlenmesini ve çözülmesini nasıl sağlar?

Uzun yıllara dayanan deneyimimizle desteklenen titiz tasarım ve tedarikçi onay süreçlerini uyguluyoruz. Kendi bünyemizdeki üretim uzmanlığımızla birlikte uygulanan bu yaklaşım, NSK genelinde dünya çapında benimsenmiş olup tutarlılığı garanti eder. Başka bir deyişle, hangi NSK SPB türü satın alınırsa alınsın, kullanıcılar ürünün kalite ve performansından emin olabilir.


Satış ekibimizin bir üyesiyle iletişime geçmek isterseniz, lütfen aşağıdaki formu kullanın.



NSK, süper hassas rulmanların aşırı hız koşullarına uygunluğunu onaylamak için hangi test ve doğrulama yöntemlerini kullanmaktadır?

NSK’de ultra yüksek hız rulman geliştirmeleri, sayısal simülasyon ve temsilî testlerle doğrulanmaktadır. Bu tür test donanımları, kolayca monte edilip sökülebilmesinin yanı sıra, en yüksek hızlı motorlu takım tezgâhı iş millerinin hız kapasitesine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu sayede mutlak performans doğrulamasının yanı sıra önceki ya da alternatif tasarımlarla karşılaştırmalı performans değerlendirmesi de mümkün hâle gelmektedir.


Belirli ürün türlerine ya da özelliklere yönelik taleplerde bir değişim gözlemliyor musunuz? 

Takım tezgâhlarının işletim gereksinimleri arttıkça, gelişmiş rulman malzemelerine duyulan ihtiyaç da artmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, NSK bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla üç özel çelik türü sunmaktadır. Buna ek olarak, en zorlu çalışma koşulları için silisyum nitrür (seramik) bilyaların kullanımını giderek artırıyoruz. Seramik bilyalar, çelik bilyalara kıyasla daha hafif olup, daha düşük bir ısıl genleşme katsayısına ve daha yüksek bir elastikiyet modülüne sahiptir.

Hibrit rulmanlara uygulandığında daha düşük merkezkaç kuvveti, daha düşük sürtünme ve daha yüksek sertlik gibi avantajlar sağlar; bu sayede daha düşük ısı üretimi (bu da hız kapasitesinin artmasına olanak tanır), gelişmiş krepaj (sarma) dayanımı ve daha yüksek sertlik elde edilir. Buna ek olarak gres yağlaması sayesinde rulman ömrü de uzatılmaktadır. NSK’nin seramik bilya üretim süreci, çelik malzemelere kıyasla daha yüksek hassasiyet sağlayarak son kullanıcıya yüksek hassasiyette işleme imkânı sunulmasını kolaylaştırmaktadır.


NSK Süper Hassas Ürünlerini Keşfedin.