Hijyenik ve Üretken - Temiz Ortamlar için Rulmanlar
Gıda hazırlama söz konusu olduğunda, en küçük miktarda kontaminasyon bile kabul edilemez ve bu nedenle şirketlerin hijyen konusunda bileşen düzeyinde bir yaklaşım benimsemeleri ve en katı standartları karşılamak için sıfırdan tasarlanmış çözümleri tercih etmeleri gerekir.
NSK, yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra tıp ve eczacılık gibi temizlik ve hijyenin çok önemli olduğu diğer sektörlere de temel parçalar sağlama konusunda onlarca yıllık deneyime sahiptir. Bu süre zarfında, yalnızca en yüksek hijyen gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp aynı zamanda güvenilirlik, dayanıklılık ve üretkenlik sağlayan uzman bir rulman çözümleri yelpazesi geliştirdik.
Temiz ortamlar için özel olarak tasarlanan rulmanların sık yıkamalara ve bunlarla birlikte gelen su ve kimyasallara dayanabilmesi gerekir. Bunun da ötesinde, yüksek sıcaklıklar ve agresif temizlik maddelerinin varlığında bile sürekli, yüksek hızda çalışma sağlamaları gerekir. Ayrıca, hem gıda maddelerinin kirlenmesini hem de makinelerin iç hasar görmesini önlerken üretimin güvenilir bir şekilde devam etmesine yardımcı olmak için genellikle korozyona dayanıklı olmaları ve sağlam sızdırmazlık mekanizmalarına sahip olmaları gerekir.
Silver-Lube
Temiz ortamlar söz konusu olduğunda NSK'nın temel tekliflerinden biri, RHP markası altında satılan Silver-Lube serimizdir.
Son derece yüksek hijyen standartlarına sahip uygulamalar için özel olarak tasarlanan Silver-Lube üniteleri, düzenli olarak yıkanan ve kimyasallara maruz kalan ortamlarda kullanım için idealdir.
Her bir Silver-Lube ünitesinde dayanıklı, boyasız PBT termoplastik gövde içine yerleştirilmiş paslanmaz çelik bileşenlere sahip bir rulman bulunur. Entegre paslanmaz çelik gres nipelleri ve cıvata deliği gömlekleri optimum hijyen ve dayanıklılık sağlar. Korozyona dayanıklı yapıları, bakteri üremesi fırsatlarını en aza indirmeye yardımcı olurken, yanlış hizalamayı karşılama yetenekleri güvenilir, sorunsuz kurulumu destekler.
Silver-Lube Üniteleri sahada etkinliklerini defalarca kanıtlamıştır, ancak özellikle iyi bir örnek, beş konveyör hattında tekrarlanan rulman arızaları yaşayan pazar lideri bir süt işleme ve şişeleme tesisine bunları önerdiğimiz zamandı.
Tesis, rulmanları her 16 haftada bir değiştirmek zorunda kalıyordu ve buna bağlı olarak bakım ve üretkenlik kaybı maliyetleri ortaya çıkıyordu. NSK yaptığı araştırmada, yıkama işlemi sırasında rulmanlara su girdiğini ve bunun da doğrudan arızalara yol açtığını tespit etti. Gıda sınıfı gres içeren Silver-Lube rulmanların kullanılması sorunu çözdü ve şirkete yılda yaklaşık 8.000 € tasarruf sağladı.
Life-Lube
Yine RHP serimizden bir başka seçenek de, hem en yüksek düzeyde kimyasal direnç hem de daha uzun yağlama ömrü gerektiren uygulamalar için tasarlanmış Life-Lube'du.
Life-Lube serisi, Silver-Lube'un tüm avantajlarını sunarken aynı zamanda NSK'nın tescilli Molded-Oil teknolojisini de içermektedir; bu teknoloji, su ve partiküllerin rulmana girmesini engellerken aynı zamanda yağlayıcı sızıntısını da önleyen katı bir yağlayıcıdır. Bu özellik, kontaminasyon kontrolünün çok önemli olduğu yiyecek ve içecek uygulamalarında kritik öneme sahiptir.
Life-Lube üniteleri mükemmel kimyasal direnç ve daha uzun bakım gerektirmeyen çalışma ömrü sunar. Silver-Lube serisinde olduğu gibi, PBT polyester gövde sadece korozyona karşı dayanıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda boyasızdır, bu da kaplama pullarının kirlenme riskini ortadan kaldırır. Pürüzsüz yüzeyi kir birikimini en aza indirir ve temizlik süresini kısaltır.
Serinin dikkat çeken bir özelliği de bakterilerin rulman boşluğuna girmesini engelleyen ve yağlayıcıyı koruyan flinger keçedir. Bu tasarım detayı, sistem hijyeninin korunmasına yardımcı olur ve en zorlu temizlik rejimi altında bile hizmet ömrünü uzatır.
Silver-Lube gibi Life-Lube da denenmiş ve test edilmiş bir üründür. Örneğin, büyük bir atıştırmalık gıda üreticisi, hat yıkama işleminin ardından gresin yıkanması nedeniyle kesici hattındaki rulmanların sürekli arızalandığını gözlemliyordu. Life-Lube ünitelerinin kurulması rulman ömründe önemli bir iyileşme sağlamış ve sonuç olarak bakım maliyetlerinin azalması ve üretimin artması şirketin yılda tahmini 134.000 € tasarruf etmesini sağlamıştır.
Paslanmaz Çelik Sabit Bilyalı Rulmanlar
Sabit Bilyalı Rulmanlar piyasadaki en yaygın rulman türüdür ve hemen hemen her sektörde ve uygulamada bulunur. Ancak NSK, temiz ortamlar için yüksek performanslı paslanmaz çelik Sabit Bilyalı Rulmanlar sunmaktadır.
Bu bileşenler NSK'nın Ultra Temiz Çeliğinden yapılmıştır, bu da onları ıslak veya aşındırıcı koşullara özellikle uygun hale getirir, çünkü aksi takdirde bakterileri barındırabilecek pas ve korozyona karşı dirençlidirler. Bu koşullar altında, bu rulmanlar geleneksel alternatiflere göre %80'e kadar daha uzun hizmet ömrü sunabilir ve ayrıca yüksek kaliteli bilyalar, süper işlenmiş yuvarlanma yolları, patentli keçeler ve gelişmiş gres teknolojisine sahiptir.
Gerçek dünya örnekleri açısından, bir dondurulmuş pizza üreticisi, gıda konveyör bandındaki rulmanların sürekli arızalanması nedeniyle üretim hattının her dört haftada bir kapandığını gördü. Sorun, doğrudan korozyona, gresin yıkanmasına ve keçe hasarına neden olan temizleme işlemiydi. Şirket, Molded-Oil içeren paslanmaz çelik Sabit Bilyalı Rulmanları kullanmaya başladıktan sonra sorun çözüldü ve şirket yılda 15.000 € tasarruf etti.
Özellikle temiz ortamlar için rulmanlar söz konusu olduğunda, NSK ile çalışmak, onlarca yıldır kanıtlanmış performans ve yeniliğe güvenebileceğiniz anlamına gelir. Piyasadaki en yüksek kaliteli ürünlerin yanı sıra, uygulamanız için doğru rulmanı bulmanızı sağlayacak tasarım ve mühendislik deneyimini de sunuyoruz.
Share