Çimento Sektörü Rulmanları: Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları
Çimento endüstrisi, rulmanlar gibi bileşenler üzerinde ciddi yük ve talepler oluşturan son derece zorlu bir çalışma ortamıdır.
NSK olarak çimento sektörüne özel parçaların tasarımı ve üretimi konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahibiz. Bu Soru-Cevap oturumunda Sektör Müdürü Anton Mozhaev ile bir araya gelerek rulmanlarımızın çimento sektörünün tüm zorlu koşullarına nasıl dayanıklı hâle getirildiğini ele alıyoruz.
Gelişim için alan her zaman vardır; bu tek seferlik bir çözüm değil, sürekli devam eden bir süreçtir.
Anton Mozhaev
NSK’nin bu sektöre yönelik başlıca ürünleri nelerdir ve bu ürünler çimento firmalarının özel taleplerini nasıl karşılamaktadır?
Çimento ve madencilik sektörlerinde daha uzun ömürlü ve istikrarlı bir çalışma sağlamak amacıyla bir dizi temel performans faktörünü sürekli iyileştirmeye odaklanıyoruz.
Ağır yüklere dayanma konusunda HPS serimizi sunuyoruz; ayrıca yeni ve yüksek hassasiyetli bir rulman ömrü tahmin yöntemi geliştirerek daha yüksek yük kapasiteleri elde ettik. Bu yöntemde, rulman çeliğindeki metal dışı partiküllerin analizinde ultrasonik muayene kullanılarak, çeşitli rulman türlerinin temel dinamik yük kapasitelerini güvenle artırmamız sağlanmaktadır. Bunun sonucunda daha uzun hizmet ömrü ile daha kompakt, verimli tasarımlar geliştirme potansiyeli elde edilmektedir.
Darbe yükleri ve titreşimli elekler gibi yüksek titreşimli koşullar için bu zorlu ortamlar için optimize edilmiş iç tasarımlar ve işlenmiş pirinç kafeslere sahip özel çözümler sunuyoruz.

NSK ürünlerini rakiplerinden ayıran başlıca özellikler ve sağladığı faydalar nelerdir?
Kirlilik ve yetersiz yağlama gibi zorlu koşullarda kullanılmak üzere özel çelik alaşımları ve uygulanan ısıl işlem süreçleri sayesinde pullanma ve aşınma yayılımını önemli ölçüde yavaşlatan ve azaltan gelişmiş TF çeliğinden üretilmiş çeşitli rulman malzemeleri sunuyoruz. Ayrıca, belirli uygulamalarda dayanıklılığı artırmak amacıyla ağır hizmet makinaları için çıkarılabilir, temaslı keçeleri sunuyoruz. Bu keçeler, küresel makaralı rulmanların radyal boşluğunun kontrol edilmesini, gerektiğinde incelenmesini ve yeniden yağlanmasını mümkün kılmaktadır.

Çimento üretim sürecinin hangi aşamalarında rulman performansı açısından en büyük zorluklar ortaya çıkmakta ve NSK bu uygulamaya özel gereksinimlere nasıl yanıt vermektedir?
Üretim sürecinde kırıcıdan veya soğutma fanından dikey öğütme değirmeni ya da kırma merdanesine kadar her uygulama, tesisten tesise değişebilen kendine özgü sorunlar barındırabilir. En kritik arıza/kırılma noktaları genellikle tesis ziyaretlerimiz ve müşterilerle yaptığımız görüşmeler sırasında net biçimde ortaya çıkmaktadır. Çoğu durumda sorunlar; kirletici madde girişi, yetersiz yağlama, darbe ve titreşimle birlikte ağır yüklere maruz kalma gibi geleneksel rulman çözümlerinin gereken veya beklenen hizmet ömrünü sağlayamadığı koşullardan kaynaklanmaktadır. Amacımız, en sorunlu uygulamaları müşterilerimizle birlikte belirleyerek ekipman performansını artırmaya katkı sağlayacak ölçülebilir ve katma değerli çözümler sunmaktır.
Bu amaca; hasar gören rulmanlara yönelik Arıza Kök Neden Analizi, uygulama tasarımı ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi ile diğer müşterilerde ve benzer uygulamalarda elde edilen başarılı örneklerin değerlendirilmesi gibi çeşitli yaklaşımlarla ulaşılmaktadır.
NSK, yalnızca bileşen tedarik etmekle kalmayıp çimento sektörü müşterilerine hangi katma değerli hizmetleri ve mühendislik desteğini sunmaktadır?
Elbette, uzun vadede başarılı bir iş yürütmek için sadece ürün satmak yeterli değildir; müşterilerimizin hem sunduğumuz çözümlerin hem de hizmetlerin güvenilirliğine olan güvenini artıracak desteği de sağlamalıyız. RCFA, eğitim, uygulama veya rulman tasarımı için yerinde destek ile NSK ve iş ortaklarımız tarafından sağlanan koşul izleme hizmetleri gibi katma değerli hizmetleri kapsayan AIP programımızla müşterilerimizi tam anlamıyla desteklemeye kararlıyız.
Bir Uzmanla Konuşun
NSK, çimento sektörü uygulamalarına yönelik özelleştirilmiş çözümler geliştirmek amacıyla OEM’ler ve son kullanıcılarla ne ölçüde doğrudan iş birliği yapmaktadır?
Standart ve özel çözümlerimizi dünya genelindeki OEM’lere ve son kullanıcılara sunmaktayız. Titreşimli elekler, kırıcılar, dikey öğütme değirmenleri, kırma merdaneleri, pişirme fırınları, konveyörler ve benzeri tüm uygulamalar için makina performansını ve verimliliğini artıran gelişmiş çözümler sunabiliriz.
Örneğin, çimento ve madencilik sektörlerine yönelik en son geliştirmelerimizden biri; gerektiğinde tamamen sökülebilen, incelenebilen, yenilenebilen ve ardından tekrar devreye alınabilen ilk büyük boyutlu konik makaralı rulmanlardır.
Bu tür rulmanların, uzun ömürlü olmasının yanı sıra, onarım ve ekipman bakımı yoluyla uzun vadeli kullanımı destekleyen bir tasarım yapısına sahip olması temel bir gerekliliktir. NSK’nin benzersiz Micro-UT™ ultrasonik malzeme muayene yöntemi ve yüksek hassasiyetli ömür tahmin teknolojisi sayesinde bu yeni geliştirilen ürünler geleneksel rulmanlara kıyasla iki kata kadar daha uzun bir kullanım ömrü sunmaktadır.
Böylesine zorlu bir sektörde NSK’yi diğer rulman tedarikçilerinden ayıran başlıca farklar nelerdir?
Rulman alanındaki 100 yılı aşkın deneyimimiz ve sağlam geçmişimizle hem orijinal ekipman üreticilerine (OEM) hem de satış sonrası hizmet sektörlerine yönelik çok çeşitli endüstrilere hizmet sunuyoruz. Ağır sanayi sektörlerine yönelik ürünlerimiz, yenilikçi karbonitrürleme ısıl işlem teknolojisiyle güçlendirilmiş özel alaşımlı çelikler gibi özel olarak geliştirilmiş rulman malzemeleri konusundaki uzmanlığımız sayesinde kullanıcıya ek güvence sunmaktadır. Bu durum, özellikle kirlilik ve yağlama zorlukları gibi zorlu koşulların yaygın şekilde görüldüğü çimento ve madencilik sektörlerindeki operasyonlar için büyük önem taşır.
Geleceğe baktığımızda, çimento sektöründe en büyük etkiyi yaratabilecek hangi trendleri veya teknolojik değişimleri öngörüyorsunuz? NSK, bu gelişmelere nasıl hazırlanıyor?
Küresel sürdürülebilirlik ve çevresel trendler, üreticileri karbon (CO2) emisyonlarını azaltmaya, daha çevre dostu uygulamalar benimsemeye ve enerji maliyetlerini düşürerek makina duruş sürelerini en aza indirerek üretim verimliliğini artırmaya yönlendiriyor. Hedeflerimize ulaşmak için günümüzün zorlukları ve geleceğin sektör talepleriyle uyumlu, rulman performansını optimize eden ve makina güvenilirliğini artıran katma değerli özellikler sunan modern ve rekabetçi çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz.

Son olarak, çimento sektöründe faaliyet gösteren potansiyel müşterilerinize sadece bir şey söyleme şansınız olsaydı ne derdiniz?
Bazen kritik uygulamalarda kullanılan rulmanların birkaç yılda bir ya da daha sık aralıklarla değiştirildiğini görüyorum. Plansız duruşlara yol açmadığı ve düzenli planlı bakım dönemlerinde değiştirildiği sürece, bu durum genellikle müşteri açısından bir sorun teşkil etmemektedir.
Peki, aynı uygulamada rulmanların birkaç kat daha uzun ömürlü olabileceğini ve sadece rulmanların maliyeti değil, çeşitli bakım giderlerinin de azaltılmasına katkı sağlayabileceğini söylesek, ne düşünürdünüz?
Gelişim için alan her zaman vardır; bu tek seferlik bir çözüm değil, sürekli devam eden bir süreçtir. Mevcut ya da gelecekteki ekipmanlarınızın verimliliğini artırmayı hedefliyor, rulmanları çok sık değiştirdiğinizi düşünüyorsanız veya performanslarından memnun değilseniz size destek olmaya hazırız.
Paylaş