Services - 06/06/2025
NSK, Rüzgar Türbini Ana Şaftları için Son Derece Güvenilir Oynak Makaralı Rulmanları Piyasaya Sürdü
Geliştirilmiş aşınma direnci, uzun süreler boyunca daha az bakımla istikrarlı bir çalışma sağlayarak bakım maliyetlerini düşürmeye ve CO₂ emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.
- Aşınmayı azaltmak için NSK'da bir ilk olan rulman malzemesi, makara kaplaması ve ekstra kapasiteli kafes kombinasyonu
- Daha yüksek dayanıklılık için eksiksiz bir çözüm - Standart ürünlere kıyasla %90'dan fazla daha az yuvarlanma yolu aşınması
NSK Ltd. (NSK; Genel Merkez: Tokyo, Japonya; Başkan ve CEO: Akitoshi Ichii), rüzgar türbini ana milleri için olağanüstü güvenilirlik sağlamak üzere üç ileri teknolojiyi bir araya getiren son derece güvenilir oynak makaralı rulmanlar (SRB'ler)* serisini geliştirdi ve piyasaya sürdü. NSK'nın “Super-TF” uzun ömürlü malzemesi ve yüksek sertlikte elmas benzeri DLC kaplamasına katılan yeni bir ekstra kapasiteli ECA kafes, günümüz rüzgar türbinlerinin karşılaştığı zorluklar için optimize edilmiş toplam bir rulman çözümünde yüksek yük kapasitesi sağlar.
Bu teknolojik gelişmelerin tam olarak uygulanmasıyla NSK, yuvarlanma yolu aşınmasını standart ürünlerin onda birinden daha aza indirmiştir. Yuvarlanma yolu aşınması, ana şaftlar için SRB'lerde ana hasar şekli olduğundan, bu durum rulman dayanıklılığında önemli bir gelişme sağlar. Daha az bakım çalışması ve daha az parça değiştirme ihtiyacı ile bu son derece güvenilir rulmanlar, arıza süresini azaltmaya ve dünya çapındaki rüzgar enerjisi üretim tesislerinde istikrarlı çalışmayı sürdürmeye yardımcı olur.
NSK, Super-TF malzememiz ve DLC kaplamamız ile yıllardır rüzgar türbini endüstrisine hizmet vermektedir. Haziran 2024'te, Kuzey Amerika'daki rüzgar enerjisi şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir ekstra kapasiteli ECA kafesine sahip bir SRB geliştirdik. Şimdi, bu gelişmiş teknolojilerin üçünü de birleştiren son derece güvenilir SRB'ler için bir üretim sistemini tamamen uyguladık ve şimdi sevkiyatlarımızı dünya çapında genişletiyoruz.
Gelecek planları arasında bu SRB'leri NSK durum izleme çözümleriyle birleştirerek bakım, onarım ve operasyon (MRO) alanındaki işleri genişletmek yer almaktadır. NSK yüksek güvenilirlikli oynak makaralı rulmanlar, 2026 Orta Vadeli Yönetim Planımızda belirtilen satış sonrası ürün portföyüne katılmaktadır ve 2021 mali yılında sektördeki satışlarda 25 milyar yen artış hedeflenmektedir.
Geliştirme Geçmişi
Bir rüzgar türbinindeki herhangi bir bileşen arızası, pahalı onarım maliyetlerine ve kapsamlı arıza sürelerine yol açar. Rüzgar türbinleri dağlar ve açık denizler gibi özel ortamlarda kurulduğundan, parça değiştirme çalışmaları ve hasarı gidermek için parça, onarım vinçleri ve diğer ekipmanların tedarik edilmesi önemli ölçüde zaman ve kaynak gerektirebilir. Rüzgar türbinleri için birçok büyük parça sipariş üzerine üretilir ve ana şaft için rulmanlar makinelerde kullanılan en büyük bileşenler arasındadır. Bu önemli parçalarda meydana gelen hasarlar, yaklaşık bir yıl veya daha uzun bir kesinti süresi gerektiren değiştirme çalışmalarına neden olabilir2. Bu nedenle, rüzgar türbini ana şaftları için rulmanlar, yüksek güvenilirlik ve erken hasara karşı dirençle uzun ömürlü olacak şekilde üretilmelidir.
Rüzgar türbinlerinin ana millerindeki rulmanlar, kanatların (kanatçıkların) ağırlığını ve değişen rüzgar koşullarından kaynaklanan dalgalı yükleri desteklemelidir. Oynak makaralı rulmanlar, yüksek yük kapasitesi, montaj hatalarını tolere edebilme ve sapmayı otomatik olarak düzeltebilme özellikleriyle tercih edilen çözümdür. Ağır çalışma koşulları altında beklenenden daha ağır yükler, SRB'lerdeki erken hasarın arkasındaki ana sebeptir. Bu faktörler, makaralar ve rulman bilezikleri arasındaki alanda gerekli yağ filminin oluşmasını engeller. Bu yağlama olmadan aşınma meydana gelir ve rulmanın beklenenden daha erken değiştirilmesini gerektirir. Bu nedenle, yuvarlanma yolu yüzeylerinin aşınma direncinin iyileştirilmesi, türbin çalışma süresi ve operasyonel güvenilirlik için çok önemlidir.
Avantajlar & Özellikler
Geliştirilmiş aşınma direnci
- Rüzgar türbini ana şaftları için yüksek güvenilirliğe sahip oynak makaralı rulmanlar, standart ürünlere kıyasla yuvarlanma yolu aşınmasını %90 veya daha fazla azaltır. Yuvarlanma yolu aşınması bu SRB'lerdeki ana hasar şekli olduğundan, NSK'nın yüksek güvenilirlikli çözümü önemli ölçüde geliştirilmiş rulman dayanıklılığına sahiptir.
Uygulama
- Uzun süreler boyunca istikrarlı türbin çalışması-Yüksek güvenilirliğe sahip oynak makaralı rulmanlar bakım aralıklarını uzatır ve plansız duruş sürelerini azaltır.
Ürün Teknolojileri
- NSK'nın malzeme, triboloji ve analiz alanlarındaki temel teknolojileri bir araya gelerek yuvarlanma yolu aşınmasına karşı olağanüstü direnç sağlar. NSK'da bir ilk olarak, Super-TF malzeme, DLC kaplama ve yüksek yük kapasiteli kafes tek bir rulman ürününde bir araya getirilmiştir.
- “Super-TF” Uzun Ömürlü Malzeme
- NSK'ya özel Super-TF malzemesi, ince karbürlerin eşit dağılımı sayesinde yüzey mukavemetini artırarak uzun ömür sağlar. Dış ve iç bileziklerde Super-TF kullanılması, yuvarlanma yolu aşınmasına karşı gelişmiş direnç için sağlam bir temel sağlar.
- Yüksek Sertlikte DLC Kaplama
- Elmas benzeri karbon (DLC), grafit ve elmas bağ yapılarının karışık bileşiminden benzersiz tribolojik özellikler sağlayan bir karbon malzeme için kullanılan genel bir terimdir. Triboloji alanındaki uzmanlığımızdan yararlanarak, yüzey özelliklerinin bozulmasını önlemeye yardımcı olmak için makaralara yüksek sertlikte DLC kaplamamız uygulanır. Bu, makaraların yuvarlanma yoluna temas ettiği yerlerde aşınma direncini artırır.
- Yeni Ekstra Kapasiteli ECA Kafesi
- Yeni geliştirilen ECA kafesimiz, bilezik kılavuzu ihtiyacını ortadan kaldırarak daha fazla sayıda daha büyük makaraya izin verecek şekilde tasarlanmıştır. NSK'nın analiz yetenekleri ile optimize edilen ECA kafesleri, rulman yük kapasitesini artırırken yuvarlanma yolu aşınma direncini daha da geliştirir.
- “Super-TF” Uzun Ömürlü Malzeme
*Oynak makaralı rulmanlar, dış bilezikte küresel bir yuvarlanma yolu ile temas halinde olan iki sıra fıçı şekilli makaraya sahip bir iç bileziğe sahiptir. Bu konfigürasyon büyük yükleri destekler ve SRB'lere şaftın veya yatağın sapmasına yanıt vermek için kendinden hizalama özellikleri kazandırır.
**Kaynak: 平成29 年度 電気施設等の保安規制の合理化検討に係る調査風力発電業界の構造調査 [Rüzgar Enerjisi Üretim Endüstrisinde Elektrik Tesisleri için Güvenlik Düzenlemelerinin Kolaylaştırılmasına ilişkin FY2017 Yapısal Çalışması Nihai Raporu], Deloitte Tohmatsu Consulting Co. Ltd. 2018.
Share