NSK Son Haberler

205.07.2025

NSK Europe Ltd.

NSK, Takım Tezgâhları İçin Düşük Sürtünmeli Vidalı Mil Geliştirdi

NSK, takım tezgâhı uygulamaları için tasarlanan düşük sürtünmeli MT-Frix vidalı mili geliştirdi.

The newly developed product

Hâlihazırda satışta olan yeni vidalı mil, sektördeki şirketlerin sıkça karşılaştığı başlıca sorunlardan biri olan yüksek dinamik sürtünme torkunu önemli ölçüde azaltarak bu soruna etkili bir çözüm sunmaktadır. Bu çözümü sunarken aynı zamanda somun sertliğini korur, ısı oluşumunu azaltır ve takım tezgâhlarında hem daha sürdürülebilir bir hassasiyet hem de daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Sürtünme torkunun azaltılması, bilya ile yiv arasındaki temas durumunu netleştirmek ve bu sayede optimum iç tasarım parametrelerini geliştirmek amacıyla kullanılan NSK’nin analitik teknolojisi sayesinde mümkün olmuştur. NSK, bu parametreleri kullanarak vidalı milin boyutlarını değiştirmeden ve somun sertliğini koruyarak dinamik sürtünme torkunu azaltmayı başarmıştır. Bu da ısının önemli ölçüde azaltılmasını sağlamıştır.

MT Frix ayrıca yüksek konumlandırma doğruluğunu korumakta ve dinamik sürtünme torkunun neden olduğu karbon (CO₂) emisyonlarını %50’ye kadar azaltmaktadır.

Arka Plan ve Ürün Geliştirme Süreci

MT Frix, takım tezgâhı sektöründe karşılaşılan çeşitli sorunlara çözüm sunmaktadır.  Vidalı miller, bu sektörde takım tezgâhlarının lineer tahrik ünitelerine monte edilmekte olup işleme takımları ve iş parçalarının konumlandırılmasından sorumludur. 

Son yıllarda hem daha yüksek konumlandırma doğruluğu hem de daha fazla enerji tasarrufu sağlayan vidalı millere yönelik talep giderek artmaktadır. Hâlâ devam eden bir sorun ise vidalı mil tahrik edildiğinde dinamik sürtünme torku (vidalı mil dönerken oluşan sürtünmeden kaynaklanan tork) nedeniyle ısı oluşması ve vidalı mil gövdesinin ısıl genleşmeye maruz kalması sonucu konumlandırma doğruluğunun azalmasıdır.

Isı oluşumundan kaynaklanan konumlandırma doğruluğundaki kaybı önlemenin yöntemlerinden biri cebri soğutmadır (genellikle oluşan ısının yardımcı bir cihazla soğutulmasını ifade eder); ancak böyle bir cihazın kullanılması enerji tüketimini artırır. Dolayısıyla hem yüksek hassasiyeti hem de enerji tasarrufunu sağlamak için dinamik sürtünme torkunun doğrudan azaltılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, geleneksel teknolojiyle dinamik sürtünme torku azaltıldığında aynı zamanda sertlik (dış yük nedeniyle oluşan deformasyona karşı direnç) de azalır; bu da vidalı mil somununun yer değiştirme riskini artırır. Bunun sonucunda işleme hassasiyeti düşebilir. Sonuç olarak NSK, sertliği koruyarak dinamik sürtünme torkunu azaltmanın bir yolunu bulmayı hedeflemiştir. 

İşte bu noktada şirketin analitik teknolojisi devreye girdi. Bilya ile yiv arasındaki temas durumunu netleştirmek ve bu sayede optimum iç tasarım parametrelerini geliştirmek amacıyla bu teknolojiden yararlanıldı. Bunun doğrudan sonucu olarak somun sertliği ve vidalı mil boyutları etkilenmeden dinamik sürtünme torku azaltılmıştır.

Özellikler ve Faydalar

Sonuç olarak, MT Frix etkileyici bir dizi özellik ve fayda sunmaktadır. MT Frix, geleneksel alternatiflere kıyasla somun sertliğinde herhangi bir değişiklik olmaksızın hem dinamik sürtünme torkunda (%50’ye varan) hem de ısı oluşumunda (%40’a varan) önemli bir azalma sağlamaktadır. 

Ayrıca, doğrudan ısı oluşumunun azaltılması sonucunda, geleneksel ürünlere kıyasla eksenel uzama %40’a kadar azalmakta ve bu da yüksek konumlandırma doğruluğunun korunmasını sağlamaktadır.

Son olarak, önemli enerji tasarrufu sağlamaktadır. Gerçekten de geleneksel alternatiflere kıyasla dinamik sürtünme torkundan kaynaklanan karbon (CO₂) emisyonları %50’ye kadar azaltılmıştır.