Kurumsal - 04/12/2025
NSK Polonya 20. Yılını Kutluyor
NSK Bearings Polska S.A, NSK'nın Orta ve Doğu Avrupa'daki varlığını genişletme planının bir parçası olarak Ekim 2005'te NSK Iskra olarak kuruluşunun 20. yılını kutluyor.
NSK Iskra'nın çekirdeğini, başkent Varşova'nın yaklaşık 110 mil (180 km) güneyinde, Polonya'nın güney merkezindeki Kielce kasabasında bulunan üretim tesisi oluşturuyordu. 1897 yılında cam fabrikası olarak kurulan tesis, yıllar içinde 286.000 m²'lik bir alana yayılmış, 1200'den fazla çalışanı barındıran ve ayda 15 milyondan fazla bilya-rulman üreten, ayrıca 30.000 silindirik makaralı rulman üreten bir tesis haline gelmiştir.
Dawid Bauman'ın sahibi olduğu cam fabrikası, Polonya'nın 1918'de bağımsızlığını kazanmasının ardından metal dökümhanesine dönüştü ve dökme demir ürünler ve tarım aletleri üretmeye başladı. 1920'lerde sivil ve askeri kullanım için parçalar da dahil olmak üzere hassas metal bileşenlerin üretimine başladı.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra fabrika yeniden inşa edildi ve 1958'de Iskra Precision Works olarak ortaya çıktı. Sonraki yıllarda Iskra, bujiler, kızdırma bujileri ve dünya çapında ihraç edilen yüksek kaliteli rulmanlar üretmesiyle tanındı.
1998 yılında Iskra, dünyanın önde gelen rulman ve hassas bileşen üreticilerinden biri olan Japon şirketi NSK tarafından satın alındı. O günden bu yana yapılan sürekli yatırımlar ve modernizasyon sayesinde Kielce fabrikası, günümüzde de dünya çapında bir üretim merkezi olmaya devam ediyor.
Ancak Kielce artık şirketin genel merkezi değildir. 2005 yılında NSK yönetimi, genel merkezi Varşova'ya taşımaya ve NSK Iskra'nın adını NSK Bearings Polska olarak değiştirmeye karar verdi. Bu karar, NSK'nın Orta ve Doğu Avrupa'daki varlığını genişletme planının bir parçasıydı ve sadece Polonya'ya değil, Belarus, üç Baltık ülkesi, Ukrayna, Çekya, Slovakya ve Macaristan gibi komşu ülkelere de özel önem veriliyordu. Rusya'da da varlık göstermek için önemli çabalar sarf edildi, ancak ülkenin Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından bu çabalar terk edildi.
Personelin bu bölgelerden Polonya'nın başkentine seyahat etmesinin, Kielce'deki orijinal tesise seyahat etmekten çok daha kolay olacağına karar verildi. Fabrika işçileri ve idari personel yerinde kalırken, Bölge Müdürü, Japon Delege, dağıtım koordinatörleri ve mühendisler ile pazarlama personeli dahil diğerleri başkentte yeniden yerleşti.
Yeni şirket, bu kadar çok ülkede kendini kanıtlamak için kültürünü yeniden yönlendirmesi gerektiğini fark etti. Liderlik ekibi, müşterilerinin kimler olduğunu net bir şekilde anlamak, güçlü bir marka imajı geliştirmek, küresel bir fiyatlandırma stratejisi uygulamak, güvenilir teslimatı garanti etmek ve ürünlerinin piyasadaki en yüksek kalitede olmasını sağlamak gibi odaklanmaları gereken birkaç önemli noktayı belirledi.
NSK Satış Direktörü Maciej Piatkowski, yirmi yıl sonra bu adımların meyvesini verdiğini söylüyor. “Varşova'da geçirdiğimiz yirmi yıl, NSK'nın tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. NSK Bearings Polska'nın kurulmasından bu yana, genişleme için güçlü bir platform üretilmiş, bölgedeki ortaklıklar güçlendirilmiş, üretim ekibimiz desteklenmiş ve müşterilerimizin NSK'nın en kaliteli ürün ve hizmetlerine erişimi sağlanmıştır.”
Polonya, Orta ve Doğu Avrupa'daki faaliyetlerimiz için stratejik bir merkezdir ve yetenekli Varşova ekibimiz, önümüzdeki on yıllık büyüme dönemine bakarken inovasyon, verimlilik ve müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyor."
Paylaş