La serie NSK VS dà prova di sé in condizioni diffici
Cave e miniere sono ambienti molto ostili e i cuscinetti utilizzati nelle attrezzature per l’industria estrattiva devono essere in grado di resistere a sostanze contaminanti, forti vibrazioni, carichi d’urto e altre sollecitazioni. Se un componente non è perfettamente idoneo, cosa che può succedere per svariate ragioni, allora cominciano i problemi…
Prendiamo l’esempio di un cliente del settore che lamentava il cedimento prematuro dei cuscinetti a rulli cilindrici montati sui gruppi vibranti di una blocchiera, che dovevano essere sostituiti ogni 2-3 mesi. L’effetto di questi guasti era, ovviamente, un aumento degli interventi di manutenzione e dei costi per il fermo dell’impianto.
NSK ha individuato il problema nelle vibrazioni: i cuscinetti installati non erano in grado di sopportare livelli di vibrazioni così estremi, e questo è chiaramente un problema per componenti che vengono installati su una macchina vibrante come una blocchiera.
Dopo un’attenta valutazione, il team di tecnici qualificati di NSK ha consigliato all’azienda di adottare i Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli Serie VS (Vibrating Screen) di NSK, progettati specificamente per resistere nelle condizioni ambientali gravose e con le vibrazioni frequenti che caratterizzano l’industria estrattiva e delle costruzioniI cuscinetti proposti offrono una migliore conduzione dei rulli e la loro circolazione fluida riduce i danni al cuscinetto dovuti a slittamento, fatica superficiale e sfaldamento.
Cuscinetti Serie VS avevano superato le prestazioni dei loro predecessori, con una durata notevolmente maggiore e un’importante riduzione dei fermi imprevisti, dei costi di manutenzione e delle ore di produzione persa.
Altre caratteristiche importanti della Serie VS sono la gabbia monoblocco in ottone lavorata di precisione con tasche profilate per i rulli, i rulli con trattamento termico speciale e la capacità di autoallineamento con un anello guida flottante. I vantaggi principali offerti da questi cuscinetti sono una durata doppia rispetto ai modelli standard (naturalmente abbinata a costi di manutenzione proporzionalmente inferiori), vibrazioni ridotte e resistenza elevata a carichi pesanti o urti, oltre a prestazioni ad alta velocità.
Il nostro team di ingegneri ha supervisionato il montaggio dei nuovi cuscinetti e monitorato le loro prestazioni per un anno intero. Al termine dei 12 mesi, sono stati fieri di riferire che i cuscinetti Serie VS avevano superato le prestazioni dei loro predecessori, con una durata notevolmente maggiore e un’importante riduzione dei fermi imprevisti, dei costi di manutenzione e delle ore di produzione persa.
Inoltre, tutti questi benefici sommati hanno portato all’azienda mineraria un risparmio di poco inferiore a €75.000 all’anno. Tale valore comprende il costo dei cuscinetti di ricambio, le spese di progettazione, la produzione persa e le ispezioni degli alberi.Tutto questo dimostra quanta differenza possa fare una blocchiera affidabile e quanto sia importante avere componenti su cui poter fare affidamento, in qualsiasi condizione.