Company - 23/11/2026
NSK e NTN firmano un accordo definitivo per la costituzione di una società di partecipazione comune
NSK e NTN hanno firmato un accordo definitivo per la costituzione di una holding congiunta, che riunisce oltre 200 anni di esperienza ingegneristica combinata in un’iniziativa volta a creare un’azienda globale più forte e competitiva, con conseguenti opportunità entusiasmanti per clienti, distributori e altri partner.
NSK Europe è lieta di annunciare che NSK Ltd. e NTN Corporation hanno firmato un accordo definitivo di integrazione aziendale, confermando la loro intenzione di costituire una nuova holding congiunta.
Previa concessione delle necessarie approvazioni da parte degli azionisti e delle autorizzazioni normative, la nuova holding, denominata NSK-NTN Ltd., entrerà in vigore il 1° ottobre 2027.
Questo accordo rappresenta una pietra miliare significativa per entrambe le organizzazioni, nonché un’entusiasmante opportunità per creare un’azienda ancora più forte, meglio posizionata per offrire innovazione, qualità, servizio e valore a lungo termine.
Le Società
NSK e NTN sono entrambe aziende giapponesi riconosciute a livello internazionale, con profonde radici nella tecnologia del Motion&Control e nell’ingegneria di precisione.
Sin dalla loro fondazione, avvenuta rispettivamente nel 1916 e nel 1918, entrambe le società hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo del settore a livello mondiale.
Unendo le rispettive competenze ed esperienze, le aziende mirano a creare una base aziendale più resiliente e competitiva, che offrirà maggiori opportunità per supportare i clienti nel lungo termine.
In termini di obiettivi specifici, la futura organizzazione mirerà a:
- Sfruttare i portafogli di prodotti e le tecnologie complementari di NSK e NTN al fine di sviluppare soluzioni avanzate per una gamma sempre più diversificata di applicazioni e settori industriali
- Valorizzare le competenze esistenti e le capacità di assistenza post-vendita, per offrire un valore ancora maggiore ai clienti
- Promuovere l’innovazione riunendo conoscenze, capacità di ricerca e sviluppo e talenti tecnici per accelerare lo sviluppo di soluzioni ad alto valore aggiunto
- Migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare le risorse e rafforzare la resilienza e la competitività dell’organizzazione nel suo complesso.
- Creare opportunità di partnership a lungo termine sviluppando una piattaforma più solida per la collaborazione, lo sviluppo congiunto e le relazioni commerciali sostenibili.
Un approccio graduale
Sebbene la costituzione della holding sia prevista per ottobre 2027, l’integrazione più ampia delle due realtà aziendali sarà attuata in modo più graduale, consentendo alle due società di unirsi in maniera strutturata e ponderata.
Il calendario provvisorio, naturalmente soggetto a modifiche, è attualmente il seguente:
- Ottobre 2027: costituzione della holding congiunta.
- Aprile 2030: integrazione delle attività nazionali ed estere delle società, escluse le funzioni produttive nazionali.
- Aprile 2032: Ulteriore integrazione delle operazioni aziendali, comprese le attività legate alla produzione.
Questo approccio graduale mira a favorire l’efficace fusione delle due organizzazioni, preservandone al contempo l’autonomia e l’agilità nelle fasi iniziali.
Man mano che i piani si concretizzeranno, NSK Europe comunicherà gli aggiornamenti pertinenti e fornirà ulteriori informazioni ove opportuno.