Die richtige Handhabung verlängert die Lebensdauer von Spindellagern  


Hochgenauigkeitslager sind extrem präzise Komponenten, eine sorgfältige Handhabung und Montage sind unerlässlich, um die bestmögliche Leistung aus ihnen herauszuholen. Da es sich um Komponenten handelt, die mit unglaublich engen Toleranzen und aus Materialien von absolut höchster Qualität hergestellt werden, kann eine unsachgemäße Handhabung eine ganze Reihe von Problemen verursachen.



NSK arbeitete mit einem großen Automobilwerk zusammen, in dem es häufig zu Ausfällen von Werkzeugmaschinenspindeln kam. Das führte zu ungeplanten Ausfallzeiten und hohen Wartungskosten. Die Spindellager der Anlage fielen alle zwei Wochen aus. Sie mussten regelmässig ausgetauscht werden, was eine erhebliche Belastung für die Wartungsressourcen darstellte. Um dieses Problem zu beheben, bat der Kunde NSK, die Ursache für die Ausfälle zu untersuchen. 

Die Ingenieure von NSK führten eine umfassende Untersuchung durch. Diese ergab, dass die Hauptursache für die Ausfälle die unsachgemäße Handhabung der Hochgenauigkeitslager beim Ein- und Ausbau war. Zudem waren die Lager nicht ausreichend mit Fett befüllt. 

Die NSK-Experten führten eine gezielte Schulung zum Thema Hochgenauigkeitslager für das Wartungs- und Montageteam des Werks durch. Die Schulung konzentrierte sich auf die richtigen Montage- und Demontagemethoden und die richtigen Handhabungsverfahren und optimierte Verfahren zum Nachfüllen von Schmierfett. Nach der Umsetzung der überarbeiteten Prozesse wurden keine weiteren Probleme im Zusammenhang mit den Hochgenauigkeitslagern gemeldet. 

Nach diesen Schulungen stieg die Lebensdauer der Wälzlager von zwei Wochen auf sechs Monate. Das führte zu erheblichen Kosteneinsparungen, einer verbesserten Zuverlässigkeit der Spindeln und reduzierten Ausfallzeiten für den Kunden. 


Unsere erfahrenen Ingenieure arbeiten gerne mit den Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass sie das Beste aus ihren Produkten herausholen. 

 Andy Kemble, Produktmanager für Hochgenauigkeitslager bei NSK Europe


„Unsere Hochgenauigkeitslager sind Komponenten von extrem hoher Qualität“, sagte Andy Kemble, Produktmanager für Hochgenauigkeitslager bei NSK Europe. „Aber Man muss sie sorgfältig behandeln, wenn man ihr volles Potenzial ausschöpfen will. Bei korrekter Verwendung bieten unsere Wälzlager die perfekte Lösung für Anlagen, die eine hohe Laufgenauigkeit oder hohe Drehzahlen erfordern. Unsere erfahrenen Ingenieure arbeiten gerne mit den Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass sie das Beste aus ihren Produkten herausholen. “

 


Super Precision Bearings


NSK Hochgenauigkeitslager werden aus ultrareinem Stahl hergestellt und bieten eine hervorragende Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit, was zu einer deutlich längeren Lebensdauer führt. Hochpräzise Wälzkörper, geräuscharmes Laufverhalten und eine Reihe von Käfigmaterialien für Hochgeschwindigkeitsanwendungen bieten den Kunden greifbare Vorteile, darunter eine verbesserte Spindelzuverlässigkeit, reduzierte Ausfallzeiten, geringere Wartungskosten und eine konstante Leistung.

 


View our comprehensive collection of products including bearings, linear and automotive components. Stay in motion whilst maintaining control with NSK today.