Hygienisch und dennoch produktiv – Wälzlager für Reinräume
In der Lebensmittelverarbeitung sind selbst kleinste Verunreinigungen inakzeptabel, weshalb Unternehmen, die Hygiene auf Komponentenebene berücksichtigen müssen und Lösungen benötigen, die von Anfang an strengste Standards erfüllen.
NSK verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Bereitstellung wichtiger Teile für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für andere Branchen, in denen Sauberkeit und Hygiene entscheidend sind, wie zum Beispiel im medizinischen und pharmazeutischen Bereich. In dieser Zeit haben wir ein Spezialsortiment an Wälzlagerlösungen entwickelt, die nicht nur höchsten Hygieneanforderungen gerecht werden, sondern auch für Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit sorgen.
Wälzlager, die speziell für Reinräume entwickelt wurden, müssen häufigen Abspülvorgängen und damit Wasser und Chemikalien standhalten. Außerdem müssen sie auch bei hohen Temperaturen und unter dem Einsatz aggressiver Reinigungsmittel kontinuierlich und mit hoher Geschwindigkeit arbeiten. Darüber hinaus müssen sie in der Regel korrosionsbeständig sein und über robuste Dichtungsmechanismen verfügen, damit eine zuverlässige Produktion sichergestellt ist und sowohl eine Verunreinigung von Lebensmitteln als auch interne Schäden an den Maschinen verhindert werden.
Silver-Lube
Einer der Eckpfeiler im NSK Angebot für Reinräume ist unsere Silver-Lube-Serie, die unter der Marke RHP vertrieben wird.
Die Silver-Lube-Lagereinheiten wurden speziell für Anwendungen mit extrem hohen Hygienestandards entwickelt und eignen sich besonders für den Einsatz in Umgebungen, in denen sie regelmäßig abgespült werden und Chemikalien ausgesetzt sind.
Jede Silver-Lube-Lagereinheit verfügt über einen Lagereinsatz mit Edelstahlkomponenten in einem haltbaren, lackfreien PBT-Thermoplastgehäuse. Integrierte Schmiernippel und Locheinlagen aus Edelstahl sorgen für optimale Hygiene und Haltbarkeit. Die korrosionsbeständige Konstruktion hemmt das Bakterienwachstum, während die Fähigkeit, anfängliche Ausrichtungsfehler auszugleichen, eine zuverlässige, einwandfreie Installation unterstützt.
Silver-Lube-Lagereinheiten haben sich in der Praxis vielfach bewährt, doch in einem Fall war das Ergebnis besonders eindrücklich, als wir diese Lösung einem marktführenden Milchverarbeitungs- und -abfüllbetrieb empfahlen, der sich wiederholt mit Lagerausfällen an fünf Förderbändern konfrontiert sah.
Der Betrieb hatte die Wälzlager alle 16 Wochen austauschen müssen, was mit hohen Kosten für Wartung und Produktivitätsverluste verbunden war. NSK ging der Sache auf den Grund und stellte fest, dass während des Abspülvorgangs Wasser in die Wälzlager gelangen konnte, was direkt für die Ausfälle verantwortlich war. Durch den Einsatz von Silver-Lube-Lagereinheiten mit lebensmittelechtem Schmierfett konnte das Problem gelöst werden und das Unternehmen sparte fast 8.000 € pro Jahr.
Life-Lube
Eine weitere Option, ebenfalls aus unserem RHP-Portfolio, ist Life-Lube – entwickelt für Anwendungen, die nicht nur ein Höchstmaß an Chemikalienbeständigkeit, sondern auch eine verlängerte Schmierstoffversorgung erfordern.
Die Life-Lube-Serie bietet alle Vorteile von Silver-Lube, aber zusätzlich die von NSK entwickelte Molded-Oil-Technologie, einen Festschmierstoff, der das Eindringen von Wasser und Partikeln in das Wälzlager und gleichzeitig ein Ausfließen von Schmiermittel verhindert – besonders wichtig für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wo der Schutz von Verunreinigungen von zentraler Bedeutung ist.
Life-Lube-Lagereinheiten bieten eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und ermöglichen einen längeren wartungsfreien Betrieb. Wie bei der Silver-Lube-Serie ist das PBT-Polyestergehäuse nicht nur korrosionsbeständig, sondern auch unlackiert, was die Gefahr einer Verunreinigung durch Abblätterungen der Beschichtung ausschließt. Die glatte Oberfläche minimiert Schmutzablagerungen und verkürzt die Reinigungszeit.
Ein wichtiges Merkmal der Serie ist die Schleuderscheibendichtung, die das Eindringen von Bakterien in den Lagerhohlraum verhindert und das Schmiermittel schützt. Dieses Konstruktionsdetail trägt zur Gewährleistung der Systemhygiene bei und verlängert die Lebensdauer selbst unter härtesten Reinigungsbedingungen.
Wie Silver-Lube ist auch Life-Lube ein bewährtes Produkt. Zum Beispiel fielen bei einem großen Snack-Hersteller wiederholt die Wälzlager einer Schneideanlage aus, weil das Schmiermittel durch das Abspülen der Anlage ausgewaschen wurde. Der Einbau von Life-Lube-Lagereinheiten führte zu einer erheblichen Verlängerung der Lagerlebensdauer. Durch die daraus resultierende Senkung der Wartungskosten und die allgemeine Produktivitätssteigerung sparte das Unternehmen schätzungsweise 134.000 € pro Jahr.
Rillenkugellager aus Edelstahl
Rillenkugellager sind die am weitesten verbreitete Lagerart auf dem Markt und kommen in nahezu allen Branchen und Anwendungen zum Einsatz. Für Reinräume bietet NSK jedoch eine spezielle Serie von Hochleistungs-Rillenkugellagern aus Edelstahl an.
Diese Komponenten werden aus hochreinem Stahl von NSK hergestellt und eignen sich daher besonders gut für nasse oder korrosive Bedingungen, da sie rost- und korrosionsbeständig sind und somit nicht anfällig für Bakterienbildung. Unter solchen Bedingungen können diese Wälzlager eine bis zu 80 % längere Lebensdauer erreichen als herkömmliche Alternativen. Außerdem verfügen sie über hochwertige Wälzkörper, feinst bearbeitete Laufbahnen, patentierte Dichtungen und eine fortschrittliche Schmiertechnologie.
Ein Beispiel aus der Praxis: Bei einem Hersteller von Tiefkühlpizza musste ein Förderband alle vier Wochen heruntergefahren werden, weil es immer wieder zu Ausfällen bei den Wälzlagern kam. Das Problem war der Reinigungsprozess, der direkt zu Korrosion, Schmiermittelauswaschung und Dichtungsschäden führte. Nach dem Umstieg auf Rillenkugellager aus Edelstahl mit Molded-Oil-Lagereinsätzen war das Problem gelöst und das Unternehmen sparte 15.000 € pro Jahr.
Wenn es um Wälzlager speziell für Reinräume geht, bedeutet die Zusammenarbeit mit NSK, dass Sie sich auf jahrzehntelang bewährte Leistung und Innovation verlassen können. Wir bieten nicht nur die hochwertigsten Produkte auf dem Markt, sondern bringen auch die nötige Erfahrung rund um Entwicklung und Konstruktion mit, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Wälzlager für Ihre Anwendung erhalten.
Share