Presse
Ergebnisse:
Neue vierreihige Kegelrollenlager für die Stahlindustrie
(2022-09-05)
Neue vierreihige Kegelrollenlager für die Stahlindustrie - Aufgrund der rauen Umgebungsbedingungen und der hohen mechanischen Beanspruchungen müssen die Anlagen der Stahlerzeugung und –verarbeitung mit äußerst robusten und langlebigen Wälzlagern ausgestattet sein.
Maximale Leistung, höchste Energieeffizienz: Aktuelle Trends bei Wälzlagern für Industriemotoren
(2022-08-29)
Maximale Leistung, höchste Energieeffizienz: Aktuelle Trends bei Wälzlagern für Industriemotoren - In der industriellen Antriebstechnik geht der Trend klar zu Elektromotoren mit verbesserter Energieeffizienz. Auch drehzahlgeregelte Motoren leisten einen Beitrag zu verringertem Stromverbrauch bei.
NSK schult Produktionsmitarbeiter mit Virtual Reality-Technik
(2022-08-02)
NSK schult Produktionsmitarbeiter mit Virtual Reality-Technik - Die Bediener von hochpräzisen Schleif- und Honmaschinen in der Kugellagerfertigung von NSK werden jetzt im virtuellen Raum geschult.
Schwerlast-Kugelgewindetriebe mit erhöhter Lebensdauer
(2022-07-25)
Schwerlast-Kugelgewindetriebe mit erhöhter Lebensdauer - NSK hat die Schwerlast-Kugelgewindetriebe für anspruchsvolle Anwendungen wie Spritzgießmaschinen und Servopressen weiterentwickelt.
Südafrikanische Behörden beschlagnahmen große Mengen an gefälschten NSK-Lagern
(2022-07-11)
Südafrikanische Behörden beschlagnahmen große Mengen an gefälschten NSK-Lagern - Ende April 2022 wurden bei einer von NSK initiierten Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsaktion der südafrikanischen Polizei in Johannesburg Tausende gefälschte NSK-Wälzlagern im Wert von umgerechnet etwa 300.000 Euro ...
NSK auf der InnoTrans 2022: Impulse und Innovationen für die Antriebe von Schienenfahrzeuge
(2022-07-06)
NSK auf der InnoTrans 2022 - Auf der InnoTrans 2022 (20.-23. September, Berlin) wird NSK ein umfassendes An-gebot an Wälzlagern für Schienenfahrzeuge präsentieren: Radsatzlager sowie Lager für Fahrmotoren und Getriebe.
Hersteller von Verpackungsmaschinen standardisiert sein Maschinenprogramm mit NSK-Linearführungen
(2022-07-04)
Hersteller von Verpackungsmaschinen standardisiert sein Maschinenprogramm mit NSK-Linearführungen - Dank der Zusammenarbeit mit der Acumo AB, dem autorisierten NSK-Vertriebspartner in Schweden, kann einer der größten Hersteller von Verpackungsmaschinen in Skandinavien seine Maschinen optimal auf die ...
Holzverarbeitender Betrieb reduziert Stillstandszeiten mit NSK-Linearführung
(2022-06-27)
Holzverarbeitender Betrieb reduziert Stillstandszeiten mit NSK-Linearführung - Dank der von NSK entwickelten Linearführungen mit K1-Schmiereinheit konnte ein holzverarbeitendes Unternehmen die Ausfälle der Linearsysteme an einer Förderstation um mehr als den Faktor Zwölf reduzieren.
NSK und thyssenkrupp Automotive prüfen Kooperation
(2022-05-31)
NSK und thyssenkrupp Automotive prüfen Kooperation - NSK Ltd und die thyssenkrupp AG haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zur Prüfung eines Joint Ventures zwischen NSK Steering und thyssenkrupp Automotive Technology unterzeichnet.
NSK-Kugelgewindetriebe sorgen für Perfektion beim Bearbeiten von Brillengläsern
(2022-05-30)
NSK-Kugelgewindetriebe sorgen für Perfektion beim Bearbeiten von Brillengläsern - Der italienische Maschinenbauer MEI System profitiert von der hohen Qualität der Kugelgewindetriebe von NSK.
NSK-Rollenführungen steigern die Verfügbarkeit von Blasformmaschinen
(2022-05-16)
NSK-Rollenführungen steigern die Verfügbarkeit von Blasformmaschinen - Ein Hersteller von PET-Flaschen musste häufig die Linearführungen an seinen Blasformmaschinen austauschen. Nach der Umstellung auf NSK-Rollenführungen der RA-Serie gab es mehr als ein Jahr lang keine Ausfälle mehr.
NSK nutzt Regenwasser im Werk Newark/ GB
(2022-05-02)
NSK nutzt Regenwasser im Werk Newark/ GB - Die NSK-Produktionsstätte in Newark/ Großbritannien hat ein System zur Nutzung von Regenwasser installiert, das den Wasserverbrauch um fast 200.000 Liter pro Jahr senken wird.
NSK stellt das weltweit erste Wälzlagerprogramm mit Käfigen aus Biokunststoff vor
(2022-04-20)
NSK stellt das weltweit erste Wälzlagerprogramm mit Käfigen aus Biokunststoff vor: Im vergangenen Jahr hat NSK den weltweit ersten Biokunststoffkäfig für Wälzlager vorgestellt.
Spezialist für Tieflochbohrmaschinen setzt auf Antriebskomponenten von NSK
(2022-04-04)
Spezialist für Tieflochbohrmaschinen setzt auf Antriebskomponenten von NSK: Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Hochgenauigkeitskugellager von NSK leisten einen Beitrag dazu, dass der italienische Maschinenbauer IMSA seine Spitzenposition im Tieflochbohren kontinuierlich ausbauen kann.
Silver-Lube®-Gehäuselager widerstehen intensiven Reinigungsprozessen bei der Flaschenabfüllung
(2022-03-21)
Silver-Lube®-Gehäuselager widerstehen intensiven Reinigungsprozessen bei der Flaschenabfüllung - Immer mehr Hersteller von Lebensmitteln und Getränken erkennen die vorteilhaften Eigenschaften der Silver-Lube®-Lagereinheiten von NSK.
Neu in der NSK academy: Online-Schulungsmodul für die Papierindustrie
(2022-03-08)
Neu in der NSK academy: Online-Schulungsmodul für die Papierindustrie : Die NSK academy erweitert ihr Schulungsangebot um ein neues Trainingsmodul für die Zellstoff- und Papierindustrie.
Automatisierung für das Spritzgießen – mit kartesischen Robotern und Linearkomponenten von NSK
(2022-02-28)
Automatisierung für das Spritzgießen – mit kartesischen Robotern und Linearkomponenten von NSK: Linearführungen und Wälzlager von NSK kommen in vielen modernen Automatisierungssystemen für den Kunststoff-Spritzguss zum Einsatz.
Beispiel Salaterntemaschinen: Gehäuselager mit langer Lebensdauer in der Lebensmittelverarbeitung
(2022-02-21)
Beispiel Salaterntemaschinen: Gehäuselager mit langer Lebensdauer in der Lebensmittelverarbeitung - Von der Ernte über die Verarbeitung bis zur Verpackung: In Maschinen und Anlagen der Lebensmitteltechnik sind robuste und zuverlässige Wälzlager gefragt, die bei kontinuierlich hohen Geschwindigkeiten ...
Linearführungen der NH/NS-Serie in Maschinen für den digitalen Textildruck
(2022-02-14)
Linearführungen der NH/NS-Serie in Maschinen für den digitalen Textildruck: Ein führender Hersteller von Hochgeschwindigkeits-Digitaldruckern für Textilien hat sich für den Einsatz der NH/NS-Linearführungen von NSK entschieden. Ein Grund dafür ist deren spezielle Oberflächenbehandlung.
Stadler Rail rüstet 606 Waggons der Berliner U-Bahn mit Condition-Monitoring-Systemen von B&K Vibro aus
(2022-02-10)
Stadler Rail rüstet 606 Waggons der Berliner U-Bahn mit Condition-Monitoring-Systemen von B&K Vibro aus: Brüel & Kjær Vibro (B&K Vibro), ein Unternehmen der NSK-Gruppe, hat mit Stadler Rail einen langfristigen Vertrag über die Installation des hochmodernen Condition Monitoring Systems (CMS) VCM-3 in ...
Teilen