NSKHPS risolve una criticità presso una raffineria petrolchimica


Un grande produttore di energia elettrica e termica lamentava frequenti guasti delle pompe crifu ent ghe per il ricircolo dell’acqua dovuti a cuscinetti inaffidabili. 

Alla lavorazione di alimenti alla fabbricazione di carta, dall’agricoltura alle costruzioni, le pompe si trovano ovunque serva spostare un liquido o un gas da un posto a un altro.



Abbiamo risparmiato loro €28000


Le applicazioni sono molto variegate, ma in un caso specifico NSK è stata contattata per aiutare una raffineria petrolchimica a risolvere i problemi di un pompa centrifuga critica. >Le applicazioni sono molto variegate, ma in un caso specifico NSK è stata contattata per aiutare una raffineria petrolchimica a risolvere i problemi di un pompa centrifuga critica. NSK, consultata dall’azienda, ha effettuato un’analisi dei guasti dei cuscinetti che ha evidenziato come la configurazione di cuscinetti a rulli utilizzata fosse soggetta a slittamento dei rulli a causa di un carico radiale insufficiente. Indagini più approfondite hanno rivelato che il cliente aveva appena cambiato l’azionamento del motore da un modello a cinghia a un azionamento diretto. L’intervento aveva eliminato il carico della cinghia e, di conseguenza, ridotto il carico radiale.


"Un periodo di prova con la nuova configurazione ha dimostrato che i cuscinetti NSKHPS garantivano una durata tre volte maggiore rispetto ai cuscinetti standard che avevano rimpiazzato."


Tenendo conto di tutti questi aspetti, i tecnici di NSK hanno proposto una configurazione alternativa con Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere NSKHPS. uesti cuscinetti, progettati per offrire sia alta precisione sia velocità elevate, sono particolarmente idonei per pompe e compressori, oltre che in altri settori con esigenze simili, come motori elettrici e ventilatori. Disponibili in configurazioni aperte e schermate, questi cuscinetti sono dotati di una gabbia in acciaio e offrono maggiore precisione di rotazione, maggiore purezza del materiale e design interno ottimizzato. Tuttavia, sono intercambiabili con i normali Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere.




Volete saperne di più su come NSK può aiutarvi a ridurre i costi e i tempi di inattività?

Fate clic sul pulsante sottostante e un addetto alle vendite vi contatterà per aiutarvi a trovare la soluzione giusta al costo giusto.


Un periodo di prova con la nuova configurazione ha dimostrato che i cuscinetti HPS garantivano una durata tre volte maggiore rispetto ai cuscinetti standard che avevano rimpiazzato. Non si sono verificate rotture nell’arco di 12 mesi, cosicché la raffineria ha beneficiato di una drastica riduzione dei costi di manutenzione e di un netto miglioramento in termini di produttività. Grazie a queste migliorie la raffineria risparmia quasi €28.000 all’anno, avendo semplicemente sostituito i cuscinetti con modelli più idonei per il compito da svolgere.