Une manipulation correcte prolonge la durée de vie des roulements de broche
Les roulements de super précision sont des composants extrêmement précis, et il est essentiel de les manipuler et de les installer avec soin pour obtenir les meilleures performances possibles. Comme il s'agit de composants fabriqués selon des tolérances incroyablement strictes et à partir de matériaux de la plus haute qualité, une manipulation incorrecte peut entraîner une multitude de problèmes.
Ici en exemple, NSK a collaboré avec une grande usine de production automobile qui connaissait de fréquentes pannes de broches de machines-outils, entraînant des temps d'arrêt imprévus et des coûts de maintenance élevés. Les roulements de broche de l'usine tombaient en panne toutes les deux semaines, ce qui nécessitait leur remplacement constant et imposait une charge importante à l’équipe de maintenance. Pour remédier à ce problème, le client a demandé à NSK d'enquêter sur la cause profonde des pannes.
Les ingénieurs de NSK ont mené une enquête approfondie qui a révélé que la cause principale des pannes était une mauvaise manipulation des roulements de super précision lors du montage et du démontage. Une mauvaise pratique de remplissage de graisse était également un facteur.
En réponse, l'un de nos ingénieurs a dispensé une formation ciblée sur les roulements de super précision à l'équipe de maintenance de l'usine. La formation portait sur les méthodes de montage et de démontage, les procédures de manipulation appropriées et les pratiques optimisées de remplissage de graisse. Une fois les processus révisés mis en œuvre, aucun autre problème lié aux roulements n'a été signalé.
En conséquence directe, la durée de vie des roulements est passée de deux semaines à six mois, ce qui a permis au client de réaliser d'importantes économies, d'améliorer la fiabilité des broches et de réduire les temps d'arrêt.
Nos ingénieurs experts sont toujours disponibles pour travailler avec les clients afin de s'assurer qu'ils tirent le meilleur parti de leurs produits
Andy Kemble, chef de produit chez NSK Europe pour les roulements de super précision
« Nos roulements de super précision sont des composants d'une qualité exceptionnelle », a déclaré Andy Kemble, chef de produit chez NSK Europe pour les roulements de super précision. « Mais il faut les traiter avec soin si l'on veut qu'ils fonctionnent à leur plein potentiel. Utilisées correctement, nos pièces constituent la solution idéale pour les équipements nécessitant une grande précision de fonctionnement ou une vitesse de rotation élevée, et nos ingénieurs experts sont toujours disponibles pour travailler avec les clients afin de s'assurer qu'ils tirent le meilleur parti de leurs produits. »
Les roulements de super précision NSK sont fabriqués à partir d'acier ultra-propre et offrent une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles, ce qui se traduit par une durée de vie considérablement prolongée. Des éléments roulants de haute précision, un fonctionnement silencieux et une gamme de matériaux de cage adaptés aux applications à grande vitesse se combinent pour offrir des avantages tangibles aux clients, notamment une fiabilité accrue des broches, une réduction des temps d'arrêt, des coûts de maintenance réduits et des performances constantes.
View our comprehensive collection of products including bearings, linear and automotive components. Stay in motion whilst maintaining control with NSK today.
Partager