NSK HPS résout un problème majeur dans une raffinerie pétrochimique
Les pompes et les compresseurs, comme les roulements, sont utilisés dans toutes sortes de secteurs industriels dans le monde entier.
De l’industrie alimentaire à la fabrication du papier, de l’agriculture à la construction, ces composants se rencontrent partout où un liquide ou un gaz doit être déplacé d’un endroit à un autre.
Réduction des coûts: €28000
Les applications sont très diverses, mais dans le cas présent, NSK fut contacté pour aider une raffinerie de produits pétrochimiques à résoudre les problèmes liés à une pompe centrifuge cruciale pour l’installation. La raffinerie signala des défaillances fréquences des roulements montés sur la pompe. NSK fut consulté et effectua un examen des défaillances des roulements, qui montra un problème de glissement des rouleaux sur l’assemblage de roulements à rouleaux existant, dû à une charge radiale insuffisante. Une analyse plus approfondie révéla que le client avait récemment remplacé la transmission à courroie du moteur par une transmission directe. Le fait de supprimer la courroie avait eu pour effet de réduire considérablement la charge radiale sur l’arbre de la pompe.
"...les roulements HPS offraient une durée de vie plus de trois fois supérieure à celle des roulements classiques qu’ils avaient remplacés."
En tenant compte de tous ces éléments, les ingénieurs de NSK proposèrent une solution de remplacement utilisant des roulements à billes à gorges profondes NSKHPS. Ces roulements, conçus à la fois pour offrir une grande précision et permettre des vitesses élevées, sont bien adaptés aux applications de pompes et compresseurs, ainsi qu’à d’autres secteurs ayant des exigences similaires, tels que les moteurs électriques et les ventilateurs. Disponibles en configuration ouverte ou flasquée, ces roulements bénéficient d’une conception interne optimisée et de matériaux d’une grande propreté. Ils sont équipés d’une cage en acier et offrent une précision de fonctionnement accrue. En outre, ils sont interchangeables avec les roulements à billes à gorges profondes standard.
Vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont NSK peut vous aider à réduire vos coûts ?
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour nous contacter et l'un de nos représentants commerciaux vous aidera à trouver la bonne solution au bon coût.
Une période d’essai utilisant la nouvelle configuration montra que les roulements HPS offraient une durée de vie plus de trois fois supérieure à celle des roulements classiques qu’ils avaient remplacés. En fait, il n’y eut aucune panne sur une période continue de 12 mois, ce qui s’est traduit par une réduction significative des coûts de maintenance et une amélioration substantielle de la productivité pour la raffinerie. La mise en œuvre de ces améliorations permit à la raffinerie d’économiser près de 28 000 euros par an, simplement en remplaçant ses roulements par d’autres, mieux adaptés à la tâche à accomplir.
        
    
    
    
Share