Hygiène et productivité - Roulements pour environnements propres
C'est pourquoi les entreprises doivent adopter une approche de l'hygiène au niveau des composants et opter pour des solutions conçues dès le départ pour répondre aux normes les plus strictes.
NSK a des décennies d'expérience dans la fourniture de pièces essentielles au secteur de l'alimentation et des boissons, ainsi qu'à d'autres industries où la propreté et l'hygiène sont primordiales, telles que le domaine médical et les produits pharmaceutiques. Au fil du temps, nous avons développé une gamme spécialisée de solutions de roulements qui répondent non seulement aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène, mais qui offrent également fiabilité, durabilité et productivité.
Les roulements conçus spécifiquement pour les environnements propres doivent pouvoir résister à des lavages fréquents, ainsi qu'à l'eau et aux produits chimiques qui les accompagnent. En outre, ils doivent pouvoir fonctionner en continu et à grande vitesse, même en présence de températures élevées et d'agents de nettoyage agressifs. En règle générale, ils doivent également être résistants à la corrosion et être dotés de mécanismes d'étanchéité robustes afin de garantir la continuité de la production tout en évitant la contamination des denrées alimentaires et les dommages internes aux machines.
Silver-Lube
L'une des pierres angulaires de NSK en matière d'environnements propres est notre gamme Silver-Lube, vendue sous la marque RHP.
Conçues spécifiquement pour des applications avec des normes d'hygiène extrêmement élevées, les unités Silver-Lube sont idéales pour une utilisation dans des environnements avec des lavages réguliers et une exposition aux produits chimiques.
Chaque unité Silver-Lube comporte un palier avec des composants en acier inoxydable logés dans un corps thermoplastique PBT durable et sans peinture. Les graisseurs intégrés en acier inoxydable et les revêtements des trous de boulons garantissent une hygiène et une durabilité optimales. Leur construction résistante à la corrosion permet de minimiser les possibilités de développement bactérien, tandis que leur capacité à s'adapter au désalignement initial permet une installation fiable et sans problème.
Les unités Silver-Lube ont prouvé leur efficacité sur le terrain à maintes reprises, mais un exemple particulièrement probant est celui d'une usine de transformation et d'embouteillage du lait, leader sur le marché, qui connaissait des défaillances répétées des roulements sur cinq lignes de convoyeurs.
L'usine devait changer les roulements toutes les 16 semaines, avec tous les coûts d'entretien et de perte de productivité associés. NSK a enquêté et a découvert que de l'eau pénétrait dans les roulements pendant le processus de lavage, ce qui entraînait directement les défaillances. L'adoption des roulements Silver-Lube avec de la graisse de qualité alimentaire a résolu le problème et a permis à l'entreprise d'économiser près de 8 000 € par an.
Life-Lube
Une autre option, également issue de notre gamme RHP, est Life-Lube, conçue pour les applications nécessitant à la fois les plus hauts niveaux de résistance chimique et une durée de vie prolongée de la lubrification.
La série Life-Lube offre tous les avantages de Silver-Lube mais incorpore également la technologie exclusive Molded-Oil de NSK, un lubrifiant solide qui empêche l'eau et les particules de pénétrer dans le roulement tout en prévenant les fuites de lubrifiant. Cette caractéristique est critique dans les applications alimentaires et de boissons où le contrôle de la contamination est primordial.
Les unités Life-Lube offrent une excellente résistance chimique et une plus longue durée de vie sans entretien. Comme pour la gamme Silver-Lube, le boîtier en polyester PBT est non seulement résistant à la corrosion, mais il n'est pas peint, ce qui élimine le risque de contamination par des écailles de revêtement. Sa surface lisse minimise l'accumulation de saletés et réduit le temps de nettoyage.
L'une des caractéristiques notables de la gamme est le joint d'étanchéité, qui empêche les bactéries de pénétrer dans la cavité du roulement et protège le lubrifiant. Ce détail de conception contribue à maintenir l'hygiène du système et à prolonger la durée de vie, même dans les conditions de nettoyage les plus difficiles.
Comme Silver-Lube, Life-Lube est un produit qui a fait ses preuves. Par exemple, un grand producteur de snacks voyait régulièrement les roulements de sa ligne de coupe tomber en panne à cause de l'élimination de la graisse après le processus de lavage de la ligne. L'installation d'unités Life-Lube a permis d'améliorer considérablement la durée de vie des roulements. La réduction des coûts de maintenance et l'amélioration de la production qui en ont résulté ont permis à l'entreprise d'économiser environ 134 000 euros par an.
Roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable
Les roulements à billes à gorge profonde sont le type de roulements le plus courant sur le marché, que l'on trouve dans presque toutes les industries et applications. Cependant, pour les environnements propres, NSK propose une gamme de roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable de haute performance.
Ces composants sont fabriqués à partir de l'acier ultra propre de NSK, ce qui les rend particulièrement bien adaptés aux conditions humides ou corrosives car ils résistent à la rouille et à la corrosion qui pourraient autrement abriter des bactéries. Dans de telles conditions, ces roulements peuvent offrir une durée de vie jusqu'à 80 % plus longue que les alternatives conventionnelles. Ils sont également dotés de billes de haute qualité, de chemins de roulement superfinis, de joints brevetés et d'une technologie de graissage avancée.
En termes d'exemples concrets, un producteur de pizzas surgelées a vu sa ligne de production s'arrêter toutes les quatre semaines parce que les roulements de son tapis roulant ne cessaient de tomber en panne. Le problème résidait dans le processus de nettoyage, qui provoquait directement la corrosion, le lavage de la graisse et l'endommagement des joints. Lorsque l'entreprise a adopté des roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable, avec des inserts Molded-Oil, le problème a été résolu et l'entreprise a économisé 15 000 euros par an.
Lorsqu'il s'agit de roulements spécialement conçus pour les environnements propres, travailler avec NSK signifie que vous pouvez compter sur des décennies de performance et d'innovation éprouvées. Nous offrons les produits de la plus haute qualité sur le marché, mais aussi l'expérience en conception et en ingénierie pour s'assurer que vous obtenez le bon roulement pour votre application.
Share