NSK Press Release
NSK Europe Ltd.
Marketing & Communications Department
Les roulements NSK pour machines-outils au coeur de l'EMO 2025
NSK présentera une gamme de solutions de roulements de pointe lors de l'EMO qui se tiendra à Hanovre du 22 au 26 septembre.
ROBUSTDYNA, les roulements à billes à contact oblique à ultra-haute vitesse et à haute capacité
Seront exposés ROBUSTDYNA, les roulements à billes à contact oblique à ultra-haute vitesse et à haute capacité de charge de la société, et SURSAVE (TSR), sa cage de roulement pour les roulements à billes à contact oblique montés sur la broche principale des machines-outils.
Les roulements ROBUSTDYNA, idéalement adaptés aux broches des machines-outils, permettent un usinage très polyvalent en offrant d'excellentes performances dans les opérations d'ébauche et de finition. L'utilisation de billes de roulement plus grandes augmente la capacité de charge maximale jusqu'à 15% par rapport à la solution de la génération précédente et facilite l'usinage de matériaux difficiles tels que le titane, l'Inconel et les composites. Avec une durée de vie en fatigue (charge dynamique) triplée, l'utilisation de ROBUSTDYNA permet de réaliser des coupes lourdes et des performances à grande vitesse.
Un autre avantage de ROBUSTDYNA est sa résistance aux chocs (charge statique) supérieure de 15 %, ce qui réduit le risque d'endommagement des roulements en cas de collision inattendue. Cela contribue au fonctionnement stable et à long terme de la broche et permet d'éviter les temps d'arrêt imprévus. De plus, l'utilisation de l'acier SHX, propriété de NSK, permet d'atteindre des performances ultra-rapides de 3 millions dmN pour réaliser des opérations d'usinage de finition dans des cycles courts.
SURSAVE (TSR), les cage de roulement pour les roulements à billes à contact oblique
Aux côtés de ROBUSTDYNA, on trouvera SURSAVE (TSR), la cage de roulement de NSK pour les roulements à billes à contact oblique montés sur la broche principale des machines-outils. Les roulements équipés de cages SURSAVE génèrent 20 % de frottement en moins que les alternatives conventionnelles. Cette réduction du frottement, obtenue grâce à l'optimisation du jeu, de la largeur de guidage et de la structure de surface, permet de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la précision en réduisant la dilatation thermique de l'arbre. Cela a un impact important sur le film lubrifiant, tandis que la durée de vie de la graisse est également plus longue en raison d'une meilleure performance de glissement et de températures de fonctionnement plus basses.
En ce qui concerne les produits linéaires, les visiteurs du stand pourront voir la série DH/DS à longue durée de vie de NSK, les guides à rouleaux et les vis à billes à basse température de la série RA, la série HFT à super longue durée de vie, la gamme S-HTF et la gamme DIN standard à grande vitesse et à faible bruit.
Ils auront également l'occasion d'assister à une démonstration en direct du système de maintenance conditionnelle VCM-3, produit par Brüel & Kjær Vibro, membre du groupe NSK et , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de maintenance conditionnelle pour les machines tournantes.
Partager