Presse
Ergebnisse:
NSK Life-Lube Wälzlager erhöhen die Lebensdauer von Gemüsewaschanlagen
(2022-01-24)
NSK Life-Lube Wälzlager erhöhen die Lebensdauer von Gemüsewaschanlagen - Die Lebensmittelindustrie stellt hohe Anforderungen an die Wälzlager in den Verarbeitungsanlagen. Dazu gehören: lange Lebensdauer, Eignung für hygienegerechten Betrieb und robuste Dichtungstechnik.
Wälzlager in Stranggussanlage: Lebensdauer verdoppelt
(2022-01-17)
Wälzlager in Stranggussanlage: Lebensdauer verdoppelt: Bei einem europäischen Stahlhersteller traten Probleme an einer Stranggussanlage für Stahlprofile auf. Die dort montierten Zylinderrollenlager erreichten lediglich eine Lebensdauer von einem bis zwei Monaten.
NSK erweitert die Baureihe der Agri Disc Hub-Lagereinheiten für Landmaschinen
(2022-01-13)
NSK erweitert die Baureihe der Agri Disc Hub-Lagereinheiten für Landmaschinen - NSK stellt eine neue Serie des Agri Disc Hub-Programms vor.
Selbstschmierende Rillenkugellager für Tieftemperatur-Einsätze
(2022-01-05)
Selbstschmierende Rillenkugellager für Tieftemperatur-Einsätze - Für den Einsatz in Tauchpumpen, die tiefkalte Gase wie Wasserstoff und LNG fördern, hat NSK Wälzlager entwickelt, die ohne externe Schmierung auskommen.
Alle fünf europäischen Produktionsstätten von NSK beziehen „grünen“ Strom
(2021-12-20)
Alle fünf europäischen Produktionsstätten von NSK beziehen „grünen“ Strom - NSK hat einen neuen Liefervertrag mit den Energieversorgern für die beiden britischen Produktionsstätten in Newark (Industriewälzlager und Linearführungen) und Peterlee (Automotive-Wälzlager) unterzeichnet.
Wälzlager im Bergbau: Deutlich längere Lebensdauer für Lager von Förderanlagen
(2021-12-13)
Wälzlager im Bergbau: Deutlich längere Lebensdauer für Lager von Förderanlagen - Bei Förderanlagen im Bergbau kommt es oft zu vorzeitigen Ausfällen der Wälzlager an der Spannrolle. Häufig beträgt deren Lebensdauer nur wenige Monate. Das muss nicht sein.
Aus Wellen Energie erzeugen – mit Kugelgewindetrieben von NSK
(2021-12-06)
Aus Wellen Energie erzeugen – mit Kugelgewindetrieben von NSK: Das schwedische Startup-Unternehmen Ocean Harvesting macht eine neue uner-schöpfliche Energiequelle nutzbar. Mit bojenähnlichen Schwimmkörpern kann die Auf- und Ab-Bewegung des Meeresspiegels in elektrische Energie umgewandelt werden.
Kostensparende Verbesserungen in der Lebensmittelproduktion – mit NSK Life-Lube-Lagern
(2021-11-22)
Kostensparende Verbesserungen in der Lebensmittelproduktion – mit NSK Life-Lube-Lagern Viele Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie nutzen die Life-Lube-Lagereinheiten von NSK.
Super-TF-Pendelrollenlager im Kaltwalzwerk: Hohe Lebensdauer in verschmutzter Umgebung
(2021-11-15)
Super-TF-Pendelrollenlager im Kaltwalzwerk: Hohe Lebensdauer in verschmutzter Umgebung - In einem Kaltwalzwerk kam es wiederholt zu Ausfällen von Wälzlagern – mit der Fol-ge hoher Kosten für Wartung und Produktionsausfall.
Self-Lube®-Wälzlager: Langlebig unter widrigen Bedingungen
(2021-11-05)
Self-Lube®-Wälzlager: Langlebig unter widrigen Bedingungen - NSK Self-Lube®-Lagereinheiten mit Dreifachlippendichtung und Stahlendkappen er-reichen eine lange Lebensdauer unter rauen Betriebsbedingungen, wie sie z.B. im Bergbau und in der Gewinnungsindustrie vorherrschen.
Pendelrollenlager für die Papierproduktion
(2021-10-25)
Pendelrollenlager für die Papierproduktion - Pendelrollenlager der TL-Serie von NSK wurden speziell für Anwendungen in der Papierproduktion entwickelt.
NSK ProKIT-Katalog jetzt als PDF-Download verfügbar
(2021-10-14)
NSK ProKIT-Katalog jetzt als PDF-Download verfügbar - Der NSK-Geschäftsbereich „Automotive Aftermarket“ (AAM) stellt den ProKIT-Gesamtkatalog als PDF-Version vor.
Autowaschstraße: Wechsel auf Molded-Oil-Lager reduziert Wartungskosten
(2021-10-11)
Autowaschstraße: Wechsel auf Molded-Oil-Lager reduziert Wartungskosten - Der Betreiber einer Autowaschstraße musste immer wieder die Wälzlager an den Drehdurchführungen der Waschköpfe austauschen. Allein die Ersatzteilkosten summierten sich auf über 12.000 Euro pro Jahr.
Linear Motion Control: Portfolio an Miniaturkomponenten für die Medizintechnik wird ausgebaut
(2021-10-04)
Linear Motion Control: Portfolio an Miniaturkomponenten für die Medizintechnik wird ausgebaut - Der Mensch ist das Maß: Die Antriebe z.B. von OP-Robotern, MRT- und CT-Geräten sowie von Blutpumpen müssen so ausgelegt sein, dass sie hochpräzise und mit großer Laufruhe ihre Aufgabe erfüllen und z.B. ...
SWR-Pendelrollenlager von NSK meistern Herausforderungen beim Stranggießen
(2021-09-27)
SWR-Pendelrollenlager von NSK meistern Herausforderungen beim Stranggießen - Wälzlager, die in Stranggussanlagen zum Einsatz kommen, müssen unter widrigen Betriebsbedingungen arbeiten: hohe Temperaturen, extrem geringe Drehzahlen, ho-he mechanische Beanspruchungen und Wasser bzw. Wasserdampf.
NSK-Wälzlager mit Dreifachlippendichtung in Gemüseverarbeitungsanlagen
(2021-09-20)
NSK-Wälzlager mit Dreifachlippendichtung in Gemüseverarbeitungsanlagen - Wälzlager, die in verschmutzter und/ oder feuchter Umgebung arbeiten, müssen mit hochwirksamen Dichtungen ausgestattet sein.
Miniatur-Kugelgewindetriebe für die Halbleiterfertigung
(2021-09-13)
Miniatur-Kugelgewindetriebe für die Halbleiterfertigung - Neu im „Linear Motion Control“-Portfolio von NSK sind Hochgeschwindigkeits-Kugelgewindetriebe mit großer Steigung in miniaturisierter Bauform.
Pendelrollenlager für den Einsatz in der Schwerindustrie
(2021-09-06)
Pendelrollenlager für den Einsatz in der Schwerindustrie - Die hochwertigen Pendelrollenlager von NSK kommen in der gesamten Schwerindustrie zum Einsatz – im Bergbau und der Gewinnungsindustrie, in der Stahlerzeugung, der Metallindustrie und bei der Papierherstellung.
Hersteller von Abkantpressen setzt auf Schwerlast-Kugelgewindetriebe von NSK
(2021-08-30)
Hersteller von Abkantpressen setzt auf Schwerlast-Kugelgewindetriebe: Ein führender Hersteller von elektrischen Abkantpressen setzt auch bei der neuesten Modellgeneration auf hochwertige NSK-Kugelgewindetriebe.
Stahlwerk spart pro Jahr rund 292.000 € mit Gehäuselagern von NSK
(2021-08-23)
Stahlwerk spart pro Jahr rund 292.000 € mit Gehäuselagern von NSK: In der Stahlproduktion sind Wälzlager hohen Belastungen ausgesetzt. Je nach Einsatzbereich beeinträchtigen extreme Temperaturen, Verunreinigungen, Feuchtigkeit, Stöße, Vibrationen und hohe Radial- bzw. Axialkräfte ihre Lebensdauer.
Teilen