Presse
Ergebnisse:
Einsatz von NSK-Wälzlagern führt zu erheblichen Einsparungen in der Erzaufbereitung
(2023-06-05)
Einsatz von NSK-Wälzlagern führt zu erheblichen Einsparungen in der Erzaufbereitung - Weil NSK ein Überhitzungsproblem an den Lagern einer Entstaubungsanlage löste, profitiert eine Erzaufbereitungsanlage von jährlichen Einsparungen in Höhe von knapp 89.000 €.
NSK-Dünnringlager für die “Mikromobilität”
(2023-05-29)
NSK-Dünnringlager für die “Mikromobilität”: Bis zum Jahr 2030 soll der Markt für Mikromobilität – dazu gehören E-Bikes, E-Scooter und Lastenfahrräder – rasant wachsen. NSK kann dazu einen Beitrag leisten – mit Dünnringlagern, die perfekt auf solche Anwendungen abgestimmt sind.
NSK erhält höchstes CDP-Supplier Engagement Rating
(2023-05-15)
NSK erhält höchstes CDP-Supplier Engagement Rating - Im dritten Folgejahr erhält NSK für 2022 das höchste Supplier Engagement Rating (SER; Rating A) von CDP.
Neu im NSK-Programm: Kundenspezifisch entwickelte und fertig montierte Lagereinheiten
(2023-05-02)
Neu im NSK-Programm: Kundenspezifisch entwickelte und fertig montierte Lagereinheiten - NSK erweitert sein Produkt- und Engineering-Angebot bei den Wälzlagern um fertig montierte Einheiten mit Hochgenauigkeits-Rillenkugellagern als Kernkomponenten.
Drahtwerk spart Kosten durch NSK-Wälzlager
(2023-04-17)
Drahtwerk spart Kosten durch NSK-Wälzlager - Wie wichtig die Empfehlung eines Wälzlagerherstellers sein kann, zeigt das Beispiel eines Drahtwerks, das wiederholt mit Lagerausfällen in den Walzenbaugruppen sei-ner Drahtziehmaschinen konfrontiert wurde.
Hohe Nachfrage nach Kugelgewindetrieben für Transportanwendungen
(2023-04-03)
Hohe Nachfrage nach Kugelgewindetrieben für Transportanwendungen: Kugelgewindetriebe für Transportanwendungen sind in der Industrie zunehmend gefragt – als kostengünstige Alternative zu präzisionsgeschliffenen Kugelgewindetrieben.
NSK-Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit von CNC-Bearbeitungszentren in der Motorenproduktion
(2023-03-20)
NSK-Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit von CNC-Bearbeitungszentren in der Motorenproduktion: Ein großer Hersteller von Automotoren konnte die Zuverlässigkeit seiner CNC-Bearbeitungszentren deutlich steigern, nachdem die Maschinen mit abgedichteten Hochgenauigkeits-Spindellagern von NSK ...
Wälzlagertausch steigert die Zuverlässigkeit in der Getränkedosenproduktion
(2023-03-06)
Wälzlagertausch steigert die Zuverlässigkeit in der Getränkedosenproduktion: In einem Werk des weltgrößten Getränkedosenherstellers kam es häufig zu unerwartetem Produktionsstillstand, weil die Wälzlager an den Sprühköpfen von Beschichtungsanlagen ausfielen.
Reifenhersteller spart pro Jahr fast 100.000 € durch den Einsatz eines NSK-Kugelgewindetriebs
(2023-02-27)
Reifenhersteller spart pro Jahr fast 100.000 € durch den Einsatz eines NSK-Kugelgewindetriebs - Als ein Reifenhersteller mit häufigen Ausfällen des Kugelgewindetriebs an einer Reifenaufbaumaschine zu kämpfen hatte, wandte er sich an NSK mit der Bitte um eine Empfehlung für die Optimierung.
25 Jahre Zusammenarbeit von CMZ und NSK
(2023-02-20)
25 Jahre Zusammenarbeit von CMZ und NSK: Der renommierte spanische Drehmaschinenhersteller CMZ blickt auf mehr als 25 Jahre Zusammenarbeit mit NSK auf hohem Niveau zurück.
Hersteller von Schwingsieben spart Zeit und Kosten durch den Einsatz von vormontierten NSK-Lagereinheiten
(2023-02-13)
Hersteller von Schwingsieben spart Zeit und Kosten durch den Einsatz von vormontierten NSK-Lagereinheiten: Durch die Umstellung auf vormontierte, in die Umgebungskonstruktion integrierte Wälzlager von NSK kann ein Schwingsiebhersteller jetzt jährliche Kosteneinsparungen von 117.000 € erzielen.
NSK-Wälzlager als Problemlöser: Ausfälle bei Maschinen zur Betonbodenherstellung auf Null reduziert
(2023-01-30)
NSK-Wälzlager als Problemlöser: Ausfälle bei Maschinen zur Betonbodenherstellung auf Null reduziert - Regelmäßige Wälzlagerausfälle in einer Maschine zur Herstellung von Betonböden führten zu langen Ausfallzeiten, kostspieligen Produktionsausfällen und hohen Wartungskosten.
Neue Hochgeschwindigkeits-Vierpunktlager mit langer Lebensdauer
(2023-01-16)
Neue Hochgeschwindigkeits-Vierpunktlager mit langer Lebensdauer - Wichtiges konstruktives Merkmal der QJ-Serie ist ein hochfester, außenringgeführter Messingkäfig, der extrem hohe Drehzahlen und eine verbesserte Laufgenauigkeit erreicht.
Rillenkugellager für Elektrofahrzeuge: Beschichtung verhindert Elektroerosion
(2022-12-05)
Rillenkugellager für Elektrofahrzeuge: Beschichtung verhindert Elektroerosion - NSK entwickelt aktuell eine neue, kostengünstige Methode, um Elektroerosion im Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen zu verhindern.
Neue NSK-Kugelgewindetriebe für hochpräzise Werkzeugmaschinen der nächsten Generation
(2022-11-21)
NSK-Kugelgewindetriebe für hochpräzise Werkzeugmaschinen der nächsten Generation - NSK hat eine Kugelgewindetrieb-Baureihe für Werkzeugmaschinen entwickelt, die eine höhere Oberflächengüte im Formenbau und bei anderen anspruchsvollen Anwendungen ermöglicht.
NSK-Wälzlager sparen Kosten bei der Wartung eines Schiffsbeladers
(2022-11-07)
NSK-Wälzlager sparen Kosten bei der Wartung eines Schiffsbeladers - Als die Wälzlager, die eine Umlenkrolle am Schiffsbelader in einem australischen Ei-senerzhafen stützen, ausgetauscht werden mussten, wurden NSK-Experten um eine Einschätzung geben.
NSK-Innovationen fördern die Nachhaltigkeit der Industrie
(2022-10-17)
NSK-Innovationen fördern die Nachhaltigkeit der Industrie - Produzierende Unternehmen in ganz Europa leiden unter steigenden Energiekosten.
NSK entwickelt Assistenzroboter für den Patiententransport
(2022-10-03)
NSK entwickelt Assistenzroboter für den Patiententransport - In einem aktuellen Projekt arbeitet das Unternehmen in einer Initiative der japanischen Regierung mit, die den Einsatz von Robotertechnologie in Krankenhäusern beschleunigen wird.
Deutlich sichtbar: Die Vorteile von NSK-Linearführungen der NH-Serie bei der Glasbearbeitung
(2022-09-19)
Die Vorteile von NSK-Linearführungen NH-Serie bei der Glasbearbeitung - Ein italienischer Hersteller von Glasbearbeitungsmaschinen setzt in einer Vertikal- Bohr- und Fräsmaschine für Flachglasprodukte NSK-Linearführungen der Serie NH in Edelstahl ein.
Doppelte Auszeichnung für NSK bei den Supplier Awards von Toyota
(2022-09-14)
Doppelte Auszeichnung für NSK bei den Supplier Awards von Toyota - NSK Europe freut sich über gleich zwei Auszeichnungen bei den prestigeträchtigen Supplier Awards von Toyota Motor Europe (TME) Awards: ein „Certificate of Recognition“ in der Kategorie Zulieferer und einen „Superior Performance ...
Teilen