Presse
Ergebnisse:
Hersteller von Tiernahrung steigert OEE mit NSK-Wälzlagern
(2023-12-04)
Ein britischer Hersteller von Tiernahrung plante die Verbesserung des “Overall Equipment Effectiveness”-Wertes (OEE) um drei Punkte – und fragte die NSK-Experten, ob sie durch Empfehlungen zur Optimierung der Wälzlager in den Produktionanlagen einen Beitrag zu diesem Ziel leisten können.
NSK Europe: Fortschritte auf dem Weg in die Klimaneutralität
(2023-11-27)
NSK Europe arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Umweltleistung und hat in den vergangenen zwölf Monaten klare Fortschritte bei einer Reihe von Schlüsselindikatoren erreicht, die das Unternehmen seinem Ziel der Klimaneutralität näher bringen.
Rückblick auf die Europäische Distributorenkonferenz von NSK
(2023-11-20)
Nach pandemiebedingter Pause veranstaltete NSK im Oktober 2023 wieder eine Konferenz der europäischen Vertriebspartner.
Stahlwerk spart Kosten durch Einsatz von NSK-Wälzlagern
(2023-11-13)
Als ein Stahlwerk mit häufigeren Lagerausfällen an seinem Pilgerwalzwerk konfrontiert war, wandten sich die Verantwortlichen an NSK-Experten. Deren Empfehlung: Austausch der Lager gegen Pendelrollenlager aus Spezialstahl.
NSK beteiligt sich an Großprojekt zur Erforschung von Offshore-Windenergieanlagen
(2023-11-06)
NSK beteiligt sich an Großprojekt zur Erforschung von Offshore-Windenergieanlagen: NSK wurde als Teilnehmer eines großen Forschungs- projektes ausgewählt, das von der „New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)“ der japanischen Regierung finanziert wird.
NSK Italien unterstützt das Formula SAE-Rennsportteam der Universität Padua
(2023-10-30)
NSK Italien unterstützt das Formula SAE-Rennsportteam der Universität Padua - Beim 18. Durchgang der Formula SAE, einem internationalen Konstruktions- und Rennsportwettbewerb für Studenten, gehörte NSK Italien zu den Sponsoring-Partnern der Universität Padua.
NSK-Wälzlager werden in Berechnungsprogramme von MESYS und KISSsoft aufgenommen
(2023-10-16)
NSK-Wälzlager werden in Berechnungsprogramme von MESYS und KISSsoft aufgenommen - NSK wird ab sofort die Daten von Wälzlagern für die branchenführenden Berechnungsprogramme MESYS und KISSsoft bereitstellen.
NSK auf der Agritechnica 2023: Robuste Wälzlager im Einsatz bei der nachhaltigen und bodenschonenden Unkrautbekämpfung
(2023-10-12)
NSK auf der Agritechnica 2023: Robuste Wälzlager im Einsatz bei der nachhaltigen und bodenschonenden Unkrautbekämpfung - Als Partner der Landmaschinentechnik entwickelt und fertig NSK Wälzlager, die auch unter den widrigen Bedingungen der Bodenbearbeitung eine lange Lebensdauer erreichen und sich ...
NSK erweitert das Programm an Wälzlagern für die Elektromobilität
(2023-10-02)
NSK erweitert das Programm an Wälzlagern für die Elektromobilität - Nach Abschluss aller Tests und Leistungsbewertungen kann NSK jetzt ein breiteres Programm an Wälzlagern anbieten, die für den Einsatz in E-Achsen von Elektrofahrzeugen (EVs) entwickelt wurden und Elektroerosion verhindern.
NSK-Wälzlager sorgen für erhebliche Einsparungen in der Snackfood-Produktion
(2023-10-02)
NSK-Wälzlager sorgen für erhebliche Einsparungen in der Snackfood-Produktion: Nach einer von NSK-Experten empfohlenen Umstellung auf Life-Lube®-Gehäuselagereinheiten erhöhte sich die Verfügbarkeit der Anlagen und die Produktausschussrate verringerte sich erheblich.
Dämmstoffhersteller spart 648.880 Euro pro Jahr mit NSK-Wälzlagern
(2023-09-18)
Dämmstoffhersteller spart 648.880 Euro pro Jahr mit NSK-Wälzlagern - Ein marktführender Hersteller von Dämmstoffplatten wandte sich an NSK um Hilfe bei der Behebung von wiederholten Lagerausfällen an den Bandsägen einer neuen Produktionslinie.
Live auf der EMO: NSK zeigt Condition Monitoring von Kugelgewindetrieben
(2023-09-11)
EMO Hannover 2023: Ein Schwerpunkt der Präsentation auf dem Stand C42 in Halle 7 wird die Live-Demonstration eines Condition-Monitoring-Systems für Kugelgewindetriebe sein.
Für Hochpräzisions-Anwendungen: Reibungsarme Linearführungen mit elastischen Wälzkörpern
(2023-09-04)
NSK hat eine neue Technologie entwickelt, um die Laufruhe der bewährten NH/ NS-Serie von Linearführungen nochmals zu steigern. Erstmals kommen bei einer Linearführung einige elastische Wälzkörper zum Einsatz.
NSK auf der EMO 2023: Spindellager im Fokus
(2023-08-28)
NSK auf der EMO 2023: Spindellager im Fokus: Im Fokus der Messepräsentation am Stand C42 in Halle 7 steht dieses Jahr eine Europa-Premiere: die Schrägkugel-Spindellager der ROBUSTDYNA Baureihe.
NSK forms 49.9:50.1% joint venture for its steering business
(2023-08-21)
NSK forms 49.9:50.1% joint venture for its steering business - In May 2023, NSK Ltd executed a joint venture agreement (JVA) with Japan Industrial Solutions III Investment Limited Partnership (JIS) that set out three primary actions.
NSK wird von Bosch mit einem Global Supplier Award ausgezeichnet
(2023-07-24)
NSK wird von Bosch mit einem Global Supplier Award ausgezeichnet : Bei den prestigeträchtigen Bosch Global Supplier Awards 2023 wurde NSK als einer von nur 46 Top-Lieferanten unter den weltweit rund 35.000 Zulieferern der Robert Bosch GmbH (Bosch) ausgezeichnet.
Neuheit auf der EMO 2023: Linearführungen mit verdoppelter Lebensdauer
(2023-07-10)
Neuheit auf der EMO 2023: Linearführungen mit verdoppelter Lebensdauer - Mit der DH/DS-Serie wird NSK auf der EMO eine neue Baureihe von Linearführungen vorstellen, die im Vergleich zum bisherigen Programm eine doppelt so lange Lebensdauer erreicht.
NSK wird in die renommierte „Climate Change Leader“-Liste aufgenommen
(2023-07-03)
NSK wird in die renommierte „Climate Change Leader“-Liste aufgenommen - Im Rahmen der gemeinsam von der Financial Times und Statista durchgeführten Studie „Asia-Pacific Climate Change Leaders“ wurde NSK in die Liste der 275 Unternehmen aufgenommen, die herausragende Umweltleistungen weltweit ...
NSK auf der EMO: Neue Kugelgewindetriebe
(2023-06-28)
NSK auf der EMO: Neue Kugelgewindetriebe - Auf der EMO Hannover 2023 (18.-23. September) wird NSK gleich mehrere Baureihen zeigen, die ihr Messedebüt in Europa geben.
NSK entwickelt das weltweit erste Kugelgewindetrieb-Distanzelement aus biobasiertem Kunststoff
(2023-06-19)
NSK - Als erstes Unternehmen weltweit stellt NSK ein Distanzelement für Kugelgewindetriebe vor, das zu 100% aus biobasiertem Kunststoff gefertigt wird.
Teilen