NSK sigla un accordo con un produttore di energia


Un grande produttore di energia elettrica e termica lamentava frequenti guasti delle pompe crifu ent ghe per il ricircolo dell’acqua dovuti a cuscinetti inaffidabili. 

Frustrata dalla perdita di produttività e dai costi di manutenzione generati da questi guasti, l’azienda ha chiesto al distributore locale di trovare una soluzione. Il distributore ha a sua volta coinvolto NSK per sfruttare anche la nostra esperienza. Abbiamo unito le forze per eseguire un’analisi completa dei guasti dei cuscinetti in loco. L’analisi ha subito evidenziato che i cuscinetti installati nella pompa non erano adeguatamente lubrificati e questo ne provocava il cedimento.



Abbiamo risparmiato loro €29,000


Per arrivare a una soluzione, considerando l’età delle apparecchiature e le pessime condizioni delle tenute, non è stata presa in considerazione la possibilità di modificare il progetto per evitare perdite d’olio. Abbiamo invece consigliato all’azienda di sostituire i normali Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere utilizzati fino a quel momento con i Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere di NSK con tenute DDU e grasso lubrificante specificamente sviluppato per applicazioni con temperature elevate.

I Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere sono realizzati con il nostro acciaio proprietario Ultra Clean, un acciaio ad alta purezza, degasato sottovuoto, ad alto tenore di carbonio e cromo. I cuscinetti sono dotati di piste di rotolamento rettificate con un trattamento particolare per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione del lubrificante, e una gabbia in acciaio stampato resistente alle alte temperature e con giochi strettamente controllati per ridurre l’attrito. >Le tenute DDU brevettate sono realizzate in gomma nitrilica per prevenire la contaminazione del cuscinetto anche negli ambienti più gravosi.


"I nuovi cuscinetti con tenute DDU sono stati quindi installati su tutte le 20 pompe e monitorati per altri 12 mesi, durante i quali non si sono verificati guasti."


L’azienda ha concordato di provare la nuova soluzione, implementandola su tre delle 20 pompe presenti nel sito. NSK ha monitorato i nuovi cuscinetti per sei mesi e non ha riscontrato alcun cedimento per l’intero periodo. I nuovi cuscinetti con tenute DDU sono stati quindi installati su tutte le 20 pompe e monitorati per altri 12 mesi, durante i quali non si sono verificati guasti.




Volete saperne di più su come NSK può aiutarvi a ridurre i costi e i tempi di inattività?

Fate clic sul pulsante sottostante e un addetto alle vendite vi contatterà per aiutarvi a trovare la soluzione giusta al costo giusto.



Con questo intervento l’azienda risparmia quasi €29.000 all’anno grazie a un esercizio esente da guasti, produttività incrementata e costi di materiale e manutenzione ridotti. NSK offre un’ampia gamma di prodotti per ogni applicazione; collaborando con noi potrete scegliere il cuscinetto giusto per ogni circostanza e ottenere enormi benefici in termini di produttività e risultati economici.