Stampa
Risultati:
NSK develops world’s first bioplastic retaining piece for ball screws
(2023-06-19)
NSK S1 è il primo componente di ritegno in bioplastica per Viti a Ricircolazione di Sfere che arriva sul mercato mondiale.
NSK bearings lead to significant savings at ore plant
(2023-06-05)
Risolvendo un problema di surriscaldamento dei cuscinetti montati su una ventola di aspirazione della polvere in un impianto per il trattamento di minerale di ferro, NSK ha garantito un risparmio annuale di €88.955.
NSK bearings deliver macro benefits in micro applications
(2023-05-29)
Nel mercato della micromobilità, che vivrà una crescita esplosiva fino al 2030, NSK è in prima linea per aiutare le case costruttrici a trarre vantaggio dalla forte domanda.
NSK selected as CDP2022 Supplier Engagement Leader
(2023-05-15)
Il lavoro svolto da tutte le catene di fornitura mondiali ed europee di NSK sul cambiamento climatico è valso a NSK un importante riconoscimento per il terzo anno consecutivo.
NSK offers customised pre-assembled bearing units
(2023-05-02)
Fra le novità di prodotto, lo specialista mondiale dei cuscinetti NSK propone unità a cartuccia preassemblate per applicazioni che richiedono un’estrema precisione di rotazione.
NSK bearings save steel wire plant over €1.2m a year
(2023-04-17)
Il supporto di NSK si è dimostrato vitale per un’azienda che lamentava continui cedimenti dei cuscinetti montati sui rulli della trafila.
NSK transportation ball screws in high demand
(2023-04-03)
Le Viti a Ricircolazione di Sfere Rullate di Precisione sono molto diffuse nel settore industriale come alternativa economica alle viti a ricircolazione di sfere rettificate di precisione.
NSK spindle bearings boost reliability at automotive plant
(2023-03-20)
Un grande produttore di motori per autoveicoli ha aumentato sensibilmente l’affidabilità dei centri di lavoro CNC adottando i cuscinetti schermati per mandrini di NSK che impediscono l’infiltrazione dei liquidi da taglio.
NSK bearings prevent failures at global can manufacturer
(2023-03-06)
Di fronte a continui fermi di produzione imprevisti dovuti al cedimento precoce dei cuscinetti nella testa degli ugelli spruzzatori asserviti a macchine di rivestimento, il più grande produttore mondiale di bevande si è rivolto agli esperti di NSK.
Tyre manufacturer saves almost €100,000 a year with NSK ball screws
(2023-02-27)
Registrando frequenti cedimenti delle viti a ricircolazione di sfere montate sul tamburo ad aria della macchina per la produzione di pneumatici, un produttore di pneumatici si è affidato alla competenza di NSK e alla Serie HTF di viti aricircolazione di sfere.
CMZ and NSK: 25+ years of technology collaboration
(2023-02-20)
Il costruttore di torni spagnolo CMZ celebra oltre 25 anni di collaborazione tecnologica ad alto livello con NSK, azienda specializzata in soluzioni di moto lineare e cuscinetti.
Pre-assembled NSK bearings save time and money at vibrating screen manufacturer
(2023-02-13)
Adottando i cuscinetti preassemblati completamente integrati di NSK, un costruttore di vagli vibranti sta ottenendo risparmi annui per €117.000.
NSK bearings reduce concrete floor manufacturing machine failures to zero
(2023-01-30)
I frequenti cedimenti dei cuscinetti installati su una macchina per la produzione di pavimenti in calcestruzzo provocavano lunghi fermi, costose perdite di produzione e costi di manutenzione elevati..
High-speed, easy-to-handle, long-life ball bearings from NSK
(2023-01-16)
Le applicazioni che richiedono velocità elevate, facilità di movimentazione e lunga durata potranno contare sui nuovi cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto di NSK.
Condividi