Success Story
Industria: Papeleras
Aplicación: Rodillos de una Máquina de Tintado
Cost Saving: $54,839
Introducción
Un importante fabricante de papel en UK tenía problemas en los rodamientos de rodillos de una máquina de tintado debido al ingreso de tinta. La máquina era puesta en funcionamiento una vez al mes, y debido a la adherencia de los rodamientos, al mes siguiente volvía a fallar, resultando una pérdida de producción de 4 horas. NSK revisó la aplicación y recomendó la sustitución de los rodamientos hasta entonces ensamblados por Rodamientos Rígidos de Bolas de Acero Inoxidable con Molded-Oil y sellos DDU para combatir la entrada de tinta. Se realizó una monitorización de la aplicación y se demostró que no había pérdidas de producción ni incidencias después de 12 meses.
- Rodillos de una Máquina de Tintado
- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Máquina de Tintado
- El ingreso de tinta causaba fallos prematuros
- Los rodamientos se sustituían mensualmente
- Pérdida de producción de 4 horas y paradas mensuales por mantenimiento
- Solución de NSK: Rodamiento de Acero Inoxidable Molded-Oil
- El nuevo rodamiento incrementa la vida útil a 12 meses
- Rodillos de una Máquina de Tintado con Rodamientos Molded-Oil
Propuesta de Valor
- El cliente experimentaba fallos en una máquina de tintado. Los ingenieros de NSK realizador un análisis de fallos en uno de los rodamientos y concluyeron que la causa del fallo prematuro era causada por el ingreso de tinta
- La revisión de la aplicación mostró que los rodamientos de bolas de ranura profunda sellados hasta entonces ensamblados, no eran adecuados
- NSK recomendó ensamblar un Rodamiento Rígido de Bolas de Acero Inoxidable Molded-Oill y sellos DDU que prolonga la vida del rodamiento
- Los nuevos rodamientos fueros ensamblados y monitorizados sin fallos después de 12 meses
- El resultado fue una reducción muy significativa de los costos de mantenimiento, se mejoró la productividad con 0 pérdidas de producción lo que supuso un importante ahorro de costos para el cliente.
Características del producto
- Acero inoxidable para ambientes corrosivos
- La lubricación Molded-Oil garantiza el aporte continuado de aceite lubricante
- Sin necesidad de rellenado de aceite, mantiene el ambiente operativo limpio
- Vida útil dos veces superior que con lubricación con grasa, en entornos acuosos y polvorientos
- Disponible en stock con el tipo de sellado de contacto
- Alto rendimiento y libre de mantenimiento gracias a la lubricación Molded-Oil
- Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y de rodillos cónicos
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Rodamientos estándard | $225 | Costes rodamiento: Rodamientos Molded-Oil | $195 | |
| Coste de ingeniería: Costos de Instalación, Mantenimiento y Remplazo | $1,665 | Coste de ingeniería: Costes de Instalación | $139 | |
| Costes de pérdida de producción: Pérdidas de Producción | $53,283 | Costes de pérdida de producción: Pérdidas de producción: No hay incidencias reportadas después de 12 meses en operación | $0 | |
| Coste Total Anual | $55,283 | $334 | ||
Referencia:SS-SP-2038
Compartir