Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Intercambiador de Calor de Superfície Rascada - Contherm
Cost Saving: $102,322
Introducción
Un gran fabricante de productos de pescado experimentaba problemas repetitivos en los sinfines de sus Intercambiadores. Los cambios en los rodamientos se sucedían cada 8 semanas y representaban altos costes de mantenimiento así como largas paradas de producción. Las investigaciones de NSK probaron que los fallos eran debidos a partículas contaminantes que penetraban dentro del rodamiento y recomendó realizar una prueba con rodamientos Molded-Oil de NSK, resultando en una mejor inmediata y una vida significativamente superior.
- Intercambiador de Calor - Contherm
- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Fallos repetitivos en los rodamientos cada 8 semanas en un total de 5 máquinas
- Aproximadamente 60 horas de trabajo anuales para reemplazar los rodamientos antiguos
- Importantes paradas de producción, 5 horas por cambio de rodamiento
- Solución NSK: Rodamientos de bolas con lubricación Molded-Oil
- Incremento significativo de la vida de los rodamientos (sin fallos en 3 años)
- Mejora de la productividad
- Importante ahorro de costos
Propuesta de Valor
- Los fallos repetitivos y costosos en los Intercambiadores de Calor del cliente requieren una solución por parte de NSK
- Después del análisis, NSK determinó que los fallos eran causados por el ingreso de agua y partículas contaminantes que deterioraban la lubricación y en consecuencia el rodamiento
- Se realizó una prueba con rodamientos de bolas de ranura profunda con lubricación Molded-Oil de NSK que resultó ser un éxito al incrementar la vida operativa de los rodamientos hasta más de 3 años
- Los rodamientos Molded-Oil fueron ensamblados en todas las máquinas reduciendo significativamente los paros de producción y los costos de mantenimiento anuales
Características del producto
- Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y de rodillos cilíndricos
- Acero inoxidable para ambientes corrosivos
- Los rodamientos Molded-Oil ofrecen una lubricación continua con aceite
- Vida útil dos veces superior que con lubricación con grasa, en entorno acuosos y polvorientos
- Disponible en stock con el tipo de sellado de contacto para rodamientos de bolas
- Al no usar grasa y no ser relubricados se mantiene un entorno de operación limpio
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Remplazo de Rodamientos | $320 | Costes rodamiento: Remplazo de Rodamiento: Rodamientos Molded-Oil de NSK | $240 | |
| Costes de pérdida de producción: Pérdida de producción: 12 fallos x 5 horas x 60 horas a $1,332/hr | $79,920 | Costes de pérdida de producción: Pérdida de producción: Ninguna | $0 | |
| Coste de ingeniería: Mantenimiento: 12 fallos x 5 horas x 60 horas a $67/hr | $3,997 | Coste de ingeniería: No hay costes de mantenimiento | $0 | |
| Coste de ingeniería: Sello mecánico: 12 unidades | $19,990 | Coste de ingeniería: Sello mecánico: 1 unidad | $1,665 | |
| Coste Total Anual | $104,227 | $1,905 | ||
Referencia:SS-SP-2053
Compartir