Success Story
Industria: Manejo de Materiales
Aplicación: Clasificador Óptico
Cost Saving: $54,599
Introducción
Un cliente de la industria del reciclado estaba experimentado fallos repetitivos en la unidad de soportes de fundición instalados en la banda transportadora de separador de residuos. En 3 meses desde la instalación de la máquina, fueron reportados un total de 5 soportes fallidos. Un ingeniero de NSK analizo la aplicación y determinó que el elevado nivel de vibraciones y una lubricación deficiente eran las causas del fallo prematuro en los soporte.
- Banda Transportadora del Separador de Residuos
- Soporte Bipartido - Serie SNN
Factores Clave
- Separador de Residuos
- Fallo prematuro de la unidad de soportes montada
- La vibración contribuía a que el tornillo prisionero acabara aflojándose y el eje se deslizara en el anillo interior
- No existia un barreno de drenaje para la grasa, lo que provocaba un calentamiento excesivo lubrication escape
- Solución NSK: Soporte Bipartido SNN con rodamientos de rodillos esféricos NSKHPSSK
- Ningún fallo de rodamientos desde la implementación de la solución NSK
- Reducción significativa de los tiempos de inactividad y mantenimiento
Propuesta de Valor
- Un ingeniero de aplicaciones de NSK realizó una Revisión de la Aplicación siguiendo el análisis de fallo de rodamiento
- Se determinó que la vibración contribuía a que el tornillo prisionero se desaflojara y el eje deslizara en el anillo interior
- La no existencia de un agujero de drenaje para la grasa puede provocar un calentamiento excesivo del soporte
- NSK recomendó la utilización de rodamientos de rodillos esféricos NSKHPS ensamblados con manguito cónico en un soporte partido SNN. El manguito cónico garantiza el correcto funcionamiento incluso bajo niveles de vibración elevados
- El soporte partido SNN de NSK incorpora un agujero de drenaje como característica estándar, evitando un exceso de grasa
- Ningún fallo de rodamientos desde la implementación de la solución NSK
Características del producto
- Equipado con 2 agujeros de lubricación y 1 de drenaje
- Bases del soporte sólidas para colocar pasadores
- Forma cuadrada y marcas de centrado
- Fácil ensamblaje, fácil alineación y bajo coste mantenimiento
- Elevada rigidez (minimiza la deformación en el alojamiento)
- Amplio rango de sellados para dar solución a todas las necesidades
- Buena transferencia de calor
- Algunos soportes pueden ser utilizados con rodamientos autoalineables de doble hilera de bolas o de doble hilera de rodillos esféricos
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: 20 rodamientos por año | $8,998 | Costes rodamiento: 4 rodamientos por año | $900 | |
| Costes de pérdida de producción: 10 paradas por año, 2 hrs/paro, $2,250 por hora | $45,000 | Costes de pérdida de producción: Ninguna parada imprevista | $0 | |
| Coste de ingeniería: Montaje e inspección
|
$3,000 | Coste de ingeniería: Costo del montaje inicial | $599 | |
| Costes de formación: Sin costo de entrenamiento | $0 | Costes de formación: Entrenamiento y supervisión del montaje | $900 | |
| Coste Total Anual | $56,998 | $2,399 | ||
Referencia:SS-SP-2064
Compartir