Success Story
Industria: Automotriz
Aplicación: Fabricante de Neumáticos
Cost Saving: € 118.642
Introducción
Uno de los más grandes fabricantes de neumáticos del mundo, tenía problemas con la maquinaria que corta el caucho. Los soportes convencionales tenían muchos fallos debido a las severas condiciones operativas (salpicaduras de agua) en las que trabajaban obligando a un mantenimiento de como mínicmo dos veces al año a los que se añadían otros dos fallos imprevistos. NSK anlizó la aplicación para estudiar las condiciones operativas y propuso el uso de soportes de acero inoxidable con lubricación Molded-Oil para solucionar el problema de la corrosíón. De esta manera, incluso en casos extremos de salpicaduras, el agua no penetra en los rodamientos y multiplica la vida de los mismos por cuatro. Con ello, se redujo el mantenimiento, los fallos imprevistos y las paradas de producción.
- Fabricante de Neumáticos
- Soportes de Acero Inoxidable con insertos Molded-Oil
Factores Clave
- Maquinaria de corte de caucho - Producción de Neumáticos
- Muchos fallos de rodamientos debido a las severas condiciones ambientales
- Solución NSK : Soportes de Acero Inoxidable con insertos Molded-Oil
- La vida útil de los rodamientos se multiplica por 4
- Reducción del mantenimiento, sin paradas imprevistas
- Se genera un ahorro de costes
- Producción de neumáticos con soportes de acero inoxidable e insertos Molded-Oil
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK revisaron la aplicación
- El análisis de los rodamientos determinó que el fallo estaba producido por el ingreso de agua
- NSK propuso ensamblar soportes de acero inoxidable con insertos Molded-Oil
- La vida útil del rodamiento se multiplica por 4
- Reducción del mantenimiento
- No hay paradas inesperadas por fallos de rodamientos ni paradas de producción
Características del producto
- Prolonga la vida de la lubricación y es libre de mantenimiento gracias a los insertos Molded-Oil
- Caminos de rodadura de los insertos: Acero Inoxidable Martensítico (equivalente a SUS440C)
- Bolas: Acero Inoxidable Martensítico (SUS440C)
- Deflector: Acero Inoxidable Austenítico (SUS304)
- Sellados: Goma de Nitrilo
- Tornillos de apriete (tornillo con cabeza en W): Acero Inoxidable Martensítico (SUS410)
- Alojamiento del Rodamiento: Fundición de Acero Inoxidable Austenítico (SCS13)
- Protege contra la corrosión (todas las piezas son de acero inoxidable)
- Mantiene un ambiente de trabajo limpio
- Intercambiables con las unidades estándard. 2 tipos disponibles: Puente y Brida
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Sustitución de rodamientos y costes derivados de la lubricación | € 1.068 | Costes rodamiento: Sustitución de los rodamientos, sin necesidad de lubricación extra | € 2.506 | |
| Costes de pérdida de producción: Vida media de los rodamientos: 3 meses. 30.000 € por hora de parada de producción x horas de sustitución de rodamientos x sustituciones al año | € 120.000 | Costes de pérdida de producción: No hay paradas de producción. Los rodamientos siguen funcionando | € 0 | |
| Coste de ingeniería: Sustituciones / año x horas de reemplazo x 20€ por hora | € 80 | Coste de ingeniería: Sin costes de mantenimiento de los rodamientos | € 0 | |
| Coste Total Anual | € 121.148 | € 2.506 | ||
Referencia:SS-SP-4001
Compartir