Success Story
Industria: Manejo de Materiales
Aplicación: Grúa de un Centro de Distribución
Cost Saving: $62,074
Introducción
Un importante cliente experimentaba frecuentemente pérdidas de lubricación así como fallos en los rodamientos de las ruedas de una grúa automatizada de su centro de distribución. El cliente reemplazaba hasta 40 unidades de rueda en un periodo de 5 años. Los ingenieros de NSK analizaron los fallos de los rodamientos y determinaron que los rodamientos de las ruedas sufrían por falta de lubricación y por precarga radial. Para solucionar estos problemas, NSK recomendó el ensamblaje de rodamientos Sellados de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular, pre-engrasados de fábrica, con un mayor juego radial (C3). Después de probar la nueva solución en 8 ruedas durante más de 12 meses, utilizando los nuevos rodamientos NSK, no fue reportado ningún fallo en los rodamientos. La solución incrementó la productividad y redujo los costes de mantenimiento resultando en un importante ahorro de costes.
- Unidad de rueda de grúa
- Rodamientos de Contacto Angular de Doble Hilera Sellados
Factores Clave
- Manejo de Material y Almacenamiento
- Fallos de rodamientos frecuentes y remplazos de más de 40 unidades de ruedas cada 5 años
- Paradas de producción y altos costos derivados de los fallos de rodamientos
- Falta de lubricación e ingreso de partículas contaminantes
- Problemas por precarga radial
- Recambios originales muy costosos
- Solución NSK: Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular Sellados y con juego radial C3
- Mejora de la productividad y ahorro de costos
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK realizaron una inspección de la aplicación así como un análisis del fallo de los rodamientos demostrando que la falta de lubricación y la precarga radial en los rodamientos originales eran el motivo del fallo
- NSK revisó el diseño original y recomendó el ensamblaje de rodamientos Pre-Engrasados y Sellados de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular. Al mismo tiempo, modificó el diseño de las unidades de rueda aportando nuevos planos técnicos y un procedimiento para el correcto ensamblaje del rodamiento en la aplicación
- Se acordó probar la nueva solución en 8 unidades de rueda de grúa ensamblando rodamientos Sellados de Bolas de Contacto Angular de NSK
- La nueva solución incrementa la vida del rodamiento, reduce los costes de mantenimiento e incrementa la productividad resultando en un importante ahorro de costes
Características del producto
- Sellado RSR: hechos de goma de nitrilo reforzada que incorpora un disco de acero
- Sellados de contacto que proporcionan una excelente protección contra el ingreso de partículas contaminantes, reduciendo el desgaste en los caminos de rodadura y la superficie de las bolas, reduciendo la rumorosidad, la vibración y el riesgo de falta de lubricación.
- Absorve cargas radiales y axiales en ambas direcciones
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Remplazo de piezas originales de hasta 40 unidades de ruedas durante 5 años | $28,682 | Costes rodamiento: Remplazo de 8 unidades de rueda en 5 años | $6,402 | |
| Costes de pérdida de producción: Pérdidas de producción por parada de la grúa | $32,010 | Costes de pérdida de producción: Pérdidas de producción: ningún fallo | $0 | |
| Coste de ingeniería: Costos de Mantenimiento | $10,670 | Coste de ingeniería: Costos de Mantenimiento | $2,134 | |
| Coste de ingeniería: Servicio de Ingeniería de NSK | $4,268 | Coste de ingeniería: Modificación de la unidad de rueda, rodamientos NSK y costo de mecanizado | $5,020 | |
| Coste Total Anual | $75,630 | $13,556 | ||
Referencia:SS-SP-2051
Compartir