Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Tambor de Cola de Cinta Transportadora
Cost Saving: $205,045
Introducción
Una empresa Italiana de renombre internacional dedicada a la fabricación de Botanas tenía problemas con los rodamientos del tambor de una banda transportadora. La vida de los rodamientos era de sólo 6 meses debido al ambiente humedo. La empresa solicitó a NSK analizar la aplicación y proponer soluciones para incrementar la vida de los rodamientos y reducir los costos excesivos de mantenimiento por los fallos frecuentes. NSK propuso montar un Rodamiento de Rodillos Esféricos con Molded-Oil. La vida operativa de los nuevos rodamientos incrementó significativamente por lo que los intérvalos de mantenimiento quedaron reducidos de forma considerable.
- Tambor de Banda Transportadora
- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Línea de producción de comida con lavados frecuentes
- Tambor de banda transportadora
- Fallos frecuentes de los rodamientos por la entrada de agua
- NSK analizó la aplicación para buscar la mejor solución
- Rodamientos de Rodillos Esféricos con Molded-Oil
- Se mejoró la confiabilidad y se redujeron los costos de mantenimiento
Propuesta de Valor
- Análisis del rodamiento dañado y revisión de la aplicación
- NSK propuso reemplazar los rodamientos de bolas de doble hilera con lubricación por grasa utilizados por rodamientos de Rodillos Esféricos con Molded-Oil
- La capacidad de carga incrementó y la lubricación Molded-Oil permitió operar durante 15 meses sin mantenimiento
- La mejora en la confiabilidad de la máquina permitió incrementar los intervalos de mantenimiento
- Se realizaron nuevas pruebas para verificar la posibilidad de incrementar aún más la vida del rodamiento
- Reducción de los costos de mantenimiento y la eliminación de fallos imprevistos
Características del producto
- Rodamiento de Rodillos Esféricos de alta capacidad de carga con jaula Molded-Oil mecanizada
Este sistema de lubricación permite la operación sin mantenimiento - Mantiene el ambiente limpio al estar libre de grasa y no necesitar relubricación
- Aumenta a más del doble la vida en ambientes con agua o contaminados comparado con la lubricación por grasa
- El Molded-Oil suministra lubricante continuamente, manteniendo durante largos períodos un funcionamiento sin mantenimiento. Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible para rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y rodillos cónicos
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Reemplazo de rodamientos | $2,302 | Costes rodamiento: Remplazo de Rodamientos | $1,918 | |
| Costes de pérdida de producción: Pérdidas de producción: 6 líneas de producción × 3 paradas de mantenimiento × 3 hrs × $3,731/hr |
$201,474 | Costes de pérdida de producción: Pérdidas de producción: Los rodamientos son sustituidos durante el mantenimiento planificado de la empresa - los rodamientos siguen funcionando después de 15 meses | $281 | |
| Coste de ingeniería: Mantenimiento: 6 líneas de producción × 3 paradas de mantenimiento × 2 personas × 3 hrs × $32/hr | $3,454 | Coste de ingeniería: Mantenimiento: No | $0 | |
| Coste Total Anual | $207,244 | $2,199 | ||
Referencia:SS-SP-4004
Compartir