Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Fabricante de caramelos
Cost Saving: $100,950
Introducción
Un fabricante de golosinas tenía problemas de vida (sólo 3 meses) con los rodamientos de bolas de ranura profunda que montaba en una máquina de lavado. Debido a la gran cantidad de agua utilizada, ésta entraba en los rodamientos causando su fallo prematuro, causando paradas y pérdidas de producción.
NSK recomendó rodamientos de acero inoxidable con lubricación Molded-Oil. Están diseñados para funcionar en aplicaciones con humedad. La Monitorización constante de la aplicación mostró que la vida del rodamiento se incrementó a más de 18 meses, lo cual representaba una mejora importante con el diseño original.
- Máquina de lavado
- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Máquina de lavado en un fábrica de golosinas
- El ambiente húmedo causaba el fallo prematuro de los rodamientos estándar
- Las paradas imprevistas causaban pérdida de producción
- Sólo 3 meses de vida operativa
- Parada de 4 horas después de cada fallo
- Se probaron Rodamientos de Acero Inoxidable con Molded-Oil de NSK
- El rendimiento resultante incrementó la vida a más de 18 meses
Propuesta de Valor
- La investigación de la aplicación mostró que la causa principal de fallo del rodamiento era la entrada de agua
- NSK recomendó utilizar rodamientos de bolas de ranura profunda de acero inoxidable y Molded-Oil para prolongar su vida
- Los nuevos rodamientos se montaron y monitorizaron, sin detectar fallos en 18 meses
- Incremento de la productividad y reducción de los costos de mantenimiento en la línea de producción
Características del producto
- Rodamiento completamente fabricado en acero inoxidable, ideal para ambientes corrosivos
El sistema de lubricación Molded-Oil ejerce de sellado para ofrecer una solución de por vida - Mantiene el ambiente limpio al estar libre de grasa y no necesitar relubricación
- Aumenta a más del doble la vida en ambientes con agua o contaminados comparado con la lubricación por grasa
- Sellado de contacto de alta integridad
- El Molded-Oil suministra lubricante continuamente, manteniendo durante largos períodos un funcionamiento sin mantenimiento. Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible para rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y rodillos cónicos
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Rodamientos remplazados | $121 | Costes rodamiento: Rodamientos remplazados | $395 | |
| Coste de ingeniería: Costos de Mantenimiento: 2 Ingenieros x $35/hr cada uno × 4 horas de reparación × cantidad de rodamientos remplazados durante el periodo |
$1,689 | Coste de ingeniería: Costos de Mantenimiento: 2 Ingenieros x $35/hr cada uno × 4 horas de reparación |
$281 | |
| Costes de pérdida de producción: Pérdida de Producción: $4,159 por hora × 4 horas con paros de producción |
$99,816 | Costes de pérdida de producción: Pérdida de Producción: Ninguna | $0 | |
| Coste Total Anual | $101,626 | $676 | ||
Referencia:SS-SP-2034
Compartir