Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Planta de Biogas
Cost Saving: $20,472
Introducción
Un fabricante de preparados vegetales experimentaba problemas frecuentes en su Planta de Biogas debido al fallo de los rodamientos de un tambor rotativo, utilizaban Rodamientos Rígidos de Bolas en las ruedas de los extremos del tambor.
Aproximadamente cada 6 semanas, los rodamientos fallaban. El remplazo de los mismos llevaba 1 hora de trabajo y significaba una importante pérdida de producción diaria. Los rodamientos fallaban debido al ingreso de partículas contaminantes en su interior que penetraban a través de los sellos. Los Ingenieros de NSK llevaron a cabo una revisión de la aplicación y recomendaron el remplazo de los rodamientos originales por rodamientos de acero inoxidable, con sellos DDU y lubricados con Molded-Oil.
- Planta de Biogas
- Rodamiento Rígido de Bolas con Molded-Oil
Factores Clave
- Planta de Biogas - Tambor rotativo
- Remplazo de rodamientos cada 6 semanas (8 veces al año)
- Ambiente contaminado
- Solución NSK: Rodamientos Rígidos de Bolas de Acero Inoxidable, Molded-Oil y sellos DDU
- Sustitución reducida a 3 veces por año
- Ahorro de costos significativo, reflejado en paros de producción y en el mantenimiento
Propuesta de Valor
- Problemas frecuentes en los rodamientos de un tambor rotativo de una planta de Biogas
- Ingenieros de NSK llevaron a cabo una revisión de la aplicación y el análisis demostró que la causa del fallo de los rodamientos era el ingreso de partículas contaminantes
- La revisión de la aplicación también demostró que los sellados 2RS no eran apropiados
- NSK recomendó Rodamientos de Acero Inoxidable con Molded-Oil y sellos DDU
- La nueva solución ha mejorado la vida operativa del rodamiento, así como el rendimiento de la maquinaria y ha significado un importante ahorro en costos de mantenimiento y paros de producción
Características del producto
- La lubriación Molded-Oil garantiza el aporte continuado de aceite lubricante
- Acero Inoxidable para ambientes corrosivos
- Sin necesidad de rellenado de aceite, mantiene el ambiente operativo limpio
- Vida útil dos veces superior que con lubricación con grasa, en entornos acuosos y polvorientos
- Alto rendimiento y libre de mantenimiento gracias a la lubricación Molded-Oil
- Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en rodamientos de bolas, rodillos esféricos y rodillos cónicos
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Costo de Rodamientos: 32 remplazos por año |
$143 | Costes rodamiento: Costo de Rodamientos: 12 remplazos por año |
$1,057 | |
| Coste de ingeniería: Mantenimiento: 8 fallos por año X $54 por mantenimiento/fallo | $435 | Coste de ingeniería: Mantenimiento: 3 fallos por año X $54 por mantenimiento/fallo | $163 | |
| Costes de pérdida de producción: Pérdida de Producción: 1.5 horas por fallo $2,815 costo/hora |
$33,781 | Costes de pérdida de producción: Pérdida de Producción: 1.5 horas por fallo $2,815 costo/hora |
$12,667 | |
| Coste Total Anual | $34,359 | $13,887 | ||
Referencia:SS-SP-2058
Compartir