Success Story
Industria: Industria de la Minería
Aplicación: Sierra de Cinta
Cost Saving: $694,998
Introducción
Un fabricante líder de material de aislamiento para el sector de la Construcción había completado recientemente la puesta en marcha de una nueva línea de producción automatizada. La producción, sin embargo, era errática debido a fallos frecuentes en los rodamientos de los rodillos de la hoja de corte de la sierra. La situación llegó a ser crítica siendo necesarios cambios de rodamientos diarios e incluso, en algunos casos, llegando a ser necesarios en tan sólo 3 horas. Las paradas de producción y el mantenimiento de la línea causaban importantes costes que había que contener. El cliente contactó a NSK en nombre del fabricante de la sierra para identificar la causa del fallo y ofrecer una solución.
- Rodillos de la hoja de corte de la sierra
- Rodamientos Rígidos de Bolas con Sellos DDU
Factores Clave
- Fallos prematuros en los rodamientos de la sierra causaban paradas de producción diarios
- La causa principal del fallo era el ingreso de partículas contaminantes en el interior del rodamiento
- Las paradas de producción no planificadas resultaban en importantes pérdidas de producción
- La solución de NSK fue recomendar los sellados DDU
- Gracias a la nueva solución, el cliente incrementó la vida de los rodamientos hasta los 3-4 meses, cambiándolos durante sus paradas planificadas de mantenimiento
- Mejora significativa de la eficiencia de la sierra
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK inspeccionaron la aplicación y determinaron que el fallo de los rodamientos era debido al ingreso de partículas contaminantes
- NSK recomendó la utilización de los rodamientos de bolas con una solución de sellado de alto rendimiento del tipo DDU, utilizando un mecanismo patentado de triple labio
- La prueba resultó en un importante incremento de la vida operativa del rodamiento así como un importante ahorro de costes para el cliente
Características del producto
- Rodamientos Rígidos de Bolas con doble sello DDU
- Sellado de contacto diseñado para una máxima protección contra partículas contaminantes
- Mecanismo patentado de triple labio para una excelente protección contra el polvo y el agua
- Para aplicaciones de menor velocidad y límite de temperatura en las cuales una máxima protección contra la contaminación es requerida
- Sellado de contacto
- Buena retención de la grasa
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Remplazo diario de la tercera parte de los rodamientos | $18,134 | Costes rodamiento: Juego completo de rodamientos Cambios realizados: 4 veces por año Durante mantenimientos planificados |
$1,135 | |
| Coste de ingeniería: Remplazo de rodamientos en las Sierras de Cinta Juego de rodamientos 3 Sierras de Cinta 4 veces por semana |
$26,048 | Coste de ingeniería: Instalación de los rodamientos en 3 Sierras de Cinta | $407 | |
| Costes de pérdida de producción: 15 minutos por rodamiento 3 Sierras de Cinta (juego de rodamientos) 4 veces por semana |
$650,998 | Costes de pérdida de producción: Paros de producción: Ninguno | $0 | |
| Coste de ingeniería: Hojas de Corte dañadas | $1,360 | Coste de ingeniería: No hubo fallo de los rodamientos, por tanto no hubo Hojas de Corte dañadas | $0 | |
| Coste Total Anual | $696,540 | $1,542 | ||
Referencia:SS-SP-2059
Compartir