Compañía  - 01/09/2023

  • Los datos técnicos de los rodamientos de rodillos de NSK (especificaciones técnicas, etc.) se han integrado en KISSsoft® y MESYS, dos de los principales programas de diseño y cálculo para la ingeniería de maquinaria.
  • Contar con los datos de los rodamientos NSK incorporados de forma predeterminada acelera el proceso de diseño y aumenta la comodidad para los ingenieros.

NSK comenzará a proporcionar datos de rodamientos para MESYS y KISSsoft®, empresas que desarrollan software de cálculo técnico para ingenieros involucrados en proyectos de maquinaria. Con esta novedad, los ingenieros podrán analizar rodamientos NSK de manera fácil y rápida, reduciendo el tiempo necesario para la selección de los rodamientos.

NSK comercializa rodamientos de rodillos en todo el mundo a través de sus filiales y distribuidores en más de 30 países. En respuesta a las solicitudes de ingenieros mecánicos, los rodamientos de rodillos NSK ahora están incluidos en los softwares de cálculo técnico de KISSsoft® y MESYS, ambos utilizados globalmente, con datos disponibles desde 2023. La posibilidad de seleccionar rodamientos de rodillos NSK en estos programas aumentará la practicidad y la satisfacción de los clientes.

Los datos proporcionados pueden actualizarse para garantizar los cálculos técnicos más recientes. Actualmente, los datos abarcan cinco tipos de rodamientos:

  • Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda (Deep Groove Ball Bearings)
  • Rodamientos de Bolas de Contacto Angular (Angular Contact Ball Bearings)
  • Rodamientos de Rodillos Cilíndricos (Cylindrical Roller Bearings)
  • Rodamientos de Rodillos Cónicos (Tapered Roller Bearings)
  • Rodamientos de Rodillos Esféricos (Spherical Roller Bearings)

En el futuro, también estarán disponibles datos para otros tipos de rodamientos de rodillos.

Sobre KISSsoft AG – Una empresa de Gleason

La KISSsoft AG desarrolla software de soporte para el diseño de elementos mecánicos, como engranajes, transmisiones y otros componentes de maquinaria, siendo utilizada por usuarios en más de 60 países, incluyendo Asia, América y Europa.

Sitio oficial de KISSsoft AG

Rodamientos NSK Integrados en Software de Cálculo Técnico de Clase Mundial

Sobre MESYS AG

MESYS desarrolla software de soporte para el diseño de rodamientos de rodillos (rolling bearings), husillos de bolas (ball screws), ejes, engranajes y otros componentes de maquinaria, siendo utilizado en 30 países, principalmente en Europa, pero también en América del Norte y Asia.

Sitio oficial de MESYS AG

Sobre NSK

NSK inició su trayectoria fabricando los primeros rodamientos en Japón en 1916 y, desde entonces, se ha convertido en una organización global dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de soluciones Motion & Control™ esenciales para la movilidad y las aplicaciones industriales. NSK es líder en el suministro de rodamientos en Japón y ocupa la tercera posición mundial en participación de mercado.

Nuestros productos y tecnologías innovadoras aumentan el rendimiento automotriz y la productividad industrial, reduciendo el consumo de energía a niveles sin precedentes. Desde principios de la década de 1960, hemos expandido nuestras operaciones fuera de Japón, estableciendo más de 200 unidades de negocio en 30 países, además de una amplia red de joint ventures y asociaciones en todo el mundo.

Explore toda la gama de soluciones en movimiento y control de NSK en nsk.com/am-es


ara acceder a los detalles de las piezas, recursos técnicos y datos CAD, visite store.nskamericas.com