CSR情報
環境への取り組み
環境保全活動を企業経営に組み込み、永続的に改善を進めていくことは極めて重要なテーマです。
NSKマシナリーではその重要性を認識し、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を、2003年3月に取得しました。
環境方針
NSKマシナリー(株)は次に掲げる環境保全活動を行い、維持可能な社会の構築を目指していきます
- 環境マネジメントシステムを構築し、生産活動及びサービスにおいて、著しい環境側面及び内部・外部での課題、または利害関係者からのニーズにより、環境目標を設定してそれを実現します。
- 環境負荷の低減と環境汚染の防止及び環境保護を図ります。
・省エネルギーによる地球温暖化の防止、廃棄物の減量化及び化学物質の管理に取り組みます。
・NSKマシナリー(株)の緑化の維持・向上に努めるとともに、環境に関する社会活動により地域社会へ貢献することで、生物多様性の保全に取り組みます。 - 環境に係る法規・規則の順守義務を満たすことはもとより、自主管理基準を設定し順守します。また、 NSKマシナリー(株)が同意するその他の要求事項についても順守します。
- 環境マネジメントシステム及び製品化学物質管理体制の継続的改善により、環境パフォーマンスを向上させます。
- 社員の環境に対する意識向上を図り、一人ひとりがNSKマシナリー(株)環境方針に沿った行動を行うように社員教育を行います。
- 環境方針は組織の状況に合わせて見直します。
- 環境方針はNSKマシナリー(株)の社員及び組織の為に働く全ての人に伝達し、利害関係者が入手可能とします。