======================================================================== アプリケーションソフト メガターム をご使用になる前に 2002/03/28 日本精工株式会社 ======================================================================== この度は当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。 本ソフトウェアのご使用にあたり、以下の説明を必ずお読みいただきますよう お願いいたします。 1.メガタームのインストールについて インストール作業は、 ダウンロードした MEGATERM.EXE を起動することにより、 行うことができます。 インストール作業に関しては、取扱説明書内にある以下の 項目をご覧ください。 1.はじめに 2.メガタームのダウンロードおよびインストールについて 2.取扱説明書(販資B20051)について 本ソフトウェアの取扱説明書はアドビシステムズ社のAcrobat Readerを 利用して作成してあります。 ダウンロードした取扱説明書(PDFファイル)は、Acrobat Readerで   ご覧下さい。 Acrobat Readerを初めてご使用いただく場合には、Acrobat Readerを   インストールする作業を行って下さい。 なお、Acrobat Readerに関する最新の情報等は、アドビシステムズ社の ホームページ(http://www.adobe.co.jp/)を参照してください。 Adobe, Acrobat, およびAcrobat Readerはアドビシステムズ社の商標です。 注記: (1) 本書に記載されている会社及び製品の名称は、各社の登録商標です。 (2) 本書の内容について、当社の許可なしに複製・転記・変更することを禁止します。 (3) 本書の内容は、将来予告なしに変更される場合があります。