======================================================================== アプリケーションソフト メガターム をご使用になる前に 2006/03/27 日本精工株式会社 ======================================================================== この度は当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。 本ソフトウェアのご使用にあたり、以下の説明を必ずお読みいただきますよう お願いいたします。 1.動作環境について EDCメガタームは、以下の環境で動作させることを推奨します。 OS※1: Microsoft Windows2000, WindowsXP ※1: Internet Explorer Ver 5.5 以降がインストールされていること CPU: Intel Pentium V 500MHz 以上 メモリ: 128MB以上(OSがWindowsXpの場合は、256MB以上を推奨) HDD: 30MB以上の空き容量が必要 ディスプレイ: 800×600(SVGA)以上 通信ポート: RS-232Cポートに空きがあること またはUSBポート※2 に空きがあること ※2: USBシリアル変換アダプタを使用することで ドライブユニットとの通信が可能です。動作確認済みのアダプタは 「Arvel社製 USBシリアルケーブルSRC06-USB」です。 通信ケーブル※3: 通信ケーブルはオプションとして当社より購入いただけます。 (型式:M-C003RS03) ※3: PC・周辺機器の接続に使用する一般的なRS-232Cケーブルは、 ドライブユニット側ピン配置が異なるためご使用できません。 この場合、EDCドライブユニット取扱説明書の ピン配置にしたがってケーブルを作成してください。 その他: システムフォントは以下がインストールされていること MSゴシック、MS Pゴシック Courier New、Arial 2.EDCメガタームのインストールについて インストール作業は、 ダウンロードした SETUP.EXE を起動することにより、 行うことができます。 インストーラの指示に従ってインストールを完了してください。 3.EDCメガタームの使用方法について インストール完了後、オンラインヘルプをご参照ください。 注記: (1) 本書に記載されている会社及び製品の名称は、各社の登録商標です。 (2) 本書の内容について、当社の許可なしに複製・転記・変更することを禁止します。 (3) 本書の内容は、将来予告なしに変更される場合があります。