SIMTOS 2018(ソウル国際工作機械見本市)出展のお知らせ

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 内山 俊弘、以下NSK)は、4月3日(火)~7日(土)にKINTEX (韓国、京畿道高陽市) で開催される 「SIMTOS 2018(ソウル国際工作機械見本市)」に出展します。SIMTOSは、工作機械、部品、工具・ツールなど、幅広い製造技術が出展される世界最大規模の国際作機械見本市であり、35ヶ国から1,100社が参加し、国内外から約10万人の来場者が見込まれています。

今回NSKは、最先端技術への関心が高い韓国工作機械市場向けに、最新の技術や製品を動展示でご紹介するとともに、地元昌原(チャンウォン)工場で生産している各種高機能製品を展示します。

ブースイメージ
ブースイメージ

主な出展品

Ball Screw PLAYER(技術象徴展示)
Ball Screw PLAYER(技術象徴展示)

ボールねじの異なる回転数を組み合わせて音階を作ります。

さらにNSKならではの微細加工をボールねじの表面に施すことで、自由自在にメロディを奏でます。

ナット冷却ボールねじ
ナット冷却ボールねじ

ボールねじのナットの冷却構造を最適化し、冷却効果を向上。工作機械の高速化、高精度化に貢献

新開発保持器 サーセイブ(SURSAVE)採用工作機械主軸用アンギュラ玉軸受
新開発保持器 サーセイブ™(SURSAVE™)採用工作機械主軸用アンギュラ玉軸受

回転非同期振れ(NRRO)を従来比50%低減、さらに低発熱、高速性を実現し、高精度な加工に貢献します。

NSKリニアガイド
その他 精密軸受、 NSKリニアガイド™、 韓国昌原工場で生産した製品
  • 超高速アンギュラ玉軸受「ロバストショット」
  • 高信頼性単列円筒ころ軸受「ロバストライド」
  • 高機能精密ボールねじ、高速・静音ボールねじ
  • X1シール付きボールねじ、V1シール付きローラガイド
  • NSKリニアガイド NH・NS シリーズ
  • 小径~標準サイズ深溝玉軸受

 

展示会概要

展示会名 ソウル国際工作機械見本市 (SIMTOS 2018)
会場 KINTEX
開催期間 2018年4月3日~4月7日
NSKブースNo. Hall 4 / ブース No. 04A120
公式サイト http://www.simtos.org/user/eng/eng_index_main.jsp New Window

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。