NSKビルトインモータスピンドルシリーズに世界最高速*「25000min-1高速・高出力グリース補給スピンドル」をラインアップ

NSKビルトインモータスピンドルシリーズ

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK) は、NSKビルトインモータシリーズに「25000min-1高速・高出力グリース補給スピンドル」を新たにラインアップしました。本製品は、工作機械用主軸として世界最高の高速回転により工作機械の高速化、高出力化を実現します。
NSKは、本製品を10月30日(木)~11月4日(火)に東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される「JIMTOF2014 第27回日本国際工作機械見本市」に出展します。NSKは、2015年1月より販売を開始し、2016年に本シリーズ全体で3億円の売上を目指します。
*:NT40テーパサイズクラス(当社調ベ)

開発の背景

高速回転する工作機械主軸の潤滑は、オイルエア潤滑が主流となっていますが、 近年、環境・省エネ性能に優れたグリース潤滑のニーズが高まっています。NSKでは、世界初のグリース補給潤滑で高速性能を飛躍的に高め、最高回転数20000min-1を実現した「高速ビルトインモータスピンドル」を2003年より販売し、ご好評を頂いております。
今回、グリース潤滑において更なる高速化・高出力化に対応するため、世界最高速25000min-1を実現し、シリーズにラインアップしました。本開発品はオイルエア潤滑でしか実現できなかった回転域をグリース潤滑で可能とすることで、グリース潤滑の特長である環境・省エネ対策と高速回転を両立しました。

NSKビルトインモータスピンドルの仕様・ラインアップ

NSKビルトインモータスピンドルの仕様・ラインアップ

  標準 高剛性・高出力 高速・高出力
ユニットモデル Sタイプ/15000 Sタイプ/20000 Lタイプ/15000 Lタイプ/20000 Lタイプ/12000 Lタイプ/25000
軸受潤滑 グリース封入 グリース補給 グリース封入 グリース補給 グリース補給 グリース補給
最高速度 min-1 15,000 20,000 15,000 20,000 12,000 25,000
最大出力 kW 11/18.5 18.5/22 22/25 22/30
最大トルク Nm 60 118 200 80
軸受サイズ NSKロバストシリーズ(セラミックボール)
軸受サイズ φ70 4列 φ80 4列 Φ70 2列
NSKビルトインモータスピンドル 表
NSKビルトインモータスピンドルの特長 
「25000min-1高速・高出力グリース補給スピンドル」

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。