2編のラジオCMが新たにスタートします

NSKは、下記時間帯にラジオCM(20秒)を放送しておりますが、この度、“EPS”編と“工作機械”編が加わりました。“ベアリング”編、“エネルギー”編も引き続き放送され、全4編での放送となります。是非お聞きください。

【CM概要】

放送局 TOKYO FM(東京 80.0MHz)
放送エリア 1都6県(東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城)
放送日時 毎週日曜日
  1. 16時59分頃
  2. 17時54分頃、もしくは59分頃
CM前後の番組

 

【NSKラジオCM】

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。