「第24回 インターフェックス ジャパン」出展のお知らせ

第24回インターフェックスジャパン

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、6月29日(水)~7月1日(金)に東京ビッグサイト(東京都江東区)にて開催されるアジア最大規模の医薬品、化粧品、洗剤などの研究開発及び製造技術国際展「第24回 インターフェックス ジャパン」に出展いたします。

今回の出展でNSKは、「Your Real Partner.」をコンセプトに、医薬品、化粧品、洗剤の各業界の高い安全性をサポートする幅広い製品ラインナップを、「研究・開発」、「製薬・製剤」、「包装・検査」などのプロセス別に分けて、わかりやすく展示いたします。

会場では、ご好評を頂いている「洗えるシリーズ」に加えて、酸・アルカリ・消毒液などの環境下でも使用可能な新製品などを多数揃え、開発に携わった技術スタッフがNSK製品に関する基礎的なご説明から、製品を使った活用例まで判り易くご紹介します。NSKは、何よりも人体への安心・安全が求められる医薬品、化粧品、洗剤の各業界に、製造設備の信頼性向上を通じて貢献します。

主な展示物

用途製品
研究・開発
マニピュレーションシステム
軸受とボールねじの開発を通じて培った高精度技術にメカトロ技術を複合させ、微小な対象物の高精度な作業を可能にしました。
製薬・製剤
耐環境型メガトルクモータ™ Zシリーズ
水や粉塵などに曝される製造現場に最適な、IP66等級の防塵・防水機能を世界最薄で実現したダイレクトドライブモータで生産性向上に貢献します。
「潤滑ユニット NSK K1™」
潤滑油が洗い流されても自己回復する特殊ユニットで、洗浄が必要な装置の耐久性が向上します。
「軸受、ボールねじ、リニアガイドなどの豊富なステンレス製品のラインナップ」
耐食性に優れ、洗浄・殺菌・滅菌を行う食品機械や医療機器に最適です。今回は、従来品よりも飛躍的に耐食性が向上した新技術もご紹介します。
「高耐食樹脂軸受アクアベアリング™」、「オールセラミック軸受」
水、薬液中の使用でも高い信頼性を確立しました。
包装・検査
「メガトルクモータ™」
一回転あたり262万分割の高分解能、高精度に加え、新しい制御技術により位置決め時間を短縮、高速化しました。
「ポジショニングアクチュエータ」
高精度・高剛性なNSKモノキャリア™と、コントローラ一体型サーボモータを組み合わせることで、装置の小型化に貢献します。(初出展)

 

展示会概要

開催期間 2011年6月29日(水)~7月1日(金)
場所 東京ビッグサイト (東京都江東区有明)
出展ブースNo. 東3ホール No.5-34
URL http://www.interphex.jp/

NSKは、真空、クリーン、腐食環境などの苛酷で特殊な環境のニーズを先取りした軸受や直動製品を開発・製造・販売しています。NSKでは、半導体製造装置や液晶露光装置などのマーケットで鍛えた高精度な制御技術と超精密加工技術を活かして、新たなお客様のニーズをいち早く捉え、既存事業の枠にとらわれない製品開発を進めています。NSKは、これからも世界トップレベルの技術力によって、幅広い産業のニーズにお応えしてまいります。

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。