「第13回 関西機械要素技術展」出展のお知らせ

~ 特殊環境向け高機能製品を幅広く展示 ~

M-Tech 第13回関西機械要素技術展

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、10月6日(水)~8日(金)インテックス大阪(大阪市住之江区南港北)にて開催されます「第13回 関西機械要素技術展」に出展いたします。

NSKは、軸受(ベアリング)と精機の両方を開発・生産・販売している唯一の総合メーカーとして、軸受、ボールねじ、NSKリニアガイド™、メガトルクモータ™など、様々な産業に貢献する幅広い製品ラインナップを展示します。

今回は、「おまかせ下さい! 異物・特殊環境!」をテーマに、水、薬液、ごみなどに対して、高防塵、高耐食、高温、防水、真空などの異物環境・特殊環境に対応した高機能製品を中心に展示いたします。また、ユーザーニーズに合った製品の提案、標準品による納期対応、迅速で充実した技術サポートなど、幅広いお客様の課題解決に向けた提案を行ってまいります。

特長製品
特殊環境対応
  • (新商品) クリーン環境用低発塵・低トルク玉軸受
  • (新商品) 耐環境型メガトルクモータ Zシリーズ異物環境対応ボールねじ
  • (新商品) NEWポジショニングアクチュエータ
  • 剛性4倍・寿命10倍アクチュエータ:タフキャリア™
  • グリース密封型ボールねじ
  • 腐食環境:ESA鋼軸受・オールセラミック軸受
  • 高温環境:SJタイプ高温用固体潤滑軸受 ほか
標準品
  • ボールねじ:コンパクトFAシリーズ
  • NSKリニアガイド:LH・LS・PU・PEシリーズ ほか

 

展示会概要

主催 リードエグジビション ジャパン(株)
会期 2010年10月6日(水)~8日(金)
開催時間 10:00~17:00
会場 インテックス大阪
出展ブース 4号館 No. B4-40
関連ページ http://www.mtech-kansai.jp/

 

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。